Benefícios da energia solar na avicultura
Se você trabalha no setor de agronegócio, sabe o que o setor exerce para o funcionamento do Brasil, mas isso acaba cobrando um preço: o alto volume de consumo energético e, consequentemente, os custos de produção elevados.
É nesse cenário que a energia solar na avicultura surge como uma excelente alternativa. Por ser uma escolha limpa, sustentável e que apresenta baixo custo, a utilização de placas fotovoltaicas pode trazer um grande impacto nos ganhos de uma empresa de avicultura.
Porém, muitas pessoas ainda não conhecem os benefícios que esse tipo de energia pode trazer. Pensando nisso, preparamos este conteúdo para explicar tudo o que você precisa saber sobre o tema. Siga a leitura e descubra mais!
Como a energia solar atua na avicultura?
Considere o seguinte fato: a produção de frangos e ovos é uma atividade que demanda grande quantidade de energia elétrica. Afinal, ela necessita de iluminação nas instalações, ventilação e climatização para uma melhor entrega das mercadorias.
Nesse cenário, a instalação de painéis solares mostra-se uma excelente opção para reduzir os custos com a eletricidade. A energia gerada por essas placas podem ser utilizada diretamente nas instalações.
Ela pode ser utilizada também para aquecer a água usada na higienização das instalações e na lavagem dos equipamentos. Como consequência, temos uma economia significativa no consumo e nos custos com conta de luz, por exemplo.
Quais são os benefícios da energia solar na avicultura?

Em resumo, a energia solar tem um grande potencial para contribuir para o desenvolvimento sustentável da avicultura. A seguir, vamos destacar os benefícios que esse processo traz no setor.
Redução de custos com energia elétrica
Quando falamos dos pontos positivos ao utilizar placas fotovoltaicas, o fator econômico sempre conta com papel de protagonismo. A energia solar é uma fonte de energia renovável e gratuita – características que fazem com que o gestor possa aproveitar uma redução significativa dos custos com eletricidade na avicultura.
Sustentabilidade
A energia solar é uma fonte de energia limpa (captada pela luz do sol) e sustentável que não emite gases poluentes nem causa danos ao meio ambiente.
Dessa forma, você garantirá que sua empresa esteja em conformidade com a sustentabilidade e trabalhando em harmonia com o ecossistema.
Estabilidade no fornecimento de energia
Qualquer problema no fornecimento de energia elétrica pode acabar causando problemas graves na produção. Nesse contexto, todo cuidado é pouco para evitar esse tipo de contratempo.
A energia solar garante o abastecimento constante para a avicultura, contar com ela, principalmente em ambientes rurais e longes da cidade é muito importante pela falta de manutenção que a eletricidade tem nesses ambientes.
Valorização da marca
Por último, mas não menos importante, a utilização de energia solar na avicultura pode ser uma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Afinal, ela mostra aos consumidores que a empresa se preocupa com o meio ambiente e está comprometida com a sustentabilidade.
É importante destacar que temas ambientais estão cada vez mais relevantes e valorizados no mercado. Portanto, adotar medidas que estejam de acordo com o equilíbrio de recursos poderá trazer um reconhecimento e uma admiração para a marca, além de atrair novos clientes.
Qual é a rentabilidade da energia solar em avicultura?
Esta é uma dúvida de diversos gestores: será que vale a pena investir nessa estratégia?
A rentabilidade da instalação de energia solar na avicultura pode variar dependendo de vários fatores, como:
- Tamanho do sistema instalado.
- Localização geográfica da propriedade.
- Custo da energia elétrica local.
- Tarifa de incentivo à energia solar.
- Fatores específicos do negócio.
No entanto, a instalação de um sistema de energia solar para avicultura pode ser altamente rentável a médio/longo prazo. Isso porque o investimento inicial para instalação dos painéis solares e demais componentes pode ser recuperado em alguns anos.
A vida útil dessas placas também precisa ser considerada, já que, se bem conservadas, podem durar até 25 anos sem manutenção.
A partir daí, existe a possibilidade de a energia ser utilizada gratuitamente durante muitos anos, reduzindo os custos com energia elétrica.
Essa tecnologia torna-se cada vez mais acessível para avicultores e empresas de todos os tamanhos. Pois os valores dos sistemas de energia solar têm caído significativamente nos últimos anos.
Conheça a WEG
Como vimos no decorrer do texto, energia solar na avicultura pode ser um excelente negócio para sua marca. Mas, para que tudo saia como desejado, é fundamental contar com painéis solares fotovoltaicos de qualidade.
Os equipamentos para energia solar WEG surgem como uma escolha segura e eficiente oferecendo as placas fotovoltaicas perfeitas para a sua empresa – tudo isso, com o suporte, a qualidade e a garantia que você merece.
Quer conhecer mais sobre a WEG? Acesse nosso site e entre em contato com os integradores!