Energia solar em hotéis e pousadas: vantagens econômicas e ambientais
A energia solar em hotéis é um tópico muito relevante e que pode fazer a diferença na economia de muitos empreendedores do setor. Afinal, o ramo hoteleiro sofre com muitos gastos em contas de luz, especialmente nos períodos de alta temporada.
Considerando a instabilidade econômica, as mudanças climáticas e as citadas variações do valor da conta de luz e suas taxas, o mais recomendado é que o responsável encontre alternativas sustentáveis para driblar esses problemas e se diferenciar no mercado.
Nesse cenário, a energia solar em hotéis surge como uma excelente opção oferecendo vantagens tanto para o meio ambiente quanto para o setor financeiro do negócio. Portanto, se você procura eficiência somada com economia, essa será uma escolha para você pensar.
Pensando nisso, elaboramos este conteúdo para mostrar alguns benefícios que a energia solar pode trazer para esse segmento. Confira a seguir.
Energia solar em hotéis: o que é a energia solar?
Antes de qualquer coisa, precisamos compreender o básico: o conceito de energia solar. Em poucas palavras, estamos falando de uma forma de energia renovável e limpa que é produzida pela luz do sol.
Ela pode ser capturada e convertida em eletricidade por meio do uso de tecnologias como: painéis solares fotovoltaicos, concentradores e aquecedores.
A energia solar é considerada uma das fontes de energia mais promissoras para o futuro. Esse status é pelo fato de ser uma fonte inesgotável, não poluente e não geradora de gases de efeito estufa.
Qual é a sua relação com o setor de hotéis?
Pense no seu hotel em épocas de alta temporada e na quantidade de aparelhos ligados. Ar-condicionado em todos os quartos, geladeiras, máquinas, luzes, fogões, aquecedores de piscina – são tantos elementos trabalhando simultaneamente que fica difícil listar.
E qual é a consequência desse ponto? Uma conta de luz com valor elevado.
Levando isso em conta, o uso de energia solar em hotéis tem se tornado uma solução que todo empreendedor precisa considerar. Com a instalação de painéis solares fotovoltaicos, os hotéis podem gerar parte ou toda a energia elétrica que consomem.
Como resultado, temos a redução de custos e o aumento da sua rentabilidade, o que pode permitir a procura de um maior investimento no próprio negócio ou a abertura de novas redes hoteleiras.
Quais são as vantagens da energia solar em hotéis?

Agora que você já sabe a relação da energia solar com o setor hoteleiro. Confira a seguir quais são as vantagens que esse setor tem ao investir em energia solar.
Economia de custos
Ao investir em sistemas fotovoltaicos, os hotéis reduzem consideravelmente os custos com energia elétrica e aquecimento de água. Isso ocorre por eles gerarem parte ou toda a energia que consomem através da luz do sol.
Você pode notar esse ponto em curto e a longo prazo com as placas sendo praticamente pagas em pouco tempo de investimento.
Sustentabilidade ambiental
Os raios solares são uma fonte limpa e renovável de energia, não emitem gases de efeito estufa nem outros poluentes. Ao adotar práticas sustentáveis, os hotéis contribuem para a preservação do meio ambiente.
Como consequência direta, o setor hoteleiro vê uma redução no impacto ambiental, que é um ponto muito cobrado por inúmeras pessoas no mundo.
Imagem positiva
Um hotel que utiliza energia solar pode se destacar no mercado com um diferencial competitivo. Com isso, existe a possibilidade de atrair um público cada vez mais preocupado com questões ambientais e de sustentabilidade.
Além disso, a imagem positiva associada à adoção dessa prática pode ajudar a fidelizar clientes, aumentando a reputação do negócio.
Autonomia energética
Com a instalação de sistemas de energia solar, os hotéis podem se tornar mais independentes da rede elétrica convencional, caso optem pelo sistema fotovoltaico off-grid.
Esse ponto tem tudo para ser útil em regiões remotas ou sujeitas a interrupções no fornecimento de energia elétrica. Hotéis fazenda e até mesmo pousadas são beneficiadas com esse fator.
Retorno do investimento (ROI)
Apesar de um investimento inicial necessário para instalar sistemas de energia solar em hotéis, o retorno não demora para chegar. Normalmente, ele ocorre em cerca de cinco anos. Lembre-se de que, se bem conservadas, as placas podem durar até 25 anos.
Essas são algumas das principais vantagens de se utilizar energia solar em hotéis. Com o aumento da conscientização sobre a importância da sustentabilidade, a tendência é que cada vez mais hotéis adotem práticas sustentáveis e invistam em fontes limpas.
Afinal, energia solar em hotéis vale a pena?

A pergunta principal é: energia solar em hotéis vale a pena? A resposta é sim! Esse é um investimento positivo para o negócio!
Sabemos que muitos gestores pensam na questão do investimento inicial e ficam receosos com a questão do retorno. No entanto, se colocarmos na ponta do lápis os benefícios citados, será possível perceber as vantagens ao adotar esse método. Neste conteúdo, explicamos esse tópico mais profundamente. Acesse o link e confira!
Em resumo, a adoção de energia solar em hotéis é uma tendência cada vez mais em alta no mercado hoteleiro. Afinal, falamos de uma estratégia que traz benefícios econômicos e ambientais e que melhora a imagem do estabelecimento.
Por isso, é importante avaliar a viabilidade de adoção dessa tecnologia e considerá-la como uma opção. Sendo assim, trazemos um outro material que pode gostar. Neste link, você poderá acessar o Guia da Energia Solar, conteúdo rico que irá detalhar tudo que você precisa saber sobre esse tema. Clique e explore!