Painéis fotovoltaicos: Qual é a inclinação ideal para a instalação?
O mercado de painéis fotovoltaicos se destaca como uma tendência em ascensão –principalmente com o interesse das empresas e da sociedade em gerar menos poluição ambiental, economizar nos gastos mensais e ter autonomia sobre seus custos.
Esses sistemas possuem uma vida útil acima de 25 anos, além de oferecerem uma baixa manutenção e um investimento que retorna em aproximadamente 4 anos.
Então, saber mais sobre o assunto e a maneira mais recomendada para instalar as placas solares se torna uma necessidade. Por isso, saiba tudo sobre os fatores essenciais para fazer uma instalação e qual é a inclinação ideal para painéis fotovoltaicos neste texto.
O que é um painel fotovoltaico?
Os painéis fotovoltaicos são dispositivos feitos de células solares que captam a energia do sol e, através de inversores, as convertem em energia elétrica.
Eles são utilizados para compor o sistema fotovoltaico on-grid (que funciona conectado à rede pública) e off-grid (que possui funcionamento autônomo) gerando uma eletricidade limpa e renovável.
Você pode fazer a instalação tanto na sua casa quanto na sua empresa. Será necessário apenas analisar qual é o sistema fotovoltaico ideal para a sua necessidade.
Após escolher qual opção implementar, a instalação deverá ser feita por especialistas que saibam como prosseguir com a demanda.
O que considerar na hora de fazer a instalação?
Para que os painéis fotovoltaicos consigam ter alto desempenho, alguns fatores básicos precisam ser analisados, como a área, a orientação e a inclinação.
Sem esses três fatores ajustados a eficiência das placas poderá ficar comprometida, diminuindo as chances de haver uma boa captação e distribuição de energia solar. Então, é preciso entender bem sobre esses fatores que são explicados logo abaixo.
Área da instalação
O primeiro passo é analisar a quantidade de painéis fotovoltaicos necessários, ou seja, qual será a demanda da área de instalação. Para isso, é necessário considerar qual é o consumo médio no mês daquela residência ou corporação.
Outro aspecto importante a ser considerado é se o consumo pretende ser aumentado após a instalação como, por exemplo, usar mais o ar-condicionado. Dessa forma, ficará muito mais simples saber quantos módulos solares serão precisos para gerar a energia necessária.
Além disso, outros pontos precisam da sua atenção, por exemplo, olhar se a área da instalação recebe sombra em algum momento do dia. Se sim, então você deve evitá-la para tentar aproveitar ao máximo a radiação solar.
A instalação pode ser feita em diversos ambientes como lajes, coberturas de estacionamento ou diretamente nos telhados. O importante é que sejam lugares altos, sem sombra e próximos do local de consumo.
Orientação do painel solar
A orientação solar dos painéis fotovoltaicos é muito importante e não deve ser ignorada. É um detalhe um pouco mais geográfico e acaba sendo mais específico do que apenas avaliar as sombras.
Nesse caso, o ideal é que você considere a posição do sol no hemisfério sul, que é onde o Brasil se encontra, e apontar a sua placa para o norte geográfico, que é a posição ideal. Mas tome cuidado, pois utilizar esse método é diferente de usar uma bússola.
O primeiro utiliza a rotação do planeta como base, já o segundo se movimenta de acordo com o núcleo magnético da Terra.
Sim, pode ser bem confuso para quem não tem muita experiência. Por isso, é recomendado que o projeto e a instalação dos painéis fotovoltaicos sejam feitos por profissionais qualificados e com experiência.
Inclinação das placas
Saber qual é a inclinação ideal dos painéis fotovoltaicos é o que garante uma excelente captação e geração de energia solar. Isto pois a maior produção de energia por parte dos módulos ocorre quando os raios solares incidem diretamente sobre a sua superfície, em um ângulo de 90º.
No entanto, essa condição ideal nem sempre ocorre. Para isso, é necessário que a empresa responsável pelo projeto e instalação do seu sistema solar realize cálculos e estudos geométricos, atmosféricos e climáticos.
Saber como cada estação do ano se comporta, se tem muita poeira, se faz muito vento, se há nevoeiro ou se chove muito no local de instalação… tudo isso afeta a produção de energia dos painéis fotovoltaicos.
Por exemplo, uma inclinação maior no inverno é perfeito. Mas, no verão o melhor desempenho é com uma inclinação menor. Este processo ocorre em função da posição do sol em relação à superfície terrestre, que varia ao longo do ano, dando origem às estações do ano.
Geralmente, utiliza-se um ângulo médio que otimiza a produção de energia durante o ano todo, ângulo este baseado no índice solarimétrico da localidade e em sua latitude.
Começou a ficar complicado novamente, não é? É por isso que a empresa responsável pela instalação precisa saber interpretar esses resultados e levantar essas informações antes de fazer a implementação das placas solares no local.
Mas, para não ficar mais dúvida, confira mais sobre a inclinação ideal dos painéis solares no próximo tópico.
Qual é a inclinação ideal para os painéis fotovoltaicos?
Independentemente do tipo de sistema que você escolheu para implementar a captação solar no seu imóvel, a inclinação com certeza é um fator determinante para a eficiência dele. Para ter esse sucesso, o ângulo deve ser calculado e medido com cuidado.
Isso pode ser feito por meio da altitude do sol ou então da própria angulação do telhado. A diferença é que a primeira opção capta muito mais energia, enquanto a segunda é mais prática.
Normalmente, as instalações em solo são projetadas para a melhor produção de energia local, enquanto as instalações em telhado variam entre 25º e 30º de inclinação. Ainda é interessante mencionar que é possível ajustar em alguns graus a inclinação dos módulos solares através das estruturas metálicas de fixação, para melhorar a geração.
Mas saiba que instalar sua placa com um grau inferior a 15º não é ideal, pois assim fica muito mais fácil de acumular sujeira e resíduos na superfície.
Agora que você já conhece tudo sobre painéis fotovoltaicos, que tal conferir as redes sociais de uma das empresas referência em placas solares? No instagram da WEG Solar, você encontra diversas notícias e dicas sobre esse universo.
Você também pode falar com nossos especialistas e pedir ajuda para tomar sua decisão! Clique aqui e saiba mais.