Como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico
Investir em energia solar é uma ação que garante um bom retorno financeiro com o passar do tempo, mas, para ter um retorno do investimento ainda maior, é preciso saber como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico.
Por esse motivo, muitas pessoas desejam saber quais cuidados devem ter com o sistema fotovoltaico para que ele possa ser usufruído por mais tempo.
Antes de explicar isso, cabe dizer que a duração de um sistema fotovoltaico é ótima. Logo, quanto mais bem preservado, melhor será o seu rendimento e a sua durabilidade.
Por isso, preparamos algumas dicas que vão lhe ajudar a usufruir por muito mais tempo do seu sistema. Quer saber quais são? Confira a seguir!
Como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico e qual é a sua durabilidade?
Como mencionamos, a primeira coisa relevante a entender é que a durabilidade de um sistema de energia solar bem instalado é muito satisfatória, cerca de 25 anos. Ou seja, é um investimento que tem retorno vantajoso se pensado a longo prazo.
A economia de energia começa de imediato, mas, em torno de 4 a 5 anos, já se recupera totalmente o investimento feito. Ao pensar que ele tem uma vida útil de mais de duas décadas, acaba sendo muito vantajoso fazer essa escolha.
Quando bem conservado, esse tempo pode ser ainda maior. As dicas abaixo podem contribuir muito para esse objetivo.
Dicas úteis para prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico
1 – Limpe corretamente os módulos solares
A primeira grande dica para saber como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico é entender que os módulos solares precisam ser limpos periodicamente e de modo correto.
Essa higienização garantirá que não haja resíduos que possam, aos poucos, prejudicar o funcionamento de alguma parte dele.
Devido aos riscos de limpar as placas por conta própria, inclusive por serem instaladas, muitas vezes, em locais altos, o ideal é contar com especialistas dessa área. Se o painel estiver embaçado, o rendimento e a produção podem cair.
O sistema precisa ser limpo com água e enxaguado corretamente, evitando produtos que o danifiquem. Também é importante usar panos, escovas ou esponjas apropriados, para não desgastar de maneira errada os componentes.
2- Realize a manutenção preditiva e acompanhe informações sobre a produção de energia
Existe um tipo de manutenção, chamada preditiva, capaz de assegurar que tudo está mesmo em ordem. Assim, previne-se o aparecimento de problemas ou agravamento de eventual mau uso.
Esse processo não serve para trocar peças, mas para ver se tudo anda bem com o sistema. Por meio da análise frequente de desempenho, é possível saber se as placas já estão dando sinais de que algo não vai bem. Isso pode evitar perdas ou paradas inesperadas, pois age-se antes dessa ocorrência.
Preste atenção igualmente aos sinais de que os painéis estejam desgastados. É importante observar possíveis ressecamentos ou manchas.
3- Faça a manutenção preventiva
Além de saber como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico por meio da limpeza e observação constante, é preciso ter responsabilidade quanto aos reparos necessários.
O recomendado é que seja feito sempre uma manutenção preventiva de todo o sistema a cada 6 meses ou 1 ano, mesmo que tudo esteja funcionando perfeitamente.
Sempre procure visualizar se existe alguma peça fora do lugar, se há excesso de resíduos sobre as placas e, no caso de qualquer dúvida, chame a assistência.
Verifique também como está o aspecto dos cabos e dos conectores, veja se estão ressecados ou oxidados. Caso perceba também fios soltos ou avarias, providencie o quanto antes essa manutenção.
Lembre-se de que é um equívoco esperar demais para fazer a substituição dos componentes com problema, pois isso pode afetar outras áreas do sistema.
4- Conte sempre com um suporte especializado
Além de obter dicas sobre como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico, tenha sempre um suporte de confiança.
Tentar fazer consertos por conta própria pode colocar em risco a sua segurança e a de todo o local que usufrui essa energia.
No caso de algum componente instalado errado, acidentes podem ocorrer e trazer danos ainda maiores para o sistema.
Quando entrar em contato com um especialista, ele poderá confirmar o que está havendo e marcar o melhor dia para a administração dos painéis. Se o serviço for de limpeza, vale lembrar de que há dias com melhores condições, como os nublados.
Por isso, ao optar pela energia solar, avalie muito bem o fornecedor do sistema fotovoltaico. Optar por uma marca reconhecida pela qualidade e pelo suporte eficiente como a WEG Solar faz toda a diferença.
5 – Gerencie tudo com facilidade
Para facilitar sua vida e o acompanhamento do seu sistema fotovoltaico, conte com a tecnologia. Por meio de softwares e aplicativos, você acompanha em tempo real o rendimento do seu sistema de onde estiver.
Com ferramentas digitais, também é possível gerenciar de longe tudo o que acontece com o seu estoque de energia.
A sua capacidade de intervenção é muito maior quando você tem melhor controle. Desse modo, é possível acionar ajuda assim que o problema se apresentar.
6 – Evite produtos inadequados
Já falamos sobre a importância de não tentar fazer a manutenção sozinho, mas vale sempre lembrar de que não se pode usar produtos químicos nos painéis.
Não tente remover manchas usando essas opções. Também evite instrumentos que possam riscar os painéis, como escovas de aço e metal, na hora de esfregar.
WEG Solar: sistemas fotovoltaicos de qualidade
A WEG Solar trabalha com uma rede forte de integradores capacitados e lhe dá confiança para investir em algo estruturado e durável.
A empresa oferece soluções completas, incluindo módulos, inversores, transformadores, cubículos e subestações, além de toda a engenharia de integração e software aplicativo.
Ao optar pela energia solar da WEG Solar, você terá um sistema de energia solar rendendo o máximo possível e com toda a qualidade e a expertise do Grupo WEG.
Gostou de saber como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico? Aproveite e entenda como funciona a manutenção do sistema de energia solar e nunca fique desprevenido! Se quiser saber como adquirir um sistema fotovoltaico da WEG Solar, clique aqui.