Os erros operacionais em projetos fotovoltaicos mais caros e como evitá-los
No mercado de geração distribuída brasileiro, a qualidade operacional faz a diferença entre projetos que entregam retorno e projetos que geram problemas, retrabalho e prejuízo de imagem.
Para o integrador que lidera equipes, negociações e entregas, entender os erros operacionais em projetos fotovoltaicos é essencial para proteger margem, ganhar a confiança do cliente e escalar a operação com segurança.
Para te auxiliar com o mapeamento desses erros operacionais em projetos fotovoltaicos, preparamos este conteúdo que apresentará os que mais pesam no custo final das obras, explicando por que eles ocorrem e mostrando ações práticas para evitá-los.
Ao final, você terá também um roteiro claro para reduzir chamados de pós-venda, minimizar perdas de geração e fortalecer a reputação da sua empresa no mercado.
Por que falar de erros operacionais em projetos fotovoltaicos

Erros operacionais não são apenas falhas técnicas. Eles impactam o fluxo de caixa, aumentam o custo por projeto e corroem a percepção de valor junto ao cliente. Um único problema não resolvido pode gerar múltiplos chamados de assistência técnica, demandas por reembolso e, no pior cenário, ações em canais de reclamação que afetam a marca.
Para integradores e investidores de usinas, prevenir esses erros é também uma estratégia competitiva que reduz custos indiretos e aumenta taxa de indicação.
Conheça agora quais são esses erros e como evitá-los.
Erro 1 – Dimensionamento inadequado do projeto fotovoltaico
O primeiro dos erros operacionais em projetos fotovoltaicos que pesa no bolso é o dimensionamento incorreto do sistema. Projetos superdimensionados elevam custo inicial e alongam o payback, além de entregar menos energia do que o cliente espera, gerando insatisfação.
O que acontece: inversor subdimensionado com clipping excessivo ou superdimensionado com baixo fator de carga. Qualquer um dos dois achata o ROI (Retorno Sobre o Investimento). Como evitar:
- Planeje com base em dados reais de consumo e em simulações que considerem temperatura, inclinação, perfil sazonal e perdas.
- Use ferramentas de dimensionamento confiáveis e valide as hipóteses com sensores ou histórico do cliente quando disponível.
- Priorize a relação correta entre módulos e inversor, evitando sobrecargas e perdas por baixa eficiência em faixas de carga parcial.
- Checar limites elétricos do inversor em baixa e alta irradiância e simular cenários extremo-quente e extremo-frio.
Erro 2 – Falhas no estudo do local e no planejamento da instalação
A avaliação superficial do local é causadora frequente de problemas: sombreamento sazonal negligenciado, estrutura inadequada, strings com comportamento diferente, ventilação insuficiente e dificuldades de acesso para manutenção. Esses itens influenciam diretamente a curva de geração e a durabilidade dos equipamentos, sendo um dos erros operacionais em projetos fotovoltaicos mais comuns e caros.
Como evitar:
- Realize levantamento topográfico e de sombreamento durante diferentes horários e épocas do ano.
- Documente condições ambientais como poeira, salinidade e temperatura.
- Projete estruturas e trajetos de cabeamento com manutenção em mente, garantindo acesso fácil e espaço para ventilação dos inversores.
- Sempre agrupar módulos por comportamento semelhante na mesma string.
Erro 3 – Escolha inadequada de componentes e fornecedores
Optar por componentes apenas pelo menor preço costuma gerar mais custo ao longo do tempo. Cabos com seção insuficiente, conectores incompatíveis ou de baixa qualidade, inversores sem suporte local ou módulos de procedência duvidosa aumentam as chances de falhas e desgaste mais rápido.
Como evitar:
- Avalie fornecedores por critérios técnicos e por capacidade de suporte local.
- Exija certificados de qualidade, políticas de garantia claras e disponibilidade de peças.
- Considere o custo total de propriedade – aquisição, instalação, manutenção e eventuais substituições – e não apenas o preço de compra.
Erro 4 – Execução de instalação deficiente

Erros de execução são responsáveis por muitos chamados no pós-venda. Conexões mal-feitas, aterramento inadequado, ausência de proteções elétricas e fixações mal dimensionadas são erros operacionais em projetos fotovoltaicos que podem comprometer a segurança e gerar danos a equipamentos sensíveis.
Como evitar:
- Implemente checklists de qualidade para cada etapa da instalação, desde a fixação mecânica até os testes de comissionamento.
- Adote procedimentos padronizados e checklist de segurança elétrica.
- Treine a equipe em boas práticas, e técnicos seniores devem validar as fases críticas antes de energizar o sistema.
Erro 5 – Falta de rotina de comissionamento e validação
Muitos problemas só aparecem após a energização. Isso ocorre porque não foi realizado um comissionamento completo, com testes de medição, verificação de proteção, testes de comunicação e validação de curva de geração versus expectativa.
Como evitar:
- Estabeleça um protocolo de comissionamento que inclua testes de isolamento, curva I-V em amostras representativas, verificação dos MPPTs, testes de comunicação com plataforma de monitoramento e comparativo entre geração prevista e real nas primeiras semanas.
- Documente tudo e entregue o relatório ao cliente.
Erro 6 – Ausência de manutenção preventiva e monitoramento proativo
Entregar o sistema e não acompanhar sua performance é um dos maiores erros operacionais em projetos fotovoltaicos, causando perda de geração e aumento do custo por projeto. Poeira, vegetação, degradação dos componentes e falhas de ventilação se acumulam quando não há rotina de manutenção.
Como evitar:
- Implemente planos de O&M escaláveis: inspeções periódicas, limpeza programada de módulos, monitoramento remoto com alertas e análises de tendência para identificar quedas de produção antes que se tornem falhas.
- Ofereça contratos de manutenção que cubram inspeção, limpeza e resposta técnica.
Erro 7 – Problemas de comunicação e integração com sistemas de monitoramento
Perda de dados, falhas de conectividade e integração ruim entre inversor e plataformas de gerenciamento impedem a detecção precoce de falhas, dificultam o suporte remoto e aumentam tempo de atendimento em campo.
Como evitar:
- Escolha inversores e soluções de monitoramento com protocolos de comunicação compatíveis e suporte técnico local.
- Teste a configuração de redes durante a instalação e certifique-se de que os alertas estão configurados para acionar a equipe antes que a falha se aprofunde.
Erro 8 – Não cumprimento de normas técnicas e requisitos de concessionária
Erros na documentação, falta de homologação e desconformidade em relação às normas técnicas podem gerar multas, atrasos na conexão e retrabalho custoso.
Como evitar:
- Mantenha-se atualizado sobre normas técnicas e exigências da concessionária.
- Envie ART de projeto elétrico e ART de execução, assinadas pelo responsável técnico.
- Siga checklists de documentação e registre todas as etapas.
- Se precisar de referência técnica, consulte as normas aplicáveis e boas práticas de instalação.
Erro 9 – Segurança fora de padrão
Um dos últimos erros operacionais em projetos fotovoltaicos são os incidentes que podem vir a ocorrer no momento da execução do projeto em campo, como incidentes elétricos e em altura.
Situações como essas paralisam obras e geram custo humano e financeiro, sendo graves para a empresa e gerando uma má percepção por parte do contratante.
Como evitar:
- Rotinas NR10 e NR35.
- APR antes de cada serviço.
- EPIs como obrigatoriedade por parte de todos os envolvidos no momento da instalação ou quaisquer atividades no projeto.
- Possui um plano de resgate robusto e consistente em caso de emergência.
Erro 10 – Falhas elétricas e mecânicas que comprometem segurança e vida útil do projeto fotovoltaico
Problemas recorrentes em proteções elétricas, conectores, cabos e estruturas podem gerar desde quedas de performance até riscos sérios de segurança.
Já falhas de aterramento e equipotencialização, DPS mal dimensionados, conectores incompatíveis, crimpagens inadequadas, rotas improvisadas de cabos e estruturas instaladas sem cálculo ou estanqueidade são causas frequentes de queima de componentes, aquecimento, infiltrações e deslocamentos por vento.
Esses erros operacionais em projetos fotovoltaicos reduzem a confiabilidade da usina, aumentam paradas não planejadas e exigem intervenções de correção que elevam custos e prejudicam a satisfação do cliente.
Como evitar:
- Adotar sistemas completos de proteção elétrica com malha de terra bem dimensionada e coordenação correta dos DPS.
- Utilizar conectores do mesmo fabricante, ferramentas de crimpagem calibradas e realizar ensaio de tração e termografia antes da entrega.
- Planejar rotas de cabos utilizando cabos fotovoltaicos certificados, alívio de tensão e acessórios resistentes a UV.
- Garantir cálculo estrutural adequado, realização de pull-out test, vedações eficientes e aplicação de torque controlado na fixação.
- Incluir reaperto, inspeções periódicas e verificações mecânicas e elétricas dentro do plano de O&M.
Checklist prático para verificação final de um projeto de energia solar

Para transformar prevenção de erros em projetos fotovoltaicos em prática operacional, adote um checklist que cubra planejamento, instalação, comissionamento e pós-venda.
Entre os itens essenciais para a construção do checklist da sua empresa, estão:
- Normas e ARTs alinhadas desde o anteprojeto.
- Simulações de sombreamento e produção com cenários extremos.
- Simulação de geração.
- Dimensionamento correto de strings.
- Especificação elétrica e mecânica com compatibilidade total entre componentes.
- Plano de comissionamento e dossiê técnico de entrega.
- Monitoramento com indicadores e rotinas de O&M.
- Segurança e qualidade como cultura, não como item de checklist.
Entregar esse checklist documentado ao cliente aumenta a transparência e reduz conflitos futuros.
Soluções e melhores práticas para evitar custos operacionais em projetos fotovoltaicos

Integradores que desejam reduzir erros e aumentar a eficiência precisam desenvolver uma rotina de boas práticas em todas as fases do projeto. Investir em treinamento técnico contínuo eleva o padrão de entrega e reduz variabilidade entre equipes.
Já o uso de ferramentas de simulação detalhada ajuda a prever perdas e validar hipóteses. Assim como as auditorias de performance e planos estruturados de O&M permitem corrigir falhas rapidamente.
Outra prática essencial é a parceria estratégica com fabricantes que oferecem suporte técnico, documentação completa, garantia estendida e tecnologia confiável. Esses fatores reduzem o risco de falhas e oferecem previsibilidade ao integrador.
Para isso, conte com a WEG. Além da nossa experiência técnica de mais de 60 anos de mercado, disponibilizamos continuamente treinamentos para as equipes de nossos parceiros e possuímos programas de suporte que ajudam integradores a elevar a qualidade das entregas e a escalarem suas operações com segurança.