Energia solar vale a pena? Veja como esse investimento tem o retorno garantido!


Alguma vez você já se perguntou se energia solar vale a pena? Cada vez mais comentado, esse tipo de geração de energia ganha muitos adeptos, desde empresas até residências e comércios.

Com isso, a atenção se voltou bastante para esse meio alternativo. A procura pela instalação desses sistemas cresceu muito, principalmente no último ano, quando quem optar por ela ainda pode usufruir da isenção de cobrança de taxa até 2045.

No entanto, mesmo a partir de 2023, quando o Marco Legal entrará em rigor sobre a existência de uma tarifa, o panorama que se tem é o de que o sistema continuará sendo uma excelente solução de fonte alternativa.

Veja a seguir o porquê e entenda de uma vez por todas se a energia solar vale a pena.

Afinal, investir em energia solar vale a pena?

A resposta é sim! Ela vale a pena em muitos quesitos. Mas para começar a discutir essa questão e entender mais sobre o assunto, é importante resgatar melhor esse conceito.

Energia solar é uma forma de geração de energia a partir do calor do sol, captado por placas (painéis fotovoltaicos), convertendo-o em energia que pode ser armazenada ou até inserida na rede elétrica, quando existe conexão entre elas.

Desse modo, ela se configura em uma fonte renovável. Ou seja, isso significa que ela vem de recursos naturais, que não se esgotam e que geram menor impacto no meio ambiente.

Logo, o primeiro sinal de que ela vale a pena, sim, está nesse ponto. Mas iremos explicar um pouco melhor cada uma das vantagens a seguir.

Motivos pelos quais a energia solar vale a pena

Agora que você entendeu de fato o que ela representa, vamos ver por que a energia solar vale a pena. Confira!

Sustentabilidade

Preocupar-se com sustentabilidade é muito importante, pois estamos cada vez mais diante de desafios nesse cenário. Justamente nesse aspecto, como exposto na explicação no tópico anterior, a energia solar vale muito a pena.

Na valorização do imóvel, por exemplo, é uma característica também muito relevante, por atender a uma tendência em alta. Para o consumidor final, apostar em sustentabilidade é sinônimo de modernização e ter a casa adaptada.

Para o investidor, mais ainda: ele já vende o imóvel com esse item instalado, o que lhe confere melhor negociação.

Economia

O segundo principal motivo pelo qual a energia solar vale a pena é sem dúvidas pela economia.

Quando o consumidor tem esse sistema instalado, pode economizar até 95% na conta de luz, dependendo de como é seu consumo e a geração de energia no local. Em geral, pelo menos 50% de economia é obtida com essa medida.

Por isso, ao longo do tempo, todo o valor economizado resulta em um diferencial muito grande em relação a manter-se somente com o sistema tradicional.

Para o investidor, que pensa em vender um imóvel, é outra vantagem. O comprador possivelmente se interessa mais por um que já tenha a instalação feita e que não irá demandar esse trabalho dele. Além disso, sabe que irá economizar com o sistema.

Segurança

Outro ponto de grande relevância é a segurança que a energia solar proporciona. Quando bem instalado, o sistema é totalmente confiável e existe o diferencial de não correr tanto risco de desabastecimento.

Sabemos que em algumas regiões o fornecimento de energia elétrica pode ter interrupções ou falhas constantes. Com esse sistema, o imóvel ganha maior independência e isso traz segurança de que nunca faltará energia.

Nas residências, isso representa tranquilidade do ponto de vista que não se tem tanta probabilidade de algum equipamento queimar no caso de falha, ou que algum produto estrague por falta de refrigeração.

Já em comércio e empresas, também garante que a produção e as atividades não parem em situações assim.

Durabilidade

Além da autonomia, a durabilidade é mais um dos motivos para investir nela. Os sistemas de energia solar costumam durar até 25 anos ou mais. 

Dependendo da manutenção e das condições em que tiver instalado, esse tempo pode ser maior ou menor. Por isso, é importante observar com frequência o estado dele, se há alguma peça solta ou se precisa de algum reparo. Também é válido protegê-lo do acúmulo de sujeiras.

Fácil instalação

A partir do momento em que o consumidor ou investidor decide instalar, o processo é relativamente simples.

Com a ajuda de profissionais capacitados, é escolhido o local e avaliada a viabilidade. Depois, a área é preparada e os suportes são instalados, para sustentar os painéis.

De acordo com a posição que melhor se adapta ao local, para captação da luz do sol, eles são ajustados. As placas, trilhos e conexões precisam ser bem verificadas, para que tudo funcione bem.

Quando feito por equipe capacitada, o serviço normalmente é rápido, demorando cerca de apenas 2 dias.

Ótimo retorno do investimento

Por fim, esse meio traz um ótimo retorno sobre o investimento. O que se financia para instalar praticamente se paga no decorrer de poucos anos, com a economia proporcionada por ela.

Em cerca de 4 anos já é possível ver esse resultado na maioria dos casos (veja também como calcular o retorno de investimento em energia solar).

Outro ponto positivo, ainda em relação a ela, é que o consumidor fica menos vulnerável à inflação em cima da energia elétrica comum.

 

Conseguiu entender como a energia solar vale a pena? Para saber melhor como calcular o retorno do seu investimento, veja como a calculadora solar da WEG pode ajudar!

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo