Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Quer entender como é possível aumentar a segurança residencial com dispositivos inteligentes? Confira neste conteúdo!
26 de junho de 2023
Aumentar a segurança residencial é uma necessidade que tem se intensificado nos últimos anos nas pequenas e nas grandes cidades, mas nem sempre entendemos o que pode ser feito para simplificar essa tarefa.
No entanto, a boa notícia é que existem dispositivos inteligentes que hoje em dia facilitam bastante o desafio e auxiliam na proteção residencial.
Para entender melhor, separamos a seguir algumas dicas de como aumentar a segurança residencial.
Investir em formas de proteger a casa é a preocupação de muitas pessoas. Além de trazer tranquilidade, a segurança residencial ajuda a proteger a sua integridade física.
No caso de necessidade de se ausentar, essa é uma medida igualmente essencial. Nada como viajar ou sair para trabalhar sem se preocupar. Isso sim é ter tranquilidade, aproveitando o máximo da segurança, sabendo exatamente o que está acontecendo em casa.
A automação residencial tem muito a contribuir com a segurança, agregando soluções como: câmeras, sensores, alarmes e controle de iluminação, por exemplo.
Entendido a importância da segurança residencial, é hora de saber como implementá-la. Para isso, já é possível contar com diversas opções no mercado. Veja a seguir quais são elas.
Há muitas razões para ter câmeras de monitoramento, sendo a principal delas poder vigiar tudo o que acontece no ambiente de sua casa.
Seja em relação ao dia a dia e seus potenciais perigos ou até mesmo para garantir a segurança dos pets quando ficam sozinhos, elas ajudam a entender inclusive o que está acontecendo quando um alarme dispara.
Câmeras externas permitem observar a movimentação da rua e possíveis tentativas de entrada no imóvel.
Por meio de imagens de alta definição, visão angular de 100º e panorâmica de 355º, por exemplo, você acompanha tudo em tempo real e tem como agir rapidamente se necessário.
Saiba mais sobre como as câmeras de monitoramento funcionam clicando aqui.
Ter um controle universal ajuda a aumentar a proteção, o conforto e a tranquilidade na casa sem se esquecer de garantir a segurança dos dispositivos que ficam ligados à internet.
Mas, tratando da segurança residencial em si, esse dispositivo faz a diferença, pois permite unificar todos os controles remotos infravermelhos em um único dispositivo. Com ele, é possível controlar remotamente uma grande variedade de dispositivos do ambiente, como televisão, ar condicionado, home theater, entre outros, pelo seu smartphone, de onde você estiver. Dessa forma, mesmo que a família toda esteja fora, é possível ligar/desligar equipamentos, simulando a presença de pessoas na casa.
Outra maneira considerável de aumentar a segurança residencial é investir em sensores de movimento. Eles prontamente alertam se alguma movimentação foi detectada no ambiente, ajudando a identificar procedimentos incomuns.
Outro dispositivo muito utilizado para aumentar a segurança residencial é o sensor de portas e janelas. Essa solução moderna e precisa detecta a abertura de portas, janelas ou gavetas e envia uma notificação diretamente para o seu smartphone.
Um módulo relé para controle de persianas, além de deixar a sua rotina mais confortável, pode aumentar a segurança ajudando a fechar as persianas em determinados horários para aumentar a privacidade do ambiente ou para simular a presença de pessoas na casa, por exemplo.
Além disso, através dos relés interruptor e dimmer, você conta com o controle completo das luminárias, podendo acionar as lâmpadas quando algum movimento for detectado ou programar rotinas de acionamento para o período noturno, por exemplo. Para completar uma casa conectada e segura, você pode usar também os plugues inteligentes para controlar eletrodomésticos por acesso remoto, via app – podendo desligar aparelhos, como ferros de passar roupas, que, eventualmente, podem ser esquecidos ligados.
Viu só como é possível aumentar a segurança residencial com dispositivos inteligentes? Aproveite e conheça os produtos da WEG Home que podem lhe ajudar a gerenciar esse conforto e ter maior proteção na sua casa!