Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
As tendências de arquitetura e decoração para 2021 estão marcadas por questões contemporâneas, como atitudes mais conscientes, retomada da afetividade nos lares e uso intenso da tecnologia.
30 de outubro de 2020
As tendências de arquitetura e decoração para 2021 estão marcadas por questões contemporâneas, como atitudes mais conscientes, retomada da afetividade nos lares e uso intenso da tecnologia.
De um lado, conceitos como sustentabilidade e vegetação interna continuam se fortalecendo. De outro, a automação residencial e, ao mesmo tempo, a busca por mais simplicidade, revelam que novos comportamentos na sociedadetrazem outras perspectivas para o universo da arquitetura e decoração.
Se você busca um novo projeto ou simplesmente quer dar uma repaginada na sua casa, confira as principais tendências para 2021!
A sustentabilidade é um conceito que já vem crescendo há alguns anos na área da construção e da arquitetura. Em 2021, isso deve se consolidar ainda mais, visto que o cuidado com o meio ambiente se torna cada vez mais urgente.
A prática sustentável começa já na construção, que busca formas de reduzir impactos ambientais e a geração de resíduos. Ela passa também pela arquitetura e decoração, por meio da escolha de estilos, materiais e conceitos alinhados a essa tendência.
E, por fim, chega no dia a dia do morador, que tende a adotar cada vez mais atitudes sustentáveis em sua vida.
A decoração minimalista não tem apenas a ver com a composição estética do estilo e com um visual clean. Ela também está ligada à noção de consumo consciente. Por isso, o design minimalista harmoniza muito bem com a sustentabilidade.
A grande tendência de arquitetura e decoração em 2021 é utilizar menos produtos, adotando um projeto mais funcional e um décor menos carregado. A ideia é desapegar-se do que não é importante em nossa vida e dar preferência a projetos que valorizem a funcionalidade e o conforto.
Sobretudo, com a pandemia do novo coronavírus, que nos levou à experiência de distanciamento social, as pessoas começaram a se preocupar mais com a organização dos espaços e com as questões de sustentabilidade dentro de casa. Assim, o minimalismo revela novas prioridades na arquitetura e decoração para os próximos anos.
Talvez possamos dizer que levar o verde para dentro de casa já não é mais uma tendência, mas sim uma prática consolidada. Além da ideia ir ao encontro da sustentabilidade, a presença da natureza tem se tornado uma demanda cada vez mais forte na vida das pessoas.
Assim, para contrabalancear o cinza das cidades e o excesso de concreto, em 2021 a arquitetura e a decoração devem apostar mais em:
A tecnologia já vem há algum tempo sendo introduzida nas residências. Mas é agora que estamos vendo isso se intensificar ainda mais. Com diversas novidades em IoT e automação residencial sendo lançadas no mercado, a tendência é que nossas casas fiquem cada vez mais tecnológicas.
As chamadas “casas inteligentes” proporcionam mais conforto e praticidade na vida dos moradores. Elas também ajudam a controlar água e energia por meio da automação de comandos e do controle remoto.
Dentro desse conceito, encontramos, por exemplo, várias tendências em acabamentos elétricos, como as lâmpadas inteligentes.
É fato que a tecnologia pode ser uma grande aliada em nossas vidas. Mas ela também pode acabar deixando as casas com a sensação de frieza, distanciamento e falta de pertencimento.
Por isso, a tendência é unir o ambiente tecnológico com elementos de afetividade. Isso pode ser feito com itens que remetam às raízes dos moradores e que mostrem uma história por trás de um simples design.
Com esse conceito, uma tendência de arquitetura e decoração que vem crescendo é o uso de objetos artesanais e a valorização da arte popular, que trazem aos ambientes não só originalidade e beleza, mas também afeto.
Todos as tendências anteriores revelam que a sociedade atual pode estar em um movimento de busca pela simplicidade. Assim, muitos arquitetos e decoradores vêm buscando um retorno ao simples, por técnicas ancestrais e pelo essencial.
Nesse sentido,o conceito wabi sabi, que valoriza a beleza das imperfeições, a autenticidade e a simplicidade, continua forte. A ideia pode ser aplicada por meio de materiais artesanais e orgânicos e uma paleta de tons terrosos.
Por fim, no campo das cores, outra tendência forte que continua para 2021 é a decoração monocromática. Apostando na ideia do “tom sobre tom”, é possível criar um décor ousado e sofisticado, de um jeito muito fácil e simples.
—
E então, o que você achou das principais tendências de arquitetura e decoração para 2021? Para ficar sempre por dentro das novidades e se inspirar em novas ideias, acompanhe o nosso Pinterest!