Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Na dúvida entre uma cozinha com ilha ou península? Conheça as principais diferenças e descubra como escolher a opção ideal.
15 de março de 2024
Cada vez mais, os proprietários de imóveis e até mesmo os arquitetos e designers apresentam dúvidas na hora de escolher entre uma cozinha com ilha ou península.
Os dois modelos estão bastante em alta, o que se deve principalmente à crescente tendência de integração dos espaços residenciais, mas ambos têm indicações próprias e agregam funcionalidades distintas aos ambientes.
Você quer entender melhor como esses conceitos se diferenciam e como escolher o ideal para o seu lar? Confira, a seguir, os principais detalhes sobre o assunto.

Antes de entender os critérios para escolher uma cozinha com ilha ou península, é importante esclarecer como cada uma delas se caracteriza.
Em primeiro lugar, a cozinha com ilha é aquela que possui um balcão centralizado. Trata-se de um elemento que não se conecta com a parede nem com a bancada, permitindo circulação livre ao seu redor.
Por sua vez, a península consiste em um balcão que não fica totalmente solto, ele fica conectado pela lateral da bancada ou da parede.
Além da estética e excelente funcionalidade, as duas opções são geralmente utilizadas para proporcionar integração da cozinha com outros espaços da residência, como a sala de jantar ou a de estar.
O primeiro passo para escolher entre os dois modelos é entender o espaço disponível em cada ambiente. Afinal, os elementos devem estar de acordo com a metragem disponível, não atrapalhando a circulação. Veja como acertar na escolha.

A cozinha com ilha se destaca entre as principais tendências da arquitetura contemporânea. Prática, funcional e com um visual moderno, ela fica normalmente localizada no centro do ambiente.
Sua composição funciona como uma bancada que costuma contar com fogão, armários e gavetas para utensílios e, em alguns casos, pia.
Com ela, o espaço gastronômico se torna mais humano e integrado. Afinal, o balcão central permite interagir com familiares e amigos durante o preparo das refeições, aumentando a conexão com as pessoas que desfrutam dos espaços compartilhados da residência.
Se a pia estiver em outra bancada, o ideal é que ela e a ilha tenham a mesma altura. Esse tipo de composição garante que o espaço seja mais confortável e funcional para quem está cozinhando.
Além disso, é imprescindível que o balcão central tenha um espaço de, pelo menos, 70 cm ao seu redor. Do contrário, ele acaba comprometendo a circulação dos ambientes.
Por mais que a sua instalação hoje se destaque como um dos desejos mais comuns entre os donos de imóveis, ela deve se manter restrita aos espaços maiores. Para cozinhas menores, a sua colocação precisa ser evitada e dar lugar à península.

Como evidenciamos anteriormente, a península ocupa um espaço significativamente menor do que a ilha.
Sua estrutura fica encostada na parede ou em outra bancada, e essa característica otimiza a circulação no ambiente, tornando-o mais versátil. Assim, trata-se da opção perfeita para cozinhas reduzidas.
Além disso, a aplicação é excelente para definir cada cômodo sem abrir mão da sua integração, separando a cozinha da sala de jantar, ou de estar sempre de modo coeso e esteticamente agradável.
O seu uso também é perfeito para refeições rápidas, auxiliando no preparo de receitas ou ao servir petiscos e drinks para visitantes e familiares enquanto a refeição é preparada.
Muitos projetos de península contam com uma bancada em diferentes níveis, valorizando a funcionalidade da estrutura. Nesses casos, a parte mais alta pode ser usada com banquetas para refeições, enquanto a mais baixa fica alinhada à altura da área de preparo das refeições.

Ao projetar uma cozinha com ilha ou península, considerar a parte elétrica é essencial. Afinal, você precisa garantir a distribuição adequada das tomadas para os eletrodomésticos, da iluminação e dos pontos de carga.
Isso assegura eficiência no uso dos equipamentos e proporciona um ambiente seguro, evitando sobrecargas. Essa atenção também facilita a flexibilidade na disposição dos aparelhos, otimizando o espaço de trabalho.
A linha Sobrepor e Móveis e Pedras da WEG é ideal para valorizar a estética arrojada e clean desse tipo de composição. Ela conta com tomadas e interruptores embutidos que permitem uma instalação perfeita e sem quebra de paredes.
Gostou de explorar as diferenças entre a cozinha com ilha e a com península? Quer se manter bem informado sobre outros temas tão úteis e interessantes quanto esse?
Inscreva-se agora na newsletter da WEG Tomadas e receba os nossos conteúdos diretamente na sua caixa de entrada.