Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Quem não gosta de reunir os amigos para curtir bons momentos em um ambiente bonito e confortável, não é mesmo?
7 de agosto de 2018
Se você tem um quintal, pátio, ou uma área externa que não está sendo bem utilizado ou que você acredita ter um potencial de aproveitamento maior com uma churrasqueira, que tal fazer um projeto para revitalizar o ambiente e transformá-lo no canto queridinho da casa?
Com dicas de reforma e ideias de projetos, vamos te ajudar a criar uma área de lazer do tamanho do seu sonho. A ordem é aproveitar esse espaço ao máximo! Afinal, área externa com churrasqueira sempre faz sucesso. Quem não gosta de reunir os amigos para curtir bons momentos em um ambiente bonito e confortável, não é mesmo?
Esse é o principal benefício de ter dentro de casa um espaço exclusivo para a diversão. Além da churrasqueira, dependendo do tamanho do espaço você também pode incluir uma piscina, uma sala de jogos ou até mesmo um bar superequipado no seu projeto. Só vai depender do investimento disponível e do que você busca no momento.

Para colocar as suas ideias no papel e imaginar junto com você como realizar essa mudança, você precisa de um profissional que entenda suas necessidades e saiba como trazer isso para a sua realidade.
Seja para construir ou reformar a área externa com churrasqueira, sempre é importante ter um planejamento e um profissional responsável para evitar gastos desnecessários e evitar dores de cabeça.

Como áreas externas normalmente ficam expostas aos efeitos do tempo/clima, os materiais usados na obra são primordiais para garantir sua qualidade e durabilidade. Normalmente materiais impermeáveis, com antiderrapante e detalhes mais naturais e rústicos são uma ótima pedida.
São tantas possibilidades, que até por isso é importante ter um profissional responsável, ele vai saber indicar quais opções ou marcas disponíveis no mercado são mais indicados para cada caso.

As estruturas mais populares são as churrasqueiras de alvenaria, que ficam prontos entre 10 a 15 dias pelo menos, dependendo do tamanho e da complexidade da obra ou é possível adquirir modelos pré-fabricados, que começam a funcionar logo que montados.
Leia mais sobre Como construir uma churrasqueira para sua casa

Já pensou em completar a sua área externa com churrasqueira com uma piscina linda e refrescante? O arquiteto ou engenheiro vai te ajudar a definir o tipo de piscina, tamanho, quais os materiais necessários, mas a nossa dica é pensar em piscinas de alvenaria. Elas duram, em média, de 30 a 40 anos, têm custo de manutenção um pouco mais baixo e ficam prontas em mais ou menos 60 dias.
Quando a estrutura estiver pronta, é hora de valorizar todo o projeto com uma boa decoração e dicas de iluminação. Seja abusando das cores, dos detalhes, do estilo dos móveis, dando uma nova cara a antigos objetos, com o uso plantas.
Leia mais em 4 maneiras de decorar ambientes com quadros
Para um estilo mais informal e descontraído, você pode usar essas dicas de decoração sustentáveis e econômicas. Depois é só se divertir e chamar os amigos para inaugurar sua nova área externa com churrasqueira e tudo o mais que você tem direito!