Previsões para a energia solar no Brasil em 2023
As previsões para a energia solar no Brasil em 2023 são otimistas.
Seja pela sua economia ou por contribuir mais com o meio ambiente, esse tipo de energia tem sido bem-visto, e o seu uso tende a aumentar ainda mais no próximo ano.
Por isso, se você pensa em investir nessa área ou mesmo utilizar esse recurso em sua empresa ou residência, veja quais são as previsões para a energia solar em nosso país a curto prazo.
Principais previsões para a energia solar no Brasil em 2023
Esse setor promete trazer algumas novidades para 2023. Por isso, separamos neste conteúdo as principais previsões para a energia solar no Brasil e que vão trazer as mudanças mais significativas.
Confira abaixo as principais previsões para 2023!
Maiores investimentos em energia solar
O setor de energia solar deve atrair mais financiadores. De acordo com dados divulgados do segmento, a fonte já trouxe ao país R$ 108,6 bilhões em investimentos. A expansão deve se manter no próximo ano.
Positivamente, isso impactou inclusive a geração de empregos – ótimo ponto para o impulsionamento da economia em geral.
A utilização da energia solar em empresas deve aumentar significativamente. Isso porque o uso desse tipo de energia é uma alternativa eficiente de se obter retorno e de agregar valor às organizações, já que muitos clientes preferem empresas que optam por meios sustentáveis.
Vale lembrar que a durabilidade dos sistemas fotovoltaicos pode chegar a até 25 anos ou mais, ao longo do seu tempo de uso ele dá um retorno satisfatório devido a economia de energia elétrica que ele proporciona.
Além disso, quem utiliza painéis fotovoltaicos tem mais autonomia e não corre o risco de ficar dependendo de um só meio de fornecimento. Isso pode beneficiar a produção que não fica parada em caso de queda (quando é o caso).

Energia solar deverá se tornar a segunda fonte energética mais utilizada
Recentemente, foi apontado que o meio solar passou a ocupar o terceiro maior lugar no país entre as fontes de energia, segundo a Absolar. São 16,4 gigawatts (GW) em grandes usinas e em pequenos projetos de geração.
Essa realidade denota que as indústrias, grandes e pequenas empresas, assim como os consumidores finais, estão de olho em tal tecnologia.
Desde fevereiro de 2022, a energia solar cresce 1 GW por mês no Brasil. Caso a tendência se mantenha, a Absolar projeta que, até fevereiro de 2023, ela chegue ao dobro da capacidade da Itaipu.
A energia solar ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica no país, sendo uma excelente alternativa além dos recursos hídricos.
Portanto, dentre as previsões para a energia solar no Brasil em 2023, espera-se que a energia solar passe a ser mais utilizada do que a energia eólica no país, ficando atrás somente da energia elétrica.
Início da cobrança de taxa para os consumidores
Para o próximo ano, o Marco Legal da Geração Distribuída determinou a cobrança de uma taxa pelo uso da infraestrutura do sistema de distribuição, conhecido como tarifa TUSD fio B.
A TUSD fio b refere-se ao valor monetário unitário determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os novos consumidores pagarão 15% do fio b em 2023, e o percentual aumentará gradativamente a cada ano até o teto de 90% em 2028.
Essa taxa será cobrada apenas para os consumidores que instalarem energia solar a partir de 7 de janeiro de 2023. O consumidor que instalar um sistema de geração fotovoltaica até essa data terá a isenção de custos até 2045.
Apesar dessa cobrança, o sistema solar tende a continuar sendo mais vantajoso, com amortização em até 5 anos. Sendo assim, é importante frisar que essa mudança impacta na taxação, mas não compromete o investimento.
Ou seja, no caso de residências, mesmo que o custo não seja tão baixo para adquirir, em prazo relativamente curto, o procedimento se paga, e a economia gerada faz com que ele compense seu financiamento, já que a economia pode chegar a 90% do consumo.
Leia também: Novo Marco Legal da Geração Distribuída: quais os impactos para o setor?
Melhoria para o meio ambiente
A energia solar é reconhecida no mundo todo por ser uma fonte de energia sustentável. O Brasil se beneficia ainda mais desse tipo de energia por ter uma grande quantidade de irradiação solar.
Por ser uma fonte mais limpa, este recurso evita a emissão de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso contribui para diminuir o impacto no ecossistema.
Sendo assim, a previsão para 2023 é a execução de um grande número de novos projetos de energia solar, já que o sistema fotovoltaico polui menos e reduz o impacto ambiental.
Gostou de saber as principais previsões para a energia solar no Brasil em 2023? Com o que está descrito neste conteúdo, concluímos que 2023 será um ano promissor e muito positivo para a energia solar no país.
Para receber notícias sobre o universo da energia solar em primeira mão, assine aqui a newsletter da WEG Solar!