7 vantagens da energia solar para sua empresa
Para qualquer negócio conseguir realizar suas atividades, é preciso utilizar alguma fonte de energia. Existem diversas fontes, mas o uso da energia solar para as empresas possui uma série de benefícios que vão muito além da economia.
Embora a instalação do sistema para energia solar ainda seja conhecida por ser mais frequente em residências, o setor vem apresentando expansão em todo o país, inclusive atingindo cada vez mais as empresas.
De acordo com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), os setores de comércio e serviços concentram 13,4% dos consumidores que fazem uso dela, enquanto os produtores rurais ficam com 7,6%, e as indústrias, com 2,1%, e esses valores continuam crescendo.
Existem muitas vantagens em apostar nesse modelo de geração de energia, e vamos mostrar isso para você. Continue a leitura e veja todos os benefícios da energia solar para as empresas.

7 vantagens da energia solar para empresa
Desde atender as necessidades de economizar energia até facilidade de manutenção, a energia solar para a empresa representa grandes vantagens. Veja quais são:

1- Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente
Utilizar energia solar para a empresa significa apostar em algo renovável. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e para fortalecer a sua empresa como um negócio sustentável, que se preocupa com a natureza.
Isso é investir em origens de energia que são repostas naturalmente por uma fonte inesgotável desse recurso. Portanto, a vantagem é ter menores problemas com exploração indevida ou desabastecimento.
Geralmente a geração de energia solar não requer desmatamentos nem causa agressões ao meio ambiente do mesmo modo que uma hidrelétrica causaria, por exemplo.

2- Otimização de custos
Outro grande benefício que a energia solar para empresa oferece é a possibilidade de economia com as contas de energia. Normalmente, elas são muito altas e impactam diretamente na lucratividade de um negócio.
A energia faz parte dos custos fixos, e todo o equilíbrio financeiro da operação precisa ser muito bem pensado para que eles não pesem demais nas despesas.
Com a energia solar, a redução no custo pode chegar até 95%, e essa economia representa muito para qualquer companhia, especialmente para aquelas que utilizam muito esse recurso para sistemas de produção.

3- Retorno sobre investimento
Para ter energia solar na empresa, é necessário investir na instalação de painéis e soluções fotovoltaicas. Desta forma, o retorno sobre esse investimento é rápido e alto, tendo em vista a economia gerada já desde o começo.
A própria economia é o retorno sobre o investimento. De meio ano a 1 ano, é possível observar esse retorno bem evidente – não necessariamente em entrada de dinheiro, mas evitando a saída dele.
Se o gasto com energia elétrica é menor, aumenta-se os lucros em decorrência do balanço natural entre despesas e ganhos. O custo fixo diminui, e a composição de preço tem melhor margem.
Outro fato muito importante a ser considerado é que o investimento em energia solar é considerado de baixo risco, pois o retorno sobre o investimento é garantido.
Quer comprovar isso? A WEG Solar desenvolveu o aplicativo Payback Solar que calcula quanto você pode economizar ao adotar um sistema fotovoltaico para sua empresa usando dados da sua conta de energia e índices de irradiação solar da sua região.
Para baixar o aplicativo para Android, clique aqui. Para IOS, clique aqui.

4- Fácil instalação e simples manutenção
A instalação de energia solar para empresa é facilitada e faz uso de soluções completas que causam pouco impacto ambiental.
Os painéis fotovoltaicos são instalados no telhado, em fazendas de energia solar que costumam estar localizadas no campo ou em grandes áreas livres.
O sistema que é instalado requer pouquíssima manutenção. Habitualmente, os painéis fotovoltaicos têm uma película que os protegem do acúmulo de pó e sujeira; por esse motivo, geralmente só precisa ser feita uma limpeza das placas por ano.
Raramente pequenos componentes necessitam ser trocados – quando é o caso, o reparo costuma ser simples e rápido.

5- Possibilidade de trabalhar o marketing verde
Além da parte financeira e operacional, a energia solar também contribui para a parte estratégica da empresa.
Para a comunicação e o marketing da empresa, é essencial que existam meios efetivamente concretos de demonstrar aquilo que o discurso prega e os valores que a companhia defende, como a sustentabilidade, por exemplo.
O marketing verde é um pilar para organizações que acreditam que a redução de prejuízos ambientais é prioridade – e por que não melhorar a imagem da sua empresa dando exemplos concretos de ações que colaboram com o meio ambiente?
O uso da energia solar como fonte de energia para as operações da sua empresa é um excelente exemplo de sustentabilidade.
Afinal, tal filosofia tem que ultrapassar o que é falado e ser posta em prática. Além disso, o marketing verde ou ambiental tem o potencial de causar inspiração na comunidade e no público que atinge.

6- Boa durabilidade
Os sistemas de geração de energia solar são conhecidos por serem de alta duração. Isso os torna investimentos bons para longo prazo, pois a durabilidade dos componentes e dos painéis, como os da WEG Solar, é alta.
Essa realidade garante que, além de poucas manutenções, haja uma solução definitiva para que a empresa possa operar por tempo indeterminado sem se preocupar com a questão energética ou eventuais aumentos e inflação na cobrança de energia normal.
Os painéis costumam durar pelo menos 25 anos, e alguns podem chegar até 50 anos de uso – sendo que a garantia de bom funcionamento é de geralmente 10 anos.

7- Melhor aproveitamento de recursos
A energia solar pode ser utilizada tanto em empresa localizadas em grandes centros quanto em locais mais afastados.
Um sistema de energia solar pode levar a locais distantes uma opção viável e assim permitir também desenvolvimento econômico e tecnológico de diversas regiões. Portanto, menores barreiras geográficas podem se apresentar a empresas que invistam no modelo.
Da mesma forma, maiores possibilidades de escolher um espaço ideal para instalação de plantas fabris são encontradas, já que, muitas vezes, essas localizações são estratégicas. Isso pode ser por estarem perto de grandes rodovias ou por serem em locais com incentivos fiscais.
Sendo assim, não se preocupar com a geração de energia e de alta capacidade por causa da localização é um fator decisivo que pode trazer oportunidades.
Viu só como o uso de energia solar para empresa traz diversas vantagens? Agora, que tal entender como funciona um sistema solar fotovoltaico?
Se quiser conhecer as melhores soluções em energia solar do mercado, acesse o site da WEG Solar e veja como comprar as soluções dessa marca referência em energia solar.