É possível ter energia solar em apartamento?
Existe alguma foram de ter energia solar em apartamento? Essa é uma pergunta que fica na cabeça de muitas pessoas que pensam em adotar essa tecnologia, mas não moram em casas.
Quando pensamos em placas para captação de luz solar, normalmente as associamos com grandes casas, localizadas nos telhados ou em campos isolados. No entanto, será que podemos aplicar essa tecnologia em outros tipos de espaço?
Neste conteúdo, vamos tirar essa e outras dúvidas. Siga a leitura!
É possível ter energia solar em apartamento?
Vamos direto ao ponto: sim, é possível ter energia solar em um apartamento. Felizmente, se você mora em um prédio, existe sim a possibilidade de contar com esse tipo de energia.
Entretanto, para que o processo de instalação e funcionamento dê certo, alguns pontos devem ser considerados. A seguir, vamos destacar esses tópicos.
Quem mora no topo do edifício pode instalar um sistema solar?
Instalar um sistema solar no topo de um edifício é viável. No entanto, apenas se houver espaço suficiente para sua instalação. Além disso, o edifício deve estar estruturalmente apto para suportar o peso dos painéis fotovoltaicos e dos equipamentos associados.
Antes de iniciar o processo de estruturação das placas, é fundamental checar se há regulamentos locais ou restrições que possam impedir o uso ou afetar sua eficácia.
Também é preciso avaliar a viabilidade econômica do sistema considerando fatores como:
- Custo de instalação.
- Preço da eletricidade local.
- Incentivos fiscais e financeiros disponíveis.
- Tempo de retorno do investimento.
Se tudo estiver de acordo e o for bem projetado, ele pode fornecer energia limpa e renovável para todo o seu edifício.
Posso instalar um sistema de energia solar em um endereço diferente do meu apartamento?
Mais uma resposta positiva. Porém, você deve possuir a autorização do proprietário do local em que deseja instalar o sistema.
É necessário somente verificar as regulamentações locais relacionadas ao processo para propriedades alugadas. Alguns proprietários podem ter restrições em relação aos painéis solares em seus imóveis ou podem exigir uma autorização prévia antes.
Além disso, considere que a instalação em um local diferente do seu apartamento pode envolver custos adicionais como:
- Contratação de profissionais para fazer a instalação.
- Conexão do sistema à rede elétrica do local.
É essencial avaliar esses custos na ponta do lápis antes de prosseguir com a instalação.
O prédio pode instalar um sistema de geração distribuída e compartilhar com os moradores?
Sim. Um prédio pode instalar um sistema de geração distribuída e compartilhar a energia produzida com os moradores. Entretanto, existem algumas considerações que devem ser feitas antes de implementar esse método.
Em primeiro lugar, a pessoa precisa conferir se o prédio tem um telhado ou uma área externa. Esses espaços serão utilizados para instalar os painéis.
É necessário também avaliar a capacidade do sistema para atender a demanda total de energia dos moradores. O objetivo aqui é garantir que o sistema esteja em conformidade.
A forma que a energia será distribuída entre os moradores é outro ponto de atenção. Isso pode envolver a instalação de um sistema de medição e faturamento para que cada pessoa pague pela energia que consome.
Se todas essas considerações forem atendidas e houver acordo entre os moradores do prédio, temos um sinal verde. Assim, contar com energia solar em apartamento será mais simples.
Posso instalar na minha sacada?

Em teoria, é possível instalar painéis solares em uma sacada desde que ela receba luz solar suficiente para gerar energia.
Entretanto, para gerar energia suficiente, você precisaria de uma área de painéis solares significativa, o que pode não ser viável em uma sacada pequena.
Além disso, você deve garantir que o espaço tenha capacidade estrutural para suportar o peso dos painéis e seus suportes.
Outro ponto é a orientação da sacada em relação ao sol. Para obter o máximo de energia, é necessário que as placas estejam voltadas para o norte ou para o sul, dependendo de sua localização geográfica.
Posso instalar nas paredes do prédio?

Novamente, essa é uma dúvida que depende diretamente das questões citadas acima, como as legislações locais e as características do apartamento.
Conheça a WEG l Energia Solar
Como vimos, é possível sim contar com energia solar em um apartamento. Dando atenção para os pontos citados no texto, você pode ter essa tecnologia na sua moradia.
Gostou da leitura? Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado nesse assunto. Para explorar mais esse tema tão rico, entre em contato com os integradores WEG Solar e conheça nosso trabalho.
Acesse esse link para fazer seu orçamento ou tirar dúvidas!