Normas técnicas para instalação de painéis fotovoltaicos
Escolher um sistema de energia solar é uma medida inteligente para promover mais economia e sustentabilidade. Contudo, é preciso saber sobre algumas normas técnicas para instalação de painéis fotovoltaicos.
Isso porque, caso sejam instalados incorretamente, o sistema poderá não funcionar ou o risco de acidentes se tornará maior.
Além disso, no caso de fiscalização, que atualmente obedece aos critérios da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), é com essa análise que se garantirá a aprovação e a qualidade da instalação.
Por isso, separamos algumas das principais orientações a seguir para você ficar por dentro do assunto. Confira!

Principais normas técnicas para instalação de painéis fotovoltaicos
Para começar, é válido ressaltar que, ainda que seja interessante o consumidor saber que existem normas, são os profissionais como técnicos e engenheiros que precisam conhecer a fundo cada uma delas para poderem prosseguir da melhor maneira.
Na hora da instalação, o recomendado é sempre contar com esse apoio especializado.
Então, se você ficará responsável por essa parte ou se precisa contratar o serviço, fique atento às principais instruções.
Relacionamos a seguir 5 principais diretrizes para ficar por dentro do tema.
ABNT NBR 16274:2014 – Requisitos Mínimos para Documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de Desempenho
Este regimento fala de conceitos referentes aos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, mostrando requisitos mínimos para a documentação. Também aborda ensaios de comissionamento.
Esses processos são referentes à validação do sistema. Isso porque, quando um recurso assim é instalado, ele precisa estar em concordância com critérios de segurança.
Outro ponto que a NBR ajuda a verificar é se a geração de energia está dentro do esperado. Somente validando essa parte é possível confirmar o desempenho da placa e garantir que ela funcione adequadamente.
Após a instalação, alguns documentos devem ser separados e compilados para que possam ser consultados no caso de qualquer necessidade.
NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas elétricas
Esta diretriz estabelece critérios para que o sistema seja protegido contra raios. Há distâncias mínimas a serem observadas e demais requisitos para proteger pessoas e elementos contra descargas elétricas.
Se as regras de segurança em relação a isso não forem seguidas, o risco de acidentes se eleva.
Ainda que a probabilidade de cair raios diretamente no painel de energia solar seja relativamente pequena, é necessário ter atenção à possibilidade de surtos elétricos, principalmente em caso de chuvas intensas.
Uma vez que o sistema esteja em contato com a rede, é preciso observar se essa conexão é feita com proteção para que sofra menos impactos.
Além disso, cabe dizer que a manutenção periódica é importante, pois, se uma placa tiver sido atingida por uma descarga elétrica, poderá ter sua capacidade reduzida.
NBR 16690 – Instalações Elétricas de Arranjos Fotovoltaicos
Dentre todas as normas técnicas para instalação de painéis, esta tem grande importância na instalação, pois trata diretamente dos arranjos fotovoltaicos.
Essa conceituação diz respeito ao conjunto de módulos de painéis e subarranjos elétrica e mecanicamente integrados, envolvendo também a estrutura de suporte.
Ainda que não inclua a fundação, o rastreamento e o controle térmico, esta diretriz comporta a organização dos elementos fundamentais para que o sistema “fique de pé”.
Também está prevista a disposição sobre condutores.
NR-10
A NR10, em meio às regras técnicas para instalação de painéis, é a que traz definições sobre segurança das instalações e dos serviços com eletricidade.
Suas determinações se estendem ao que é feito, mas também aos profissionais envolvidos na ação. Um dos maiores objetivos é prevenir acidentes com o trabalhador durante as atividades com a instalação e a manutenção.
Para se ter uma ideia, um profissional autorizado pode acessar zonas controladas somente mediante algumas observações. Isso pode variar em função das tensões, sendo que, para aquelas de até 110 v, a zona livre geralmente fica acima de 70 centímetros.
De modo geral, como se pode ver, são recomendações bastante específicas, sendo que normalmente se solicita um curso para que a pessoa esteja habilitada.
NR-35
No conjunto de normas técnicas para instalação de painéis, a NR-35 cuida da antecipação de riscos e de trabalhos em altura.
Como os sistemas de energia solar são instalados frequentemente no alto, é natural que os profissionais tenham que subir escadas ou andaimes.
Portanto, durante esse processo, é preciso ter cautela quando há o risco de queda. Para caracterizar essa condição e exigir que os trabalhadores sigam as diretrizes de tal NR, o trabalho deve ser feito pelo menos 2 metros acima do nível inferior.

Demais observações sobre as normas técnicas para instalação de painéis fotovoltaicos
Além dessas diretrizes, existem outras regulamentações que podem ajudar a tornar o trabalho mais seguro.
Entre as recomendações, está, por exemplo, um recuo entre a borda do telhado e a instalação (pelo menos 0,5 m). Para entender todos os regimentos para instalação de painéis, como dito, muitos profissionais recorrem a cursos e treinamentos.
A única maneira de dominar completamente o conteúdo e saber aplicá-lo é com a instrução certa e o conhecimento dessas aplicações.
Buscar conhecimento constante é necessário, pois elas são passíveis de sofrer atualizações. Além disso, sempre é bom conhecer, junto ao fabricante, os conselhos para se ter melhor desempenho no uso da placa.
Este conteúdo lhe ajudou a entender as normas técnicas para instalação de painéis fotovoltaicos? Aproveite para saber como garantir a segurança neste momento.
Saiba mais sobre a WEG Solar
Com mais de 3 GW de equipamentos fotovoltaicos distribuídos e 800 MW em usinas construídas, a WEG Solar é pioneira no fornecimento de soluções em energia fotovoltaica para o mercado nacional, desenvolvendo soluções adequadas para cada necessidade.
Com uma parceria global de fornecedores e uma forte rede de integradores capacitados e homologados, a WEG oferece capacidade e flexibilidade para atender grandes usinas, indústrias de diversos portes e segmentos, pequenos comércios e residências.
Para saber mais sobre as soluções da marca, acesso o site da WEG Solar clicando aqui.