Conheça o sensor para conexões elétricas e barramentos: WEGscan200
A confiabilidade elétrica é um dos pontos mais críticos dentro de uma planta industrial. Uma falha em conexões elétricas ou barramentos de equipamentos elétricos pode gerar desde superaquecimento, pontos-quentes (hotspots) e sobrecargas, até situações mais graves, como arco elétrico ou até mesmo incêndios. Essas ocorrências impactam diretamente a segurança das pessoas, a integridade dos equipamentos e a continuidade da operação.

Por isso, cada vez mais empresas têm buscado soluções de monitoramento inteligente, que possibilitam a detecção precoce de falhas e evitam altos custos com paradas não programadas. Nesse cenário, a WEG apresenta o WEGscan200, um sensor para barramento e conexões elétricas que combina tecnologia, praticidade, segurança e Inteligência Artificial, sendo hoje uma das soluções mais avançadas do mercado.
Por que monitorar conexões elétricas e barramentos?
A maioria das falhas elétricas não acontece de forma imediata. Elas surgem lentamente, com pequenos sinais que muitas vezes passam despercebidos em inspeções visuais ou manutenções convencionais. Esses sinais podem ser:
- Aumento de temperatura localizado (pontos-quentes);
- Oscilações de carga em barramentos;
- Sobrecargas constantes em determinados circuitos;
- Início de formação de arcos elétricos.
Sem o devido acompanhamento, essas pequenas ocorrências evoluem para problemas graves que podem resultar em interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos caros, além de colocar em risco a segurança dos colaboradores.
É nesse contexto que entram os sensores para conexões elétricas. Eles possibilitam o monitoramento contínuo, 24 horas por dia, sem a necessidade de intervenção humana constante. Dessa forma, é possível prever e corrigir falhas antes que causem prejuízos maiores.
Fale com o especialista WEG sobre o WEGscan200
O que é o WEGscan200?
O WEGscan200 é um sensor para monitoramento de barramentos e conexões elétricas que se diferencia por uma característica exclusiva: ele não possui cabos nem baterias, sendo totalmente autoalimentado pelo próprio barramento em que está instalado. Além disso, realiza a medição de temperatura por contato e de corrente elétrica por indução, oferecendo uma combinação única de praticidade, segurança e profundidade de análise.

Um dos grandes diferenciais do WEGscan200 em relação às soluções tradicionais do mercado é justamente a capacidade de monitorar não apenas a temperatura, mas também a corrente elétrica. Com essa dupla medição, é possível obter diagnósticos muito mais precisos. Ao correlacionar temperatura e corrente, o sensor permite identificar se o aumento de temperatura é resultado de uma maior demanda de carga, situação normal em muitos processos, ou se indica problemas críticos, como falhas nas conexões elétricas.

Além disso, a solução possibilita detectar outras condições indesejadas, como desbalanceamento de corrente em sistemas trifásicos e situações de sobrecorrente ou sobrecarga, contribuindo para maior confiabilidade, segurança e eficiência operacional.
Outro destaque é a possibilidade de substituir as tradicionais rotas de inspeção termográfica em painéis elétricos. Como as medições de temperatura são enviadas automaticamente para o software WEG Motion Fleet Management, é possível acompanhar o desempenho remotamente, sem a necessidade de deslocamentos para inspeções presenciais, otimizando tempo, reduzindo custos e aumentando a segurança da equipe de manutenção.
Principais diferenciais do WEGscan200
- Autoalimentado: dispensa baterias e cabeamento, reduzindo riscos e manutenções adicionais;
- Versatilidade: pode ser instalado em equipamentos fabricados pela WEG ou de outros fabricantes;
- Segurança elevada: evita riscos de falhas por componentes auxiliares;
- Ótimo custo: tecnologia de ponta com excelente relação valor-benefício;
- Monitoramento contínuo: coleta dados em tempo real e aplicação de IA para garantir máxima confiabilidade.
Solicite uma cotação do WEGscan200
Onde o WEGscan200 pode ser aplicado?
Por sua versatilidade, o sensor para barramentos elétricos pode ser utilizado em diversos pontos críticos da infraestrutura elétrica de uma planta industrial. Entre os exemplos mais comuns, destacam-se:
- Painéis elétricos (CCMs e cubículos de baixa e média tensão): locais onde há grande concentração de conexões e risco de pontos-quentes;
- Transformadores e geradores: ativos estratégicos que exigem monitoramento constante;
- Caixas de ligação de motores: conexões de alta demanda, sujeitas a sobrecargas e aquecimento;
- Load centers: pontos de distribuição que concentram a energia para diferentes áreas da planta;
- Outros sistemas de média e baixa tensão: qualquer conexão elétrica crítica pode ser monitorada pelo WEGscan200.
Essa amplitude de aplicações torna o WEGscan200 uma solução horizontal, capaz de atender diferentes segmentos industriais, desde indústrias de base e energia até manufatura, mineração, papel e celulose, siderurgia e muito mais.
Parte de um ecossistema de gestão de ativos completo
Mais do que um produto isolado, o WEGscan200 faz parte do ecossistema de gestão de ativos da WEG, ampliando as possibilidades de monitoramento preditivo em toda a planta.
- WEGscan100: voltado para ativos rotativos, como motores, bombas e compressores, que também sofrem desgaste ao longo do tempo;
- WEGscan1000: destinado ao monitoramento de drives, como inversores de frequência, relés inteligentes e outros componentes de automação;
- WEG Motion Fleet Management (MFM): software que integra todos os dados coletados pelos sensores, organizando-os em dashboards técnicos e relatórios completos.
Esse conjunto cria uma visão global da indústria, permitindo análises em tempo real, identificação de padrões de falhas e decisões estratégicas com base em dados confiáveis.
Leia estudos de caso das demais soluções de gestão de ativos WEG:
- Honda evita 3 falhas críticas em ativos rotativos com sensor de vibração e temperatura WEG
- Mineradora Nexa economiza mais de R$150 mil em uma única falha com WEGscan100
- Empresa alimentícia do Peru alcança ROI de 100% em tempo recorde com WEGscan100
- Empresa do Reino Unido economiza mais de R$3,6 milhões com sensor de vibração WEG
Inteligência Artificial aplicada ao monitoramento
O WEGscan200 vai além de um simples sensor para conexões elétricas. Associado ao software WEG Motion Fleet Management, a solução IoT incorpora recursos de Inteligência Artificial (IA) desenvolvidos pela WEG, parte do ecossistema chamado WEGnology AI, que permitem uma análise mais aprofundada dos dados coletados em campo.
Isso significa que o sensor não apenas registra informações, mas também interpreta padrões de comportamento elétrico, auxiliando na identificação de superaquecimento, pontos-quentes, sobrecargas e risco de arco elétrico antes que se tornem falhas críticas.
A aplicação do WEGscan200 associado a IA do software WEG Motion Fleet Management traz benefícios diretos para as indústrias:
- Mais confiabilidade nos diagnósticos, evitando falhas inesperadas;
- Menos ruído de informação, com alertas mais precisos;
- Maior eficiência na manutenção, com decisões baseadas em dados reais;
- Disponibilidade ampliada dos ativos críticos, reduzindo custos operacionais.
Enquanto muitas soluções de mercado se limitam a disparar alarmes básicos, o WEGscan200 entrega uma camada de inteligência diferenciada, apoiada por toda a expertise da WEG em confiabilidade elétrica.
Compare o WEGscan200 com outras soluções:
Essa é apenas uma introdução ao tema, em breve, traremos um conteúdo completo mostrando em detalhes como a IA integrada ao WEGscan200 redefine o monitoramento de painéis elétricos e eleva a manutenção preditiva a um novo patamar.
O WEGscan200 chega para redefinir o conceito de monitoramento de conexões elétricas e barramentos, oferecendo mais segurança, confiabilidade e economia para a indústria.
Com instalação simples, sem cabos ou baterias, e com a força da Inteligência Artificial, ele garante que sua planta esteja protegida contra falhas críticas como hotspots, superaquecimento, sobrecargas e arcos elétricos, que podem comprometer seriamente a operação.
Assista aos vídeos exclusivos e descubra todos os recursos que tornam o WEGscan200 a escolha mais completa para sua indústria.
Leia também
Do Grão ao Produto Final: Como o MES Transforma a Eficiência Operacional em Diferentes Setores Industriais
A falta de visibilidade sobre a perda de matéria-prima no último turno ou a dificuldade de rastrear um lote em poucos segundos são sinais claros de...
Empresa de pet food evita R$660 mil em perdas e cresce 17% em produtividade com soluções WEG
Uma grande empresa do segmento pet food no Brasil, com parque industrial robusto e alto nível de automação, tem na confiabilidade de seus ativos um fator crítico para a...
Heijunka Box no Sistema MES PC-Factory: nivelamento de produção com eficiência Lean e controle em tempo real
A WEG anuncia uma evolução significativa no PC-Factory com o lançamento da nova funcionalidade Heijunka Box, criada para apoiar líderes industriais na programação, nivelamento e balanceamento da carga de trabalho dos...