Monitoramento de ativos rotativos, drives e conexões elétricas: confiabilidade para uma indústria sem paradas
Por que ativos rotativos e conexões elétricas exigem atenção redobrada?
Em ambientes industriais cada vez mais automatizados, os ativos rotativos, drives e conexões elétricas desempenham papel crítico na operação das plantas. Motores elétricos, ventiladores, compressores, inversores de frequência e painéis elétricos são componentes que, se pararem inesperadamente, podem causar impactos severos, desde a interrupção total da produção até riscos à segurança de operadores.
Mais do que apenas manter esses ativos operacionais, o desafio atual está em prever falhas antes que elas aconteçam. Por isso, cresce a adoção de técnicas de manutenção preditiva, como o monitoramento de vibração, temperatura, corrente elétrica e outros parâmetros operacionais que permitem diagnosticar anomalias em estágios iniciais.
O elo mais sensível da planta: conexões elétricas
Embora menos visíveis no dia a dia da operação, as conexões elétricas são pontos altamente sensíveis dentro de painéis, barramentos, disjuntores, centros de controle de motores (CCMs), transformadores e quadros de distribuição. Quando não monitoradas, estão entre as principais causas de falhas térmicas e incêndios industriais.

Fatores como afrouxamento de terminais, oxidação, sobrecarga elétrica e vibração mecânica constante podem gerar aumento localizado de temperatura em barramentos e cabos, evoluindo silenciosamente para falhas catastróficas. O uso de sensores para conexões elétricas que permitem o monitoramento online e contínuo desses pontos torna-se, portanto, estratégico para a integridade elétrica da planta.
Manutenção preditiva: o caminho para decisões inteligentes
Ao integrar dados de sensores de diferentes naturezas como, sensor de vibração em motores, sensores térmicos em barramentos, medição de corrente em inversores e drives, é possível construir uma visão holística e em tempo real do comportamento dos ativos.
Isso proporciona ganhos expressivos:
- Antecipação de falhas antes de paradas críticas
- Planejamento eficiente das intervenções de manutenção
- Redução de custos operacionais com manutenção corretiva
- Aumento da disponibilidade e da confiabilidade dos ativos
Além disso, o uso de ferramentas digitais integradas que consolidam essas informações em uma única plataforma, como os ecossistemas de gestão de ativos, simplifica a tomada de decisão para engenheiros, técnicos, chefes e gerentes de manutenção, que precisam atuar de forma estratégica para garantir produtividade e continuidade operacional.

Integração entre ativos: da vibração ao aquecimento em barramentos
Enquanto ativos rotativos já contam com ampla gama de sensores e metodologias consolidadas para predição de falhas, como análise espectral de vibração e tendências de temperatura, as conexões elétricas ainda representam um “ponto cego” em muitas estratégias de manutenção.
Isso ocorre porque o aquecimento anormal em barramentos ou terminais pode ocorrer mesmo com corrente elétrica dentro dos limites nominais, sem disparar alarmes tradicionais. Daí a importância do uso de sensores específicos para barramentos e conexões elétricas, capazes de atuar 24/7 na detecção térmica de pontos críticos.
Quando os dados destes sensores são combinados com os dos demais ativos da planta, cria-se um monitoramento completo e inteligente, que contribui para:
- Identificação de padrões de falhas cruzadas entre setores
- Diagnóstico de causa raiz com maior assertividade
- Definição de prioridades baseadas em criticidade real
- Melhoria contínua da estratégia de confiabilidade
Mais eficiência, menos incerteza na gestão de ativos
Em um cenário global onde a competitividade é cada vez mais influenciada por fatores externos como a geopolítica e as cadeias de suprimentos, garantir alta disponibilidade dos ativos é um diferencial claro para a indústria.
Nesse contexto, o monitoramento online e preditivo de ativos rotativos, drives e conexões elétricas não deve ser visto como um custo, mas como um investimento estratégico em confiabilidade e eficiência operacional.
Leia também
- Como a mineradora Nexa economizou mais de R$150 mil em uma única falha com o ecossistema de gestão de ativos WEG
- Empresa britânica evitou parada que custaria mais de R$3,6 milhões em conversão direta com WEGscan100 e WEG Motion Fleet Management
A integração de sensores inteligentes em todos os níveis da planta, do motor ao barramento, representa um passo fundamental para construir indústrias mais resilientes, produtivas e seguras.
Esse é o compromisso da WEG: ampliar a eficiência operacional de forma horizontal, conectando toda a planta em uma gestão integrada e inteligente. Com o ecossistema de gestão de ativos da WEG, é possível monitorar continuamente ativos rotativos, drives e conexões elétricas, incluindo o sensor mais completo do mercado, que coleta dados de corrente e temperatura sem a necessidade de cabos ou baterias.
👉 Conheça agora a solução completa de monitoramento da WEG e leve mais confiabilidade, segurança e previsibilidade para a sua planta.

Leia também
Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico
A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação. Com mais...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...
WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais
A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...