Sensor de vibração WEGscan100 e garantia de motor WEG: o que você precisa saber
Paradas não planejadas na linha de produção custam caro. Muito caro. Uma falha em um motor elétrico pode significar horas de produção perdida, custo de manutenção emergencial, substituição de componentes e, em casos críticos, risco à segurança dos colaboradores.
Na manutenção industrial, o desafio não é apenas consertar quando quebra. É antecipar, com precisão, quando algo vai sair da normalidade, antes que a produção pare.
É exatamente para isso que a WEG desenvolveu o WEGscan100: um sensor de vibração industrial com inteligência artificial embarcada, projetado para monitorar motores elétricos em tempo real e transformar dados em decisões de manutenção mais inteligentes.

E a WEG foi além: confia tanto na tecnologia do WEGscan100 que decidiu ampliar a garantia dos seus motores para clientes que o utilizam. Com o sensor ativo e a assinatura da plataforma MFM vigente, a garantia do motor WEG pode chegar a até 4 anos, conforme modelo (consulte a elegibilidade).
O que é um sensor de vibração industrial e por que ele é essencial na manutenção de motores
Um sensor de vibração industrial é um dispositivo instalado diretamente em máquinas rotativas, como motores elétricos, bombas, compressores e ventiladores, que monitora continuamente os níveis de vibração, temperatura e consumo energético do ativo.
Na prática da manutenção industrial, a vibração é um dos primeiros indicadores de que algo está fora do padrão. Rolamentos desgastados, desbalanceamento, desalinhamento de eixo, folgas mecânicas, cavitação: todos esses problemas se manifestam como alterações no padrão de vibração antes de causarem qualquer dano visível ao equipamento.
Por isso, sensores de vibração são a base da PCM, Manutenção Preditiva por Condição, uma das estratégias mais eficientes da manutenção industrial moderna. Em vez de trocar peças por calendário (manutenção preventiva) ou esperar a quebra acontecer (manutenção corretiva), a PCM permite agir no momento certo, com dados reais sobre o estado do ativo.
A manutenção preditiva por condição (PCM) com sensores de vibração reduz custos de manutenção, aumenta a disponibilidade dos ativos e prolonga a vida útil dos motores elétricos industriais.
Nas plantas industriais do Sul e Sudeste do Brasil, onde a concentração de operações contínuas é elevada, a adoção de sensores de vibração industriais tem crescido como resposta direta à pressão por maior disponibilidade e menor custo operacional.
WEGscan100: o sensor de vibração industrial da WEG
O WEGscan100 é o sensor de vibração industrial desenvolvido pela WEG para monitoramento contínuo de máquinas rotativas. Ele combina hardware robusto, projetado para ambientes industriais exigentes, com inteligência artificial embarcada e certificação para áreas classificadas (Ex) entregando muito mais do que medições brutas de vibração.
Confira alguns estudos de caso com o sensor de vibração da WEG
- Honda reduz falhas com WEGscan100 e software de gestão de ativos WEG
- Empresa economiza mais de R$3,6 milhões com solução WEG de gestão de ativos
- Nexa economiza mais de R$150 mil ao evitar falha com WEGscan
- Empresa de saneamento evita desabastecimento de 217 mil famílias com WEGscan100
- Como um dos maiores frigoríficos do Brasil alcançou disponibilidade de 88% e evitou falha com prejuízo de R$1,2 milhão por dia
O sensor coleta dados em tempo real de vibração, temperatura e consumo energético, transmitindo as informações para o software MFM (WEG Motion Fleet Management), onde algoritmos de IA analisam o comportamento do equipamento, identificam desvios e geram alertas antecipados para a equipe de manutenção.
Diferenciais técnicos do WEGscan100
O sensor de vibração da WEG foi projetado para operar em condições industriais reais, não em ambientes controlados. Seus diferenciais técnicos refletem isso:

O mesmo sensor utilizado internamente pela engenharia WEG nos processos de validação e desenvolvimento dos seus motores agora está disponível para a indústria. Isso significa que o WEGscan100 foi testado nos ambientes mais exigentes antes de chegar à sua planta.
WEG Motion Fleet Management: o software de manutenção preditiva da WEG
O MFM (Motion Fleet Management) é a plataforma central da WEG para gestão e monitoramento de ativos industriais. Mais do que um software vinculado a um único sensor, o MFM é o ponto de convergência de toda a família WEGscan, recebendo dados de diferentes tipos de sensores e entregando uma visão ampla e integrada da saúde da planta.
Isso significa que uma planta que utiliza diferentes sensores da família WEGscan consolida todos os dados em um único ambiente de gestão, com dashboards unificados, histórico por ativo e alertas centralizados para toda a equipe de manutenção.
A família WEGscan: um ecossistema de monitoramento para a planta inteira
O WEGscan100 é o sensor de vibração para ativos rotativos, motores, bombas, compressores, ventiladores, e é o produto central desta campanha. Mas ele integra um ecossistema maior de sensores WEG, todos conectados à mesma plataforma MFM:
- WEGscan100 – sensor de vibração para monitoramento de máquinas rotativas (motores, bombas, compressores e outros ativos). Produto central da Garantia Estendida WEG.
- WEGscan200 – sensor para monitoramento de ativos elétricos, ampliando a cobertura do MFM para além dos ativos rotativos mecânicos, como painéis, CCMs, load centers, transformadores e mais. Conheça o sensor clicando aqui.
- WEGscan400 – sensor especializado em monitoramento de descargas parciais em motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência, permitindo identificar deterioração do isolamento elétrico antes que resulte em paradas ou danos ao equipamento. Conheça o sensor clicar aqui.
Juntos, os sensores da família WEGscan conectados ao MFM entregam uma visão completa da planta industrial: ativos rotativos, sistemas elétricos e isolamento de motores acionados por inversores, tudo monitorado em uma única plataforma, com histórico unificado e gestão centralizada.
O que o MFM entrega na prática
- Dashboard em tempo real com o status de todos os ativos monitorados da planta
- Histórico de dados de vibração, temperatura e consumo por ativo
- Alertas automáticos quando um ativo ultrapassa os limites operacionais definidos
- Diagnósticos com apoio de IA para identificação de causas prováveis de desvio
- Relatórios de tendência que suportam o planejamento da manutenção preditiva
- Acesso remoto via web ou aplicativo, permitindo monitoramento fora da planta
- Integração com o gateway X2000 para coleta automática de dados sem intervenção manual
- Aplicativo para smartphone, com rápida visualização dos dados
- Funcionalidades exclusivas e patenteadas, como WEGsync e WEGsense
- Lubrificador Digital Automático
- E muito mais
Modelo de assinatura MFM na Garantia Estendida
O acesso à plataforma MFM é gratuito no primeiro ano, permitindo que a equipe conheça a ferramenta, configure os ativos e valide o retorno antes de qualquer compromisso financeiro. A partir do segundo ano, a assinatura é de R$300 por sensor ao ano.
Garantia Estendida WEGscan100: como funciona e quem pode ter acesso
A campanha de Garantia Estendida é a iniciativa da WEG que amplia em 2 anos a garantia dos motores WEG para clientes que utilizam o sensor WEGscan100 com a assinatura ativa da plataforma MFM. É uma declaração técnica de confiança: quando o motor está conectado e monitorado, a WEG pode garantir o ativo por mais tempo.

Quem pode ter acesso
- Clientes que adquirirem motores WEG já com o WEGscan100 instalado de fábrica
- Clientes que adquiriram motores WEG há até 3 meses, desde que os motores ainda não tenham entrado em operação
Condições para manutenção da garantia
- Sensor WEGscan100 ou WEGscan101 instalado e ativo
- Assinatura da plataforma MFM vigente
- Coleta regular de dados de monitoramento
- Validação técnica pela equipe especializada WEG
A garantia estendida é contada a partir da data de fabricação indicada no nameplate do motor. A linha W60 possui prazos de garantia padrão diferenciados — consulte a elegibilidade do seu modelo em: www.weg.net/garantia-motores
Nos motores fornecidos com o WEGscan100 instalado de fábrica, o cliente recebe, junto ao equipamento, um guia passo a passo para ativação da Garantia Estendida e integração à plataforma MFM.
Manutenção preditiva de motores elétricos: o que muda com o WEGscan100 na sua planta
Gerentes e diretores de manutenção industrial convivem com uma pressão constante: manter os ativos disponíveis, controlar custos e justificar investimentos em tecnologia para a operação. O WEGscan100 endereça esses três pontos de forma direta.
Redução de paradas não planejadas em motores WEG
Paradas não planejadas em motores elétricos são frequentemente causadas por desgaste progressivo de rolamentos, desbalanceamento e desalinhamento, anomalias que se desenvolvem ao longo do tempo e que um sensor de vibração industrial detecta com antecedência. Com o WEGscan100 monitorando continuamente, a equipe recebe alertas antes que o problema evolua, transformando manutenção corretiva emergencial em intervenção planejada.
ROI da manutenção preditiva com sensor de vibração
O retorno sobre o investimento em sensores de vibração industriais se materializa em múltiplas frentes: redução de custo de manutenção emergencial, menor consumo de peças de reposição por troca prematura, aumento do OEE (Overall Equipment Effectiveness) e extensão da vida útil dos motores e componentes críticos.
A garantia estendida WEGscan100 adiciona uma camada de proteção financeira diretamente ao ativo: com a cobertura ampliada para até 4 anos, o cliente reduz o risco operacional associado a defeitos de fabricação no período pós-garantia padrão.
Visibilidade de dados para decisões de manutenção mais inteligentes
Engenheiros de planta que utilizam o MFM ganham acesso a um histórico completo de cada motor monitorado, vibração, temperatura, consumo, que alimenta decisões de manutenção com dados reais, não com percepção ou experiência isolada. Isso é especialmente relevante em plantas com grande número de ativos, onde a gestão visual individual de cada motor é inviável.
A WEG confia no WEGscan100
Quando uma fabricante com mais de 60 anos de história decide ampliar a garantia dos seus produtos, ela está assumindo um compromisso técnico respaldado por dados. A Garantia Estendida com sensores de vibração WEGscan100 não é uma promoção. É a consequência direta da confiança da WEG na eficiência do monitoramento preditivo.
Motor conectado. Dados visíveis. Operação protegida. E garantia que comprova.
Leia também
WEGscan400: monitoramento de descargas parciais em motores de baixa tensão
Motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência são ativos críticos em praticamente toda planta industrial. Quando param, a produção para junto. O problema é...
Usina sucroalcooleira reduz em 67% os custos de manutenção com sensor de vibração + IA da WEG
O setor sucroenergético é um dos pilares da economia brasileira. Além da produção de açúcar e etanol, responde por uma parcela relevante da geração de energia...
Empresa de pet food evita R$660 mil em perdas e cresce 17% em produtividade com soluções WEG
Uma grande empresa do segmento pet food no Brasil, com parque industrial robusto e alto nível de automação, tem na confiabilidade de seus ativos um fator crítico para a...