Blog WEG Digital & Sistemas

Monitoramento de descargas parciais em motores: WEGscan400

4 maio 2026

O monitoramento de descargas parciais em motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência é uma das maiores lacunas nas estratégias de confiabilidade industrial. Esses ativos são críticos em praticamente toda planta industrial, quando param, a produção para junto. O problema é que a maioria das falhas não acontece de repente: elas se desenvolvem silenciosamente, por semanas ou meses, por um fenômeno que os sistemas convencionais de monitoramento simplesmente não enxergam.

O WEGscan400 foi desenvolvido para resolver exatamente isso.

O que são descargas parciais e por que elas importam 

Inversores de frequência são amplamente utilizados na indústria para controle de velocidade de motores, trazendo ganhos significativos de eficiência energética e flexibilidade operacional. No entanto, as tensões impostas pelo inversor ao enrolamento do motor podem criar condições que aceleram a degradação do isolamento elétrico, um processo gradual, invisível a olho nu, que raramente provoca sintomas perceptíveis até o momento da falha. 

Esse processo de degradação se manifesta por meio de descargas parciais: pequenas descargas elétricas que ocorrem dentro do isolamento do enrolamento, em regiões onde o dielétrico já está comprometido. Cada descarga, individualmente, é inofensiva. O problema é que elas são contínuas, cumulativas, e cada ciclo deteriora um pouco mais o isolamento. 

O que acontece quando ninguém monitora

Sem monitoramento específico, a degradação avança até o ponto de falha. O resultado costuma ser uma queima de motor não programada, com tudo que isso implica: parada de produção, custo de manutenção corretiva, prazo de reposição do equipamento e, dependendo da criticidade do ativo, impacto direto no resultado operacional. 

Para equipes de manutenção que já trabalham com gestão preditiva de ativos rotativos, a ausência de visibilidade sobre o isolamento representa uma lacuna relevante no modelo de confiabilidade.

WEGscan400: sensor para monitoramento de descargas parciais em motores com inversor

O WEGscan400 é o sensor da WEG desenvolvido especificamente para o monitoramento contínuo e não-invasivo de descargas parciais em motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência. Ele detecta os sinais de degradação do isolamento de forma precoce, antes que evoluam para falhas catastróficas, com o motor em plena operação. 

Ilustração de descargas parciais em enrolamento de motor de baixa tensão acionado por inversor de frequência

Como funciona 

O sensor é instalado diretamente no motor e realiza a leitura contínua das descargas parciais de forma não-invasiva. A comunicação é feita via Bluetooth, sem necessidade de cabeamento, e a alimentação é garantida por bateria substituível, o que simplifica a instalação e reduz significativamente o custo de implantação. 

Os dados coletados são transmitidos ao WEG Motion Fleet Management, onde são processados, analisados e disponibilizados para as equipes de manutenção e confiabilidade.

 

Interface do WEG Motion Fleet Management exibindo análise de monitoramento de descargas parciais

 

Principais características 

  • Monitoramento online e não-invasivo de descargas parciais 
  • Opera com o motor ligado, sem necessidade de paradas 
  • Comunicação Bluetooth e bateria substituível 
  • Baixo custo e facilidade de implantação 
  • Integração nativa ao WEG Motion Fleet Management e outros sensores de monitoramento 

 

Dê o próximo passo. Fale com um de nossos especialistas e conheça o sensor e software de gestão dos equipamentos da sua indústria.

 

Conheça o sensor

 

O ecossistema de gestão de ativos da WEG 

Uma plataforma, múltiplos sensores, visão unificada 

O WEGscan400 integra o ecossistema de gestão de ativos da WEG, centrado no WEG Motion Fleet Management, plataforma de análise e monitoramento que centraliza dados de diferentes sensores e ativos em um único ambiente. 

Esse ecossistema já inclui o WEGscan100, voltado ao monitoramento de ativos rotativos por meio de análise de vibração, temperatura e outros parâmetros mecânicos, e que dá direito a garantia estendida de 2 anos para motores WEG. E o WEGscan200, desenvolvido para o monitoramento contínuo de corrente elétrica e temperatura em barramentos em quadros elétricos, cubículos, caixas de ligação, transformadores e outros equipamentos industriais. 

Com o WEGscan400, a WEG adiciona ao ecossistema a camada de monitoramento do isolamento de motores, fechando uma lacuna relevante na gestão de ativos em aplicações com inversor de frequência. 

Dashboard de gestão de ativos industriais WEG com dados de sensores WEGscan integrados

 

Para quem é o WEGscan400 

Analistas de confiabilidade e equipes de manutenção preditiva 

Para analistas de confiabilidade e engenheiros de manutenção que já operam com estratégias preditivas, o WEGscan400 oferece visibilidade sobre um fenômeno que costuma ficar fora do radar dos sistemas convencionais. A integração ao WEG Motion Fleet Management garante que os dados de descargas parciais estejam disponíveis no mesmo ambiente já utilizado para o monitoramento de outros ativos, sem necessidade de plataformas adicionais. 

Gerências e diretorias de manutenção 

Para gestores responsáveis pela disponibilidade de ativos e pelo controle de custos de manutenção, o WEGscan400 representa uma adição de baixo custo de implantação com alto potencial de retorno. Cada parada não planejada evitada tem impacto direto nos indicadores de disponibilidade, MTBF e custo de manutenção corretiva. 

Setores com alta criticidade de motores acionados por inversores 

O WEGscan400 é especialmente relevante em indústrias de processos contínuos onde a parada de um motor crítico tem impacto direto na produção: papel e celulose, mineração, petróleo e gás, alimentos e bebidas, química e petroquímica, siderurgia. 

Por que o WEGscan400 vai além do monitoramento convencional

A maioria das soluções de monitoramento de motor disponíveis no mercado não foi desenvolvida para lidar com as condições específicas impostas pelos inversores de frequência. O WEGscan400 foi projetado para esse ambiente, com metodologia de detecção ajustada para as características de tensão e frequência geradas pelo inversor. 

Implantação simples e sem parada de produção 

Comunicação Bluetooth e bateria substituível eliminam a necessidade de cabeamento e permitem a instalação com o motor em operação. Sem obras, sem intervenções complexas, sem paradas programadas para instalação. 

Integração ao ecossistema WEG 

Para operações que já utilizam WEGscan100, WEGscan200 ou outras soluções WEG, o WEGscan400 se integra nativamente ao WEG Motion Fleet Management. A curva de adoção é mínima: os dados chegam ao mesmo ambiente já conhecido pelas equipes. 

Se a sua operação utiliza motores de baixa tensão acionados por inversores de frequência em aplicações críticas, vale avaliar se a degradação do isolamento está sendo monitorada, ou se esse é um ponto cego na sua estratégia de confiabilidade. 

Fale com um especialista WEG e descubra como o WEGscan400 pode ser integrado à sua operação. 

Dê o próximo passo. Fale com um de nossos especialistas e conheça o sensor e software de gestão dos equipamentos da sua indústria.

Solicite uma cotação

Leia também

Gestão de Ativos
25 maio 2026

Sensor de vibração motor WEG: garantia estendida de até 4 anos

O sensor de vibração motor WEG é hoje um dos recursos mais eficientes para proteger ativos industriais e maximizar a disponibilidade de linha. Com o WEGscan100...

Estudos de Caso Gestão de Ativos
21 abr 2026

Usina sucroalcooleira reduz em 67% os custos de manutenção com sensor de vibração + IA da WEG

O setor sucroenergético é um dos pilares da economia brasileira. Além da produção de açúcar e etanol, responde por uma parcela relevante da geração de energia...

Estudos de Caso Gestão de Ativos
23 mar 2026

Empresa de pet food evita R$660 mil em perdas e cresce 17% em produtividade com soluções WEG

Uma grande empresa do segmento pet food no Brasil, com parque industrial robusto e alto nível de automação, tem na confiabilidade de seus ativos um fator crítico para a...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo