Blog WEG Digital & Sistemas

Monitoramento de Painéis Elétricos com WEGscan200

22 set 2025

O monitoramento de painéis elétricos é um dos pontos mais críticos para a confiabilidade elétrica de uma planta industrial. Uma falha em conexões ou barramentos pode gerar desde pontos-quentes e sobrecargas até situações graves como arco elétrico ou incêndios. Essas ocorrências impactam diretamente a segurança das pessoas, a integridade dos equipamentos e a continuidade da operação.

WEGscan200 para monitoramento de painéis elétricos industriais

Por isso, cada vez mais empresas têm buscado soluções de monitoramento inteligente, que possibilitam a detecção precoce de falhas e evitam altos custos com paradas não programadas. Nesse cenário, a WEG apresenta o WEGscan200, um sensor para barramento e conexões elétricas que combina tecnologia, praticidade, segurança e Inteligência Artificial, sendo hoje uma das soluções mais avançadas do mercado.

Por que o monitoramento de painéis elétricos é indispensável?

A maioria das falhas elétricas não acontece de forma imediata. Elas surgem lentamente, com pequenos sinais que muitas vezes passam despercebidos em inspeções visuais ou manutenções convencionais. Esses sinais podem ser:

  • Aumento de temperatura localizado (pontos-quentes);
  • Oscilações de carga em barramentos;
  • Sobrecargas constantes em determinados circuitos;
  • Início de formação de arcos elétricos.

Sem o devido acompanhamento, essas pequenas ocorrências evoluem para problemas graves que podem resultar em interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos caros, além de colocar em risco a segurança dos colaboradores.

É nesse contexto que entram os sensores para conexões elétricas. Eles possibilitam o monitoramento contínuo, 24 horas por dia, sem a necessidade de intervenção humana constante. Dessa forma, é possível prever e corrigir falhas antes que causem prejuízos maiores.

 

Fale com o especialista WEG sobre o WEGscan200

WEGscan200: o sensor para monitoramento de painéis elétricos sem cabos e com IA

O WEGscan200 é um sensor para monitoramento de barramentos e conexões elétricas que se diferencia por uma característica exclusiva: ele não possui cabos nem baterias, sendo totalmente autoalimentado pelo próprio barramento em que está instalado. Além disso, realiza a medição de temperatura por contato e de corrente elétrica por indução, oferecendo uma combinação única de praticidade, segurança e profundidade de análise.

Sensor para paineis elétricos instalado em um transformador de potencia

Um dos grandes diferenciais do WEGscan200 em relação às soluções tradicionais do mercado é justamente a capacidade de monitorar não apenas a temperatura, mas também a corrente elétrica. Com essa dupla medição, é possível obter diagnósticos muito mais precisos. Ao correlacionar temperatura e corrente, o sensor permite identificar se o aumento de temperatura é resultado de uma maior demanda de carga, situação normal em muitos processos, ou se indica problemas críticos, como falhas nas conexões elétricas.

Ecossistema WEG de gestão de ativos com WEGscan200

Além disso, a solução possibilita detectar outras condições indesejadas, como desbalanceamento de corrente em sistemas trifásicos e situações de sobrecorrente ou sobrecarga, contribuindo para maior confiabilidade, segurança e eficiência operacional.

Outro destaque é a possibilidade de substituir as tradicionais rotas de inspeção termográfica em painéis elétricos. Como as medições de temperatura são enviadas automaticamente para o software WEG Motion Fleet Management, é possível acompanhar o desempenho remotamente, sem a necessidade de deslocamentos para inspeções presenciais, otimizando tempo, reduzindo custos e aumentando a segurança da equipe de manutenção.

O que diferencia o WEGscan200 de outras soluções de monitoramento de painéis elétricos?

  • Autoalimentado: dispensa baterias e cabeamento, reduzindo riscos e manutenções adicionais;
  • Versatilidade: pode ser instalado em equipamentos fabricados pela WEG ou de outros fabricantes;
  • Segurança elevada: evita riscos de falhas por componentes auxiliares;
  • Ótimo custo: tecnologia de ponta com excelente relação valor-benefício;
  • Monitoramento contínuo: coleta dados em tempo real e aplicação de IA para garantir máxima confiabilidade.

Solicite uma cotação do WEGscan200

Aplicações do WEGscan200

Por sua versatilidade, o sensor para barramentos elétricos pode ser utilizado em diversos pontos críticos da infraestrutura elétrica de uma planta industrial. Entre os exemplos mais comuns, destacam-se:

  • Painéis elétricos (CCMs e cubículos de baixa e média tensão): locais onde há grande concentração de conexões e risco de pontos-quentes;
  • Transformadores e geradores: ativos estratégicos que exigem monitoramento constante;
  • Caixas de ligação de motores: conexões de alta demanda, sujeitas a sobrecargas e aquecimento;
  • Load centers: pontos de distribuição que concentram a energia para diferentes áreas da planta;
  • Outros sistemas de média e baixa tensão: qualquer conexão elétrica crítica pode ser monitorada pelo WEGscan200.

Essa amplitude de aplicações torna o WEGscan200 uma solução horizontal, capaz de atender diferentes segmentos industriais, desde indústrias de base e energia até manufatura, mineração, papel e celulose, siderurgia e muito mais.

Parte de um ecossistema de gestão de ativos completo

Mais do que um produto isolado, o WEGscan200 faz parte do ecossistema de gestão de ativos da WEG, ampliando as possibilidades de monitoramento preditivo em toda a planta.

  • WEGscan100: voltado para ativos rotativos, como motores, bombas e compressores, que também sofrem desgaste ao longo do tempo;
  • WEGscan1000: destinado ao monitoramento de drives, como inversores de frequência, relés inteligentes e outros componentes de automação;
  • WEG Motion Fleet Management (MFM): software que integra todos os dados coletados pelos sensores, organizando-os em dashboards técnicos e relatórios completos.

Esse conjunto cria uma visão global da indústria, permitindo análises em tempo real, identificação de padrões de falhas e decisões estratégicas com base em dados confiáveis.

 

Leia estudos de caso das demais soluções de gestão de ativos WEG:

 

Como a IA do WEGscan200 eleva o monitoramento de corrente e temperatura

O WEGscan200 vai além de um simples sensor para conexões elétricas. Associado ao software WEG Motion Fleet Management, a solução IoT incorpora recursos de Inteligência Artificial (IA) desenvolvidos pela WEG, parte do ecossistema chamado WEGnology AI, que permitem uma análise mais aprofundada dos dados coletados em campo.

Isso significa que o sensor não apenas registra informações, mas também interpreta padrões de comportamento elétrico, auxiliando na identificação de superaquecimento, pontos-quentes, sobrecargas e risco de arco elétrico antes que se tornem falhas críticas.

A aplicação do WEGscan200 associado a IA do software WEG Motion Fleet Management traz benefícios diretos para as indústrias:

  • Mais confiabilidade nos diagnósticos, evitando falhas inesperadas;
  • Menos ruído de informação, com alertas mais precisos;
  • Maior eficiência na manutenção, com decisões baseadas em dados reais;
  • Disponibilidade ampliada dos ativos críticos, reduzindo custos operacionais.

Enquanto muitas soluções de mercado se limitam a disparar alarmes básicos, o WEGscan200 entrega uma camada de inteligência diferenciada, apoiada por toda a expertise da WEG em confiabilidade elétrica.

Compare o WEGscan200 com outras soluções:

Comparativo de soluções de monitoramento de painéis elétricos

 

Essa é apenas uma introdução ao tema, em breve, traremos um conteúdo completo mostrando em detalhes como a IA integrada ao WEGscan200 redefine o monitoramento de painéis elétricos e eleva a manutenção preditiva a um novo patamar.

O WEGscan200 chega para redefinir o conceito de monitoramento de conexões elétricas e barramentos, oferecendo mais segurança, confiabilidade e economia para a indústria.

Com instalação simples, sem cabos ou baterias, e com a força da Inteligência Artificial, ele garante que sua planta esteja protegida contra falhas críticas como hotspots, superaquecimento, sobrecargas e arcos elétricos, que podem comprometer seriamente a operação.

Assista aos vídeos exclusivos e descubra todos os recursos que tornam o WEGscan200 a escolha mais completa para sua indústria.

Saiba mais sobre o WEGscan200

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
26 maio 2026

WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais

A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo