WEG
  • WEG Motor Scan
  • Monitoring de Bout en Bout
  • Mode de fonctionnement
  • Downloads
  • Contact
  • FAQ
  • Mises à jour
  • VIDÉOS
  • Language
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Português
    • Русский

Monitoring de Bout en Bout

Développé pour les moteurs électriques et autres équipements, après une installation facile, le WEG Motor Scan doit être configuré via un appareil intelligent (App disponible pour Android et iOS). Une fois configuré, le capteur envoie des données au cloud via Bluetooth® ou Gateway et permet d'analyser les résultats dans WEG Motion Fleet Management, et de manière plus approfondie avec le module WEG Motor Specialist.

Il établit un diagnostic complet du fonctionnement de l'équipement en mesurant la température, l'analyse des vibrations, le temps de fonctionnement, la charge, la vitesse, l'intervalle de lubrification et peut fonctionner avec des niveaux d'alerte pour aider à la maintenance prédictive.

 

L'intelligence artificielle pour des résultats concrets

WEG Motor Scan® s'informe des schémas et des écarts de fonctionnement que le moteur électrique surveillé présente pendant son fonctionnement, sur la base des indicateurs de déséquilibre, de désalignement, de charge et de consommation, et fournit ces données automatiquement via la passerelle au module WEG Motor Specialist dans WEG Motion Fleet Management. Et c'est à partir de cet apprentissage que le capteur identifie, sans intervention humaine, les occurrences de vibrations qui modifient les normes de fonctionnement de l'équipement surveillé. L'intelligence artificielle au service de la fiabilité, de la productivité et de la disponibilité des machines.

Avec WEG Motor Scan, vous pouvez

  • Connecter tous les capteurs de l’usine
  • Synchroniser les données via la WEG IoT Platform
  • Identifier et télésurveiller le nombre de moteurs dont vous avez besoin
  • Analyser les données envoyées au cloud
  • Définir l'emplacement du moteur
  • Obtenir des diagnostics

 

Fonctionnalités

  • Hauteur d'axe de 63 à 450 mm

  • Mesure de vibration dans les 3 axes (jusqu'à 3 kHz) en niveau global des valeurs de vitesse et d'accélération.

  • Spectre de vibration

  • Diagnostic de déséquilibre et de désalignement

  • Mesure de la température de surface

  • Estimation de la charge, de la puissance, des vitesses et de la fréquence d'alimentation (pour les moteurs à démarrage direct ou avec démarreur progressif)

  • Mesure du temps de fonctionnement

  • Intervalle de lubrification des roulements

  • Alimenté par batterie dont la durée de vie est estimée à plus de 3 ans (selon l'application)

  • Température ambiante : -40 à +80°C

  • Communication par Bluetooth® via application smartphone et/ou Passerelle

  • Dimensions : 44 x 38 x 25 mm

  • Degré de protection : IP66

  • Démarrage en direct ou par convertisseur de fréquence

  • Capacité de stockage des données : 3 mois

  • Certifications : Sécurité/CEM/Radio pour les marchés : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, USA, Europe, Malaisie

  •  

Nos + produit

  • Augmente l'efficacité de l'équipement
  • Optimise la routine de maintenance
  • Sauvegarde avec remplacement des pièces de rechange
  • Maximise la valeur des produits (OEM)
  • Offre du service à valeur ajoutée (entreprises de maintenance)
  • Réduit les arrêts imprévus

Foire aux questions (FAQ)

¿Vous avez des questions à propos de WEG Motor Scan? Consultez nos réponses aux questions les plus fréquemment posées:

Combien de capteurs peuvent être connectés sur la passerelle ? 
Il n'y a pas de limite du nombre de capteurs par passerelle. La limitation est uniquement liée à la force du signal. Celle-ci varie en fonction de la distance entre le capteur et la passerelle ainsi qu'aux conditions environnementales. 
Quels sont les protocoles de communication disponibles sur la passerelle ? 
La passerelle Moteur Scan peut être connectée à la plateforme IoT via un câble ethernet, WIFI ou un modem 4G (via port USB). WEG ne fournit pas de modem 4G. Afin d'obtenir un modem 4G, merci de contacter directement votre opérateur. 
Quelle est l'alimentation de la passerelle ? 
La passerelle a une alimentation Ethernet (PoE) via son port ethernet. Si le réseau de l'utilisateur ne possède pas cette configuration ou si le WIFI ou la connexion du modem 4G sont déjà utilisés alors WEG fournit un adaptateur d'alimentation PoE. Veuillez vous référer au manuel d'installation. 
Comment configurer la passerelle ? 
En utilisant l'application WEG Motor Scan, choisissez l'option "New Device". Puis cliquez sur "Select", passerelle "Cassia X1000". Merci de suivre les instructions de l'application ou reportez-vous au manuel d'instructions.
Can the WEG Motor Scan be installed in machines other than electric motors?

Yes. The sensor can be installed both in electric motors and in machines such as gearboxes, pumps, fans and compressors coupled to electric motors. In those kinds of machines, the WEG Motor Scan is registered as generic (other applications) and is intended for monitoring vibration and temperature. See the product manual to install the WEG Motor Scan on the machine.

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Savoir plus sur l'industrie 4.0

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

Online monitoring technology contributes to predictive maintenance and greater operational reliability.

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG’s predictive monitoring technology reaches a major facility in Barbados and raises the level of operational control

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG acquires total shares of BirminD

WEG acquires total shares of BirminD

Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

WEG lance le nouveau variateur de vitesse CFW900

WEG lance le nouveau variateur de vitesse CFW900

Le variateur de vitesse CFW900 est le produit le plus innovant pour l'entraînement et le contrôle des moteurs dans les machines et processus industriels.

Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Préférence des cookies
Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions