WEG
  • WEG Motor Scan
  • Monitoring de Bout en Bout
  • Mode de fonctionnement
  • Downloads
  • Contact
  • FAQ
  • Mises à jour
  • VIDÉOS
  • Language
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Português
    • Русский

Monitoring de Bout en Bout

Développé pour les moteurs électriques et autres équipements, après une installation facile, le WEG Motor Scan doit être configuré via un appareil intelligent (App disponible pour Android et iOS). Une fois configuré, le capteur envoie des données au cloud via Bluetooth® ou Gateway et permet d'analyser les résultats dans WEG Motion Fleet Management, et de manière plus approfondie avec le module WEG Motor Specialist.

Il établit un diagnostic complet du fonctionnement de l'équipement en mesurant la température, l'analyse des vibrations, le temps de fonctionnement, la charge, la vitesse, l'intervalle de lubrification et peut fonctionner avec des niveaux d'alerte pour aider à la maintenance prédictive.

 

L'intelligence artificielle pour des résultats concrets

WEG Motor Scan® s'informe des schémas et des écarts de fonctionnement que le moteur électrique surveillé présente pendant son fonctionnement, sur la base des indicateurs de déséquilibre, de désalignement, de charge et de consommation, et fournit ces données automatiquement via la passerelle au module WEG Motor Specialist dans WEG Motion Fleet Management. Et c'est à partir de cet apprentissage que le capteur identifie, sans intervention humaine, les occurrences de vibrations qui modifient les normes de fonctionnement de l'équipement surveillé. L'intelligence artificielle au service de la fiabilité, de la productivité et de la disponibilité des machines.

Avec WEG Motor Scan, vous pouvez

  • Connecter tous les capteurs de l’usine
  • Synchroniser les données via la WEG IoT Platform
  • Identifier et télésurveiller le nombre de moteurs dont vous avez besoin
  • Analyser les données envoyées au cloud
  • Définir l'emplacement du moteur
  • Obtenir des diagnostics

 

Fonctionnalités

  • Hauteur d'axe de 63 à 450 mm

  • Mesure de vibration dans les 3 axes (jusqu'à 3 kHz) en niveau global des valeurs de vitesse et d'accélération.

  • Spectre de vibration

  • Diagnostic de déséquilibre et de désalignement

  • Mesure de la température de surface

  • Estimation de la charge, de la puissance, des vitesses et de la fréquence d'alimentation (pour les moteurs à démarrage direct ou avec démarreur progressif)

  • Mesure du temps de fonctionnement

  • Intervalle de lubrification des roulements

  • Alimenté par batterie dont la durée de vie est estimée à plus de 3 ans (selon l'application)

  • Température ambiante : -40 à +80°C

  • Communication par Bluetooth® via application smartphone et/ou Passerelle

  • Dimensions : 44 x 38 x 25 mm

  • Degré de protection : IP66

  • Démarrage en direct ou par convertisseur de fréquence

  • Capacité de stockage des données : 3 mois

  • Certifications : Sécurité/CEM/Radio pour les marchés : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, USA, Europe, Malaisie

  •  

Nos + produit

  • Augmente l'efficacité de l'équipement
  • Optimise la routine de maintenance
  • Sauvegarde avec remplacement des pièces de rechange
  • Maximise la valeur des produits (OEM)
  • Offre du service à valeur ajoutée (entreprises de maintenance)
  • Réduit les arrêts imprévus

Foire aux questions (FAQ)

¿Vous avez des questions à propos de WEG Motor Scan? Consultez nos réponses aux questions les plus fréquemment posées:

Ist es möglich den WEG Motor Scan mit anderen Überwachuns-Plattformen zu integrieren?
Cette option est possible après la consultation de l'équipe de vente.
Si les données sont transmises par Bluetooth, est-il nécessaire d'avoir un routeur Wifi/Bluetooth proche de WEG Motor Scan ou dois-je impémenter une route de collecte de données utilisant un smartphone?
L’utilisateur peut choisir de collecter avec l’application depuis un smartphone ou une tablette ; dans ce cas, par le biais d’un itinéraire de collecte ou automatiquement via la passerelle du WEG Motor Scan (vendue séparément). La passerelle se connecte au capteur via Bluetooth et peut envoyer les données sur la plateforme WEG IoT à l’aide d’un câble Ethernet, un modem WIFI ou 4G (via USB, non vendu par WEG).
Afin d’avoir confiance nous désirons connaître les moyens utilisés pour la protection des données sur la plate-forme WEG IoT et dans le WEG Moteur Scan, comment est garantie la sécurité du portail IoT, quelles sont les technologies utilisées, comment la cybersécurité est-elle traitée?
L’offre “Cloud Computing” de notre partenaire est certifiée conforme aux normes ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 et SOC 3, PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 et OHSAS 1800, aux clauses contractuelles types de la Commission Européenne, FERPA, au Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) (Allemagne) et autres. Vous pouvez télécharger leurs nombreux certificats sur la page internet : https://www.ibm.com/cloud/compliance. 
Nous utilisons, pour notre site Web et nos applications mobiles, des protocoles de sécurité standard pour l'authentification des utilisateurs (OpenID) et leur autorisation d’accès (OAuth 2.0). Les produits WEG sont intégrés à notre plate-forme IoT à l'aide du protocole MQTT 3.1.1 via TLS 1.2+ (Transport Layer Security).
Quelles sont les conditions d'utilisation du WEG Motor Scan ? 
Les conditions d'utilisation sont accessibles avec ce lien: https://www.weg.net/eulawegmotorscan
What is the maximum distance to synchronize the WEG Motor Scan sensor with the gateway?

The WEG Motor Scan sensor can be synchronized with the gateway at approximately 30 meters. This is just a reference value, which may vary depending on the environment where the WEG Motor Scan and gateway are installed.

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 7

Savoir plus sur l'industrie 4.0

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

Online monitoring technology contributes to predictive maintenance and greater operational reliability.

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG’s predictive monitoring technology reaches a major facility in Barbados and raises the level of operational control

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG acquires total shares of BirminD

WEG acquires total shares of BirminD

Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

WEG lance le nouveau variateur de vitesse CFW900

WEG lance le nouveau variateur de vitesse CFW900

Le variateur de vitesse CFW900 est le produit le plus innovant pour l'entraînement et le contrôle des moteurs dans les machines et processus industriels.

Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Préférence des cookies
Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions