Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você sabe como aproveitar todos os benefícios de uma casa inteligente no verão? Neste conteúdo, mostramos tudo o que você precisa saber sobre o assunto.
9 de janeiro de 2024
Que tal contar com uma casa inteligente no verão? Janeiro é considerado o auge do calor e traz com ele dias escaldantes que podem transformar o ambiente em um forno.
Contudo, você não precisa sofrer com essas temperaturas elevadas, afinal, a tecnologia já permite que o seu lar se torne mais agradável durante a estação mais quente do ano. Mas sabe como deixá-la ainda melhor? Com o auxílio de dispositivos de automação residencial.
Quer saber mais sobre o assunto? Leia este artigo até o fim e descubra os benefícios de uma casa inteligente. Vamos destacar algumas inovações superinteressantes que tornarão a sua vida mais fácil e confortável.
Antes de qualquer coisa, precisamos compreender o conceito dessa tecnologia que dia após dia ganha mais popularidade.
Em poucas palavras, uma casa inteligente é uma residência equipada com dispositivos e sistemas que podem ser controlados remotamente e automatizados para tornar as atividades diárias mais convenientes e eficientes.
Tanto luzes como termostatos e eletrodomésticos podem ser gerenciados por meio de aplicativos em smartphones ou comandos de voz.
O resultado desse processo é um ambiente mais inteligente e conectado que traz muitos benefícios.
Agora a pergunta que fica é: afinal, como uma casa inteligente no verão pode facilitar a sua vida?
A nossa casa deve ser sempre sinônimo de conforto e bem-estar. No entanto, o verão e as suas temperaturas altas podem tirar esse status do seu lar, tornando-o desconfortável.
Pensando nisso, o uso da tecnologia pode fazer a diferença na sua vida. Confira nossa lista a seguir.

Um dos maiores desafios do verão é encontrar a temperatura ideal para a sua casa, não é mesmo? Nesse cenário, com o auxílio de um controle universal, é possível programar o seu ar-condicionado para ser ligado antes mesmo de você chegar em casa.
Assim, será possível criar um ambiente fresco e agradável para você ser recebido após um dia quente. Além disso, você pode desligá-lo remotamente quando não estiver em casa, economizando energia.
Vamos ilustrar com dois exemplos simples:

Os ventiladores são eletrodomésticos portáteis essenciais para o equilíbrio térmico da sua casa. Com o auxílio de plugues inteligentes, você pode controlar os seus ventiladores remotamente.
Programe-os para serem ligados nos momentos mais quentes do dia e desligados automaticamente à noite, garantindo um ambiente agradável para dormir.

Especialmente durante o verão, fica mais fácil perder a noção do consumo de energia. Nesta época do ano, é comum deixarmos os aparelhos de refrigeração em uso interrupto, o que tende a pesar na hora de pagar a conta de energia.
No caso dos ares-condicionados mais antigos de até 10 A, que tendem a consumir mais energia, um plugue inteligente possibilita a criação de uma rotina de usabilidade, garantindo maior economia.
Com o uso de equipamentos que fazem a mediação do consumo de energia, como os da WEG Home, você pode acompanhar em tempo real quanto cada dispositivo está consumindo.
Isso não apenas ajuda a economizar na conta de energia, mas também contribui para um ambiente mais sustentável.

Como citamos anteriormente, o calor excessivo do verão pode tornar a sua casa desconfortável – e alguns horários do dia costumam ser ainda mais quentes que outros.
Por isso, com os relés de persianas inteligentes da WEG Home, você pode programar as suas persianas para serem fechadas nos horários mais quentes do dia, bloqueando a entrada direta do sol e mantendo a sua casa fresca e agradável.
Isso não apenas aumenta o conforto, mas também protege os seus móveis e os objetos sensíveis ao calor.

Não deixe que o calor tire o seu prazer de estar em casa. Conte com os produtos WEG Home e crie um ambiente fresco e confortável mesmo nos dias mais quentes.
Lembre-se: uma casa inteligente no verão impacta diretamente no seu bem-estar e no da sua família!
Acesse o nosso site para saber mais sobre os nossos produtos e aproveitar para tornar a sua casa mais inteligente.