Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Produtos inteligentes para casa, além de gerarem praticidade, ajudam a otimizar custos. Veja como economizar energia com uma smart home!
1 de dezembro de 2022
Você já parou para pensar em como economizar energia com uma smart home? Imaginou diminuir os custos com essa possibilidade e, ao mesmo tempo, ganhareficiência, agilidade e praticidade ao longo do dia?
Então este conteúdo irá lhe ajudar a entender de que modo alguns produtos podem contribuir para essa finalidade.
Desde plugues inteligentes até sensores de movimento, há um conjunto de opções para o consumidor que procura por mais tecnologia e comodidade para sua rotina com um excelente custo x benefício.
Veja a seguir mais sobre o assunto!
Para compreender como economizar energia com uma smart home, primeiro é necessário compreender melhor o conceito de casa inteligente.
Em sua definição, elaé uma casa ou um apartamento (um ambiente) que possui dispositivos conectados à internet.
Desse modo, tais itens executam funções de maneira integrada, automatizada e controlável de acordo com as configurações que o morador ou o usuário define.
Assim, é possível programar aparelhos para “agir” de acordo com o que for mais cômodo para o consumidor. Por exemplo: ligar as luzes automaticamente quando chegar em casa, desligar os aparelhos após determinado horário etc.
Além disso, uma smart home consegue entender “sozinha” o que é para fazer de acordo coma movimentação da casa.
Tudo isso porque os itens estão ligados à web e também podem ser ligados à distância. Com isso, é possível ter um controle maior quanto ao funcionamento dos equipamentos e dos aparelhos de uma casa, e isso acaba gerando mais economia.
Abaixo você verá alguns exemplos desses produtos e como eles contribuem para reduzir os gastos com energia.
O sensor de movimento é uma das opções mais conhecidas de produtos inteligentes que faz toda a diferença em uma moradia.
Ao perceber qualquer movimentação física, prontamente esse produto responde acendendo as luzes automaticamente.
Em alguns casos, ele também pode funcionar como alerta. É muito importante ter essa segurança, pois, em determinadas situações, até desencoraja possíveis inconvenientes na ausência dos moradores.
Outro fator, e o principal, é a comodidade. Não é necessário se preocupar em acender e apagar as luzes do ambiente ao entrar e sair.
Isso proporciona economia, pois garante que a luz será acesa durante a permanência no local. Não se corre o risco de gastar energia à toa ao esquecer a luz ligada.
O plugue inteligente é outro produto que permite grande economia e é extremamente versátil.
Ele funciona praticamente como uma tomada inteligente, permitindo que vários aparelhos possam ser configurados para serem comandados a partir dele. Assim, mesmo que não tenha equipamentos smart, você pode usufruir da automação.
Ao utilizar o plugue inteligente, é possível programar os horários para os aparelhos funcionarem, para os itens ligarem e desligarem, além de permitir verificar o consumo elétrico de cada um.
Esse acompanhamento pode ser feito em tempo real, o que ajuda a controlar o consumo e os gastos com a energia.
Um exemplo bem simples do uso do plugue inteligente para gerar mais economia é o ligar e desligar de um aquecedor. Ao invés de deixá-lo ligado a noite inteira enquanto você dorme, por exemplo, o plugue inteligente permite configurar horários específicos para o aparelho funcionar.
O mesmo conceito pode ser aplicado em cafeteiras elétricas ou até mesmo em ferro de passar roupa. Assim, a chance de você esquecer algum eletrodoméstico ligado ao sair de casa é bem menor.
Leia também: 4 ideias de aplicação para o seu Plugue Inteligente Wi-Fi
Na hora de pensar em como economizar energia com uma smart home, um controle universal também é muito bem-vindo.
Esse produto se adapta a vários tipos de equipamentos e traz praticidade na hora de usá-los em casa.
Em vez de ter um controle para a TV, um para o ar-condicionado e outro para o som, por exemplo, você pode ter tudo em um lugar só.
Conectado ao Wi-Fi, traz todo o conforto que você precisa e ajuda a economizar: sabe aquela TV ou o ar-condicionado que você esqueceu de desligar antes de sair? Com o controle universal inteligente, você resolve isso com apenas um comando.
Para finalizar as dicas, é relevante considerar ter um relé. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar, mas ele é bastante útil.
Muito parecido com um interruptor, ele éacionado automaticamente.
Ou seja, você não precisa ligar e desligar manualmente, apertando um botão ou uma alavanca. O produto possibilita controlar o acionamento de luzes e definir horários para elas apagarem ou acenderem.
O Relé Interruptor Wi-Fi Whome, da WEG Home, por exemplo, permite controlar o acionamento das luzes e define os horários para apagá-las e acendê-las por comando de voz ou em apenas um clique do seu smartphone via aplicativo WEG HOME. Além disso, é possível criar programações e integrá-lo com outros dispositivos para executar cenas pré-definidas. Esse é o conceito básico de automação residencial: utilizar os dispositivos para facilitar a sua rotina.
Assim, você consegue controlar a iluminação em qualquer lugar, remotamente, por aplicativo ou assistente de voz. A WEG Home oferece em seu portfólio de produtos todas essas soluções que ajudam a reduzir os gastos com energia e que otimizam a rotina com mais segurança. Para conhecer todas as soluções da WEG Home, clique aqui.
Entendeu agora como economizar energia com uma smart home? Veja também 4 itens que ajudam a economizar energia elétrica e saiba mais sobre eficiência energética e como diminuir o desperdício de energia elétrica.