Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você conhece a tendência Second Hand na decoração? Neste conteúdo, vamos mostrar tudo que precisa saber sobre o assunto!
22 de setembro de 2023
A decoração de interiores evolui dia após dia, apresentando cada vez mais possibilidades para os moradores refletirem as suas personalidades nos espaços. Nesse cenário, a tendência second hand na decoração tem se destacado entre diferentes designers.
Neste conteúdo, exploraremos a crescente popularidade desse estilo, vamos explicar também sobre os antiquários e os “Second Hand de Luxo”, além dos benefícios de aderir a esse conceito.
Siga a leitura para entender mais o assunto!
Antes de qualquer coisa, é necessário entender o conceito de Second Hand. Resumidamente, estamos falando da prática da reutilização de móveis antigos. Ou seja, é a ideia de usar peças que podem ser vistas como “obsoletas” em outros contextos.
Ao optar pela escolha desse tipo de mobília, estamos dando uma nova vida a peças que, de outra forma, poderiam ser descartadas.
Essa acaba sendo uma abordagem Eco-Friendly visto que reduz o desperdício e o impacto ambiental associado à produção de novos produtos.

Para compreendermos o tema Second Hand, precisamos saber mais sobre os antiquários. Em poucas palavras, essas são lojas que vendem antiguidades, objetos antigos e com história.
Com a crescente busca por peças autênticas, esses estabelecimentos têm ganhado ainda mais destaque entre consumidores e designers de interiores.
Além disso, os “Second Hand de Luxo” têm surgido como uma realidade para atender ao público que procura peças sofisticadas.

Entrar na tendência Second Hand na decoração traz consigo uma série de vantagens para os consumidores. Um dos principais benefícios é a possibilidade de ter móveis personalizados, exclusivos e até raros.
Cada peça do antiquário possui sua própria história e identidade, o que entrega uma atmosfera e um charme especial aos ambientes. Essa diversidade permite que os espaços expressem a personalidade do morador.
Outro aspecto positivo dessa tendência é a contribuição para a sustentabilidade do planeta. Ao optar por mobílias de segunda mão, os consumidores reduzem a demanda por novos produtos – consequentemente, a extração de recursos naturais também é minimizada.
Além disso, ao escolher peças usadas, são evitados descartes precoces, o que contribui para a redução da quantidade de resíduos sólidos e para um estilo de vida mais consciente.
A economia financeira também é um ponto relevante. De acordo com uma pesquisa realizada pela OLX, é possível economizar até 48% na decoração de uma casa ao optar por móveis usados.
Essa economia pode ser direcionada para outros investimentos, como para futuros projetos ou despesas da casa.

O Recommerce é um movimento em crescimento que tem se consolidado em diversos segmentos. Na decoração, esse conceito tem base na consciência ambiental dos consumidores e busca por alternativas sustentáveis e criativas.
Nesse cenário, plataformas e aplicativos que facilitam a compra e a venda de produtos de segunda mão têm se multiplicado.
A busca por casos de sucesso no Recommerce pode inspirar tanto arquitetos quanto consumidores a explorarem novas possibilidades para a decoração de interiores.
Como vimos no decorrer do artigo, a tendência Second Hand na decoração é mais do que uma moda passageira. Estamos falando de uma mudança de mentalidade dos consumidores que valorizam a sustentabilidade, a exclusividade e a economia.
Os antiquários e os “Second Hand de Luxo” já são uma realidade. Nesse contexto, eles atraem tanto os amantes de antiguidades quanto aqueles que buscam peças sofisticadas para as suas casas.
Ao optar por essa tendência, você terá a oportunidade de adquirir móveis com histórias cativantes e contribuir para a preservação do meio ambiente. Não apenas isso: arquitetos e consumidores podem criar espaços originais e personalizados ao incluírem móveis de segunda mão em seus projetos.
Quer ler outros artigos sobre o mundo da arquitetura e as novas tendências? Acesse o blog da WEG Tomadas e explore o nosso acervo de conteúdos!