Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Quer saber como instalar um chuveiro corretamente? Veja o que observar nessa hora e como se certificar de que tudo foi feito de modo adequado.
15 de dezembro de 2022
Compreender como instalar um chuveiro é essencial para que se tenhasegurança e bom desempenho no funcionamento desse item.
Seja para sua própria casa ou para prestar serviços como eletricista, você precisa saber tudo o que impacta esse processo para conseguir otimização e não gerar futuros gargalos.
Por isso, veja a seguir:
O que observar ao realizar o procedimento.

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que existem basicamente dois fatores aos quais você precisa se atentar: a escolha correta do item e as condições do local.
Se o chuveiro estiver sendo instalado para substituir outro que queimou, é recomendado investigar por que isso aconteceu. Identificar se foi uma possível falha do produto ou na rede é essencial para providenciar reparos e evitar outros inconvenientes do tipo.
Caso o problema seja na rede elétrica, é preciso solucioná-lo antes. Geralmente a falta de energia frequente, o desligamento de disjuntores e até a redução de pressão de água influenciam esse tipo de ocorrência.
Em outras situações, com tudo dentro da normalidade, pode-se partir para a realização do procedimento.
Caso o local ainda não tenha fiação, veja também quais são os materiais necessários para a instalação elétrica residencial.
Em seguida, saiba o que analisar para instalar um chuveiro corretamente.
O primeiro passo é avaliar a capacidade da fiação elétrica, é preciso conferir se ela suporta a instalação do chuveiro que se pretende colocar.
Para fazer essa análise você irá buscar as informações abaixo:
Os dois primeiros fatores vão indicar a espessura correta para a fiação do chuveiro.
Essas três informações, normalmente estão disponíveis na embalagem do produto. Em alguns casos, a corrente nominal do disjuntor não está descrita, mas você poderá descobrir dividindo a potência pela tensão.
Se a sua fiação atual não suportar, há dois caminhos: adaptar os fios para serem mais resistentes ou trocar de opção do produto.
Na sequência, é preciso escolher em si a melhor opção para sua necessidade ou para a demanda do morador.
Há vários tipos no mercado e não existe exatamente o melhor. Tudo depende do que a pessoa espera no dia a dia.
Chuveiros de menor potência costumam esquentar menos, mas, em contrapartida, podem gerar menos gasto de energia. Então é sempre preciso analisar a relação custo x benefício.
Os modelos considerados mais simples geralmente têm 5.500 W de potência. Se desejar uma ducha mais potente, os de 7.500 W podem ser mais satisfatórios. Além disso, observe as instruções do fabricante.

Para instalar um chuveiro corretamente, comece separando as ferramentas.
Você vai precisar de itens como chave teste para verificar qual é o fio fase e o fio neutro, chave de fenda/philips, veda rosca, fita isolante e um alicate. Além disso, dependendo da altura da instalação, uma escada confiável será necessária.
Peça sempre para alguém auxiliá-lo e tenha muito cuidado para evitar quedas e acidentes.
Depois concentre-se nos seguintes passos:
Sempre antes de iniciar um serviço elétrico, é preciso garantir as condições essenciais de segurança. Para instalar um chuveiro, desligue a energia elétrica da casa. Isso vai evitar possíveis descargas com choques e acidentes na hora de mexer com os fios.
Também é importante desligar a água (registro) para não haver desperdícios. Deixe escoar o possível resquício que possa ter ficado no interior do encanamento antes de iniciar.
Feito isso, comece a instalação do chuveiro, primeiro usando a veda rosca para garantir que o cano esteja bem vedado. Dê pelo menos 5 voltas com essa fita.
Tenha certeza de que o chuveiro ficou bem preso na parede para que não caia, se solte nem provoque escape de água no momento de uso.
Você verá que existem fios de cores diferentes, os quais saem de dentro do cano do chuveiro e que precisam ser conectados nas respectivas partes de mesma cor, na parede.
Normalmente são usados 3 conectores para essa finalidade, que são definidos por cores determinadas pela NBR5410. São elas:
Observe as instruções que possivelmente estarão na embalagem do produto para seguir todas as orientações do fabricante. A fita isolante é usada na tarefa de isolar os fios.
Após concluir os passos acima, é hora de testar! Primeiro ligue a água para só depois ligar a energia. Ou seja, mantenha o disjuntor desligado, até que comece a sair água pelo chuveiro. Isso porque, se o chuveiro estiver “seco”, pode queimar.
Após deixar a água passar por ele, você pode ligar a energia com cuidado e abrir o chuveiro para ver se ele funciona corretamente.
Tenha sempre muita cautela para realizar o procedimento e, caso não se sinta seguro, acione um especialista.

Conseguiu entender como instalar um chuveiro corretamente e todos os cuidados que você deve ter?
Aproveite também para saber como escolher a fiação elétrica adequadamente e baixe nosso material com o passo a passo do projeto elétrico para conhecer as principais informações sobre as etapas que envolvem esse processo.