Como funciona a geração compartilhada de energia e quais são seus benefícios?
Você sabe quais são as características principais da geração compartilhada?
O conceito foi criado pela ANEEL em 2015 como uma ramificação da abordagem de geração distribuída. Ela permite que dois ou mais consumidores compartilhem a energia gerada por mini ou microgeração, desde que estejam todos na mesma área de concessão.
Essa modalidade é uma ótima opção para aqueles que desejam produzir sua própria energia elétrica usando fontes alternativas como as solares, garantindo economia e sustentabilidade tanto para pessoas físicas quanto para empresas.
Pensando em esclarecer mais sobre o assunto, reunimos neste conteúdo algumas informações vitais a respeito. Afinal, qual é a definição, o funcionamento e quais são as aplicações da geração compartilhada? Siga a leitura e confira!
O que é Geração Compartilhada?

Vamos começar pelo básico. Como citamos acima, a ANEEL criou a geração compartilhada por meio da Resolução Normativa 687/2015.
Através dessa estratégia, temos o compartilhamento de energia de micro ou minigeração entre um grupo de pessoas (CPF ou CNPJ) que estejam na mesma área de concessão.
É possível utilizar por meio de consórcio ou cooperativa. Ou seja, significa que um grupo de moradores ou lojistas, por exemplo, podem compartilhar energia fotovoltaica sem a necessidade de cada um instalar seus próprios painéis solares.
Exigências da Geração Compartilhada
A geração compartilhada envolve certas diretrizes e requisitos que devem ser observados, incluindo os seguintes pontos:
- Reunião de 2 ou mais consumidores.
- Estar dentro da mesma área.
- Utilizar por meio de consórcio ou cooperativa.
- Possuir unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída.
- Ter um local de geração diferente de onde a energia excedente será compensada.
Vantagens da Geração Compartilhada

Essa modalidade oferece vários benefícios para o meio ambiente e para a sociedade. Estamos falando de ações que vão desde a redução dos custos com eletricidade até a mitigação das mudanças climáticas.
A seguir, vamos explorar alguns dos principais pontos positivos da geração compartilhada.
Economia de energia
Este talvez seja o ponto mais lembrado quando falamos desse método. O procedimento permite a redução significativa dos gastos ao compartilhar a energia gerada entre um grupo de consumidores. Dessa forma, o investimento inicial pode ser dividido entre os participantes, tornando mais acessível a utilização por todos.
Sustentabilidade
A geração compartilhada contribui para a preservação do meio ambiente, pois incentiva o uso de fontes de energia limpa e renovável. Além disso, a utilização dessa alternativa reduz a dependência de fontes de combustíveis fósseis, que são limitados e poluentes.
Redução de emissões de carbono
A abordagem contribui para a atenuação das mudanças climáticas, pois a utilização de fontes de energia renovável reduz as emissões de gases de efeito estufa. Com isso, é possível evitar toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.
Acesso à energia renovável
A estratégia também oferece acesso a fontes de energia renováveis de maneira mais acessível e prática. Esse benefício é ainda maior para aqueles que não possuem condições financeiras nem técnicas para investir em uma instalação própria.
Flexibilidade
Por fim, essa abordagem também oferece flexibilidade aos consumidores para escolherem a fonte de energia que desejam utilizar.
Também é possível alterar o número de participantes do grupo e a sua capacidade de geração. Com isso, temos a garantia de maior flexibilidade e adaptação às necessidades de cada grupo.
Ela pode também ser combinada com outras formas de geração distribuída, como o armazenamento de energia.
Passo a passo para utilizar geração compartilhada
Agora que exploramos o conceito e os benefícios dessa estratégia, podemos avançar um passo. A seguir, vamos mostrar como utilizar essa funcionalidade.
- Verifique se a sua região é atendida pela mesma distribuidora de energia que outras pessoas ou empresas que desejam compartilhar energia com você.
- Procure por um grupo de geração compartilhada ou crie o seu próprio.
- Defina o tamanho do grupo e o tipo de fonte de energia que será utilizada.
- Escolha um instalador confiável e especializado em energia renovável.
- Registre seu grupo de geração compartilhada na distribuidora de energia.
- Assine um contrato para firmar o acordo entre os membros.
- Comece a gerar e compartilhar energia.
Conheça a WEG
Se você se interessou pelos benefícios da geração compartilhada e gostaria de saber mais sobre como implementá-la em sua residência, sua empresa ou seu condomínio, entre em contato com nossos integradores WEG.
Eles poderão fornecer todas as informações necessárias sobre a instalação de sistemas nas proximidades da sua região. Tudo isso, buscando ajudar você a entender melhor o potencial de economia e sustentabilidade que essa modalidade pode oferecer.
Não perca mais tempo e comece já a aproveitar os benefícios da energia renovável em grupo.