Quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona?


Investir em painéis fotovoltaicos é uma tendência em alta pelas vantagens que o sistema oferece, mas uma dúvida surge com frequência: será que, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona?

Essa é uma das principais perguntas dos consumidores que pensam em apostar nesse recurso, seja para sua casa, seja para sua empresa. 

Para esclarecer adequadamente a questão, iremos partir de algumas explicações simples, porém, que precisam ser conhecidas desde o começo. Quer entender mais?

Então continue a leitura!

Afinal, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona? 

Para compreender se, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona, é preciso entender os dois diferentes tipos de sistemas que existem para esses painéis.

O sistema on-grid está ligado à rede de energia, enquanto o sistema off-grid tem maior autonomia. Mas é importante destacar: não são somente esses pontos que divergem entre os modelos.

Abaixo explicamos melhor as suas diferenças e como eles se comportam quando falta luz. 

A energia solar funcionará substituindo a energia elétrica em seu imóvel caso o sistema instalado seja projetado para isso. Veja:

Sistema on-grid

O sistema on-grid, como o próprio nome sugere, é conectado à rede de energia convencional. Tudo o que é produzido por meio da captação dos painéis e que não é utilizado na sua rotina volta para a rede elétrica.

Com isso, o cliente tem maior economia na sua conta, podendo ficar com os chamados créditos energéticos e utilizá-los até mesmo em suas outras propriedades. À noite, o sistema fica parado, e o local utiliza a eletricidade normalmente.

No entanto, ainda que promova boa eficiência e menos custos, esse sistema depende da rede elétrica. Ou seja, ele não é totalmente isolado.

Desse modo, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona? Nesses casos, não. O sistema cessa juntamente com o fornecimento de energia e só pode ser restabelecido quando a luz volta. A principal vantagem está no dia a dia e na economia, e não necessariamente nessas situações.

Sistema off-grid

Já o conhecido sistema off-grid é totalmente diferente. Ainda que a tecnologia para captação seja semelhante, ele não é conectado à rede elétrica. 

Por isso, toda a energia gerada é armazenada em espécies de bateria que guardam o suficiente para atender o imóvel à noite. Esse sistema é usado em áreas mais distantes das cidades onde a eletricidade costuma não chegar.

Mas então quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona? Nesse caso, sim. Por não depender da rede, não há impacto no funcionamento do imóvel, pois não é um detalhe percebido, já que não há energia atingindo o local.

O único ponto de atenção, contudo, é que, por ser “autônomo”, esse sistema precisa de alguns cuidados. 

Por exemplo: os painéis devem ser bem dimensionados, pois nem sempre também há boa captação de energia, dependendo do dia.

Clique aqui e saiba mais sobre as vantagens e as diferenças e entre os sistemas on-grid e off-grid. 

Qual sistema é melhor?

Além de se perguntar se, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona, você deve estar querendo saber qual é o melhor modelo, principalmente depois de compreender tudo isso.

A realidade é que não existe resposta definitiva. Ambos possuem muitos benefícios e também pontos para se ter atenção.

Vale ressaltar ainda que existem sistemas híbridos. Essa talvez seja uma alternativa importante para quem queira desfrutar das vantagens dos dois tipos. 

Tudo depende também da análise individual de cada pessoa e local. Detalhes e informações como localização, tipo de atividade, disponibilidade ou não de rede, frequência de possíveis problemas com queda de energia e potenciais danos causados em situações de falta devem ser verificados antes de se tomar a decisão.

Vantagens de um sistema de energia solar

Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já está convencido da importância de ter um sistema de energia solar, mas pode ser que ainda não conheça todas as vantagens. Aqui vamos ressaltar algumas das principais.

Excelente durabilidade 

Os sistemas de energia solar costumam durar muitos anos, tendo uma vida útil de 25 anos em média. O melhor de tudo é que esse tempo todo ainda é com ótimo desempenho, em torno de 80%. Ou seja, é algo que você investe hoje e tem retorno por muito tempo.

Sustentabilidade 

Para quem se preocupa com o meio ambiente, essa é uma ótima opção. Empresas que têm o desafio de aumentar sua responsabilidade nesse ponto podem contar com esse tipo de energia 100% limpa, sem emissão de poluentes nem impactos. 

Ótimo para o propósito de preservação ambiental e para a credibilidade da organização.

Bom retorno do investimento 

Em geral, o sistema “se paga” em pouco tempo pela economia gerada e pela redução de custos. A média fica em 5 anos para que seja totalmente compensado, gerando, a partir daí, somente “lucro”.

Valorização do imóvel

Seja seu imóvel residencial ou de negócio, módulos solares tornam o local muito mais valorizado e modernizado. 

Isso é excelente para companhias que queiram aumentar ou ampliar e valorizar seu patrimônio, assim como para consumidores finais, em relação às suas próprias residências, que passam a ter um valor de mercado maior para uma possível revenda.

Como faço para instalar um sistema fotovoltaico?

O primeiro passo é encontrar um fornecedor de confiança. A WEG Solar tem produtos e kits de ótima qualidade, além de um time de especialistas e integradores prontos para lhe atender e ajudar a verificar o que é melhor em seu caso.

Para residências, nossa tecnologia ajuda a economizar na fatura e valorizar o imóvel com as soluções oferecidas. O resultado é o melhor custo x benefício que o cliente pode encontrar.

Para negócios, temos produtos que atendem usinas solares, agronegócio, nichos comercial ou industrial e necessidades específicas – toda a confiança que você precisa para usufruir dos benefícios das placas solares em seu imóvel.

Conseguiu entender se, quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona? Aproveite para baixar nosso guia da Energia Solar e veja também como calcular o retorno sobre o investimento nesta opção! 

 

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo