Cuidados para prolongar a vida útil de uma bateria solar
Um dos componentes que fazem parte de um sistema fotovoltaico é a bateria solar. Para que você possa atingir o tempo de vida útil máximo desse tipo de bateria, é preciso conhecer bem as suas especificações e seguir algumas recomendações.
Uma bateria solar não exige um grande esforço de manutenção, mas é preciso ter alguns cuidados para usufruí-la de modo mais eficiente e duradouro.
Se você quer ter uma ótima experiência em sua utilização e prolongar a vida útil desse equipamento para ter um ótimo retorno de investimento, continue a leitura deste artigo para conferir as dicas especiais que separamos para você aproveitar ao máximo a sua bateria solar.
Como prolongar a vida útil da bateria solar?
Vamos então às principais recomendações para quem quer fazer a bateria solar durar muito mais!
Garanta uma boa instalação e um ambiente adequado

Tudo começa no momento em que a energia solar é instalada. Todos os componentes do sistema fotovoltaico precisam estar bem instalados de acordo com as instruções do fabricante. Isso é extremamente importante para que a bateria solar funcione adequadamente.
Além disso, é preciso estar atento ao ambiente em que isso é realizado. Algumas baterias solares podem ser colocadas em áreas exteriores, mas é sempre importante analisar o quão expostas as intempéries ficarão.
Chuva e sol constantes diretamente no produto podem danificar alguma parte. Por isso, providencie um local protegido para ela. Casas de máquinas com cobertura ou sótãos onde elas ficam bem preservadas podem ser lugares interessantes, por exemplo.
Ao longo do tempo, o ambiente correto manterá condições adequadas para o seu funcionamento. Em contato direto com o exterior, a bateria solar estará sempre sujeita a variações com impactos atmosféricos, e isso, ao longo do tempo, poderá interferir em na duração de sua vida útil.
Cuidado com os impactos
Outro importante cuidado é referente aos possíveis impactos que a bateria solar pode sofrer, que podem danificá-la ou amassá-la. Caso ela sofra danos desse tipo, chame um técnico imediatamente.
Para evitar esse tipo de problema, é recomendado que as baterias solares estejam sempre em locais protegidos. Em pontos com muita passagem ou circulação de veículos, especialmente os pesados, como caminhões, ela pode sofrer trepidações.
Evite colocá-las em garagens muito movimentadas ou lugares em que possa até haver colisão. Assim você evita que componentes sejam avariados, seja por esse choque ou por variações na estabilidade.
Mantenha uma boa conexão com a rede Wi-Fi

Manter o produto em um local com boa conexão Wi-Fi, por exemplo, ajuda a assegurar o controle adequado de suas operações.
Nesse sentido, é essencial que a bateria também não esteja posicionada muito longe do roteador. Ela precisa estar dentro de uma boa área de cobertura para não haver oscilações frequentes de sinal.
Desse modo, você poderá sempre acompanhar dados sobre o funcionamento do sistema e perceber se algo não vai bem. Ao notar que algo não está funcionando corretamente, chame a assistência técnica para verificar o que pode ser feito.
Sem contar que, com a conexão sempre garantida, as atualizações necessárias são feitas constantemente. Assim, tem-se um sistema funcionando sempre em sua melhor e maior capacidade.
A importância da manutenção para a bateria solar
Mesmo com todos esses cuidados que se referem à instalação e às condições fornecidas, não se pode esquecer da manutenção.
Para isso, observe as seguintes recomendações.
Respeite a descarga de profundidade de sua bateria
Na hora de instalar, observe também qual é a descarga de profundidade da bateria. O produto nunca deve ser forçado para além dos limites estabelecidos.
Programando seu uso de acordo com as especificações do fabricante, o funcionamento apropriado é assegurado.
Acompanhe também os dados de fornecimento de um mês para outro procurando identificar se houve variações bruscas.
Observe sempre a limpeza
É essencial garantir que o local em que o sistema de energia solar está instalado esteja limpo. Dependendo do local da instalação, é natural que o pó possa estar presente, como no caso de sótãos.
De tempos em tempos, é válido dar uma olhada para ver se esse acúmulo não está prejudicando ou sobrecarregando os componentes.
Nesse caso, é possível desligar os itens necessários e, seguindo recomendações de segurança, realizar uma higienização.
Sempre busque o auxílio técnico de uma empresa especializada, que não utilize produtos químicos nem abrasivos demais.
Faça manutenções periódicas
A cada 6 meses ou ao menos 1 vez ao ano, é importante chamar um suporte para realizar a manutenção periódica. Ela pode ser tanto para consertar algo que não vai bem quanto para olhar e ver se tudo funciona adequadamente.
Isso faz a diferença, pois, às vezes, danos em algumas partes do sistema podem afetar outras, como a própria bateria solar.
Além disso, se for notado que alguma peça saiu do lugar, está com sujeira acumulada ou está sofrendo impactos ou algo do tipo, pode-se providenciar o ajuste para não ocorrer avarias a longo prazo.
Dica extra: atenção a cuidados gerais do seu sistema fotovoltaico
Vale lembrar, por último, que não é só a bateria solar que precisa de cuidados, mas sim todo o sistema fotovoltaico.
Por isso, clique aqui para saber quais são as peças que compõem um sistema de energia solar e saiba aqui como prolongar a vida útil do sistema fotovoltaico.
Dica de ouro: adquirir produtos de qualidade é essencial para garantir que as probabilidades de intercorrências no sistema de energia solar sejam menores.
A WEG Solar, por exemplo, trabalha com produtos de alto desempenho neste mercado. É referência em fornecimento de energia solar com anos de excelência no atendimento a diversos segmentos do mercado.
A marca oferece ótimo custo x benefício aos clientes: o sistema solar, seja para a residência, seja para o negócio, permite economia e sustentabilidade na geração de fontes renováveis.
Visite o site da WEG Solar e saiba mais sobre as soluções disponíveis.