Energia solar para agricultura: como funciona e onde utilizá-la?
Você já pensou em usar energia solar para agricultura? Se estiver planejando investir nessa ideia, mas ainda não entende como ela funciona, irá descobrir agora!
Esse tipo de recurso é uma fonte renovável em alta nos últimos anos. E ela já vem sendo adotada em vários setores, em função de seus benefícios.
Pode ser até mesmo que não tenha se dado conta do quão vantajoso e flexível é essa escolha. Porém, ela é a escolha ideal a diversas operações de negócio no campo.
Para te ajudar a entender melhor, preparamos algumas explicações a seguir! Aproveite para entender se existe alguma área dentro da agricultura que você nunca pensou que pudesse aproveitar a energia solar, mas que verá toda a diferença com ela!

Como funciona a energia solar para agricultura?
Primeiramente, vamos entender como funciona a energia solar para agricultura. Quem trabalha no setor ou tem uma empresa nesse ramo, sabe que é preciso gerar energia para suprir muitas necessidades no campo.
Atividades que vão desde irrigação, até aragem, colheita, armazenamento e utilização de máquinas para trabalhar a terra precisam muitas vezes dela para serem executadas.
É aí que esse recurso passa a suprir boa parte da demanda do negócio rural. Tudo consiste na instalação de painéis fotovoltaicos. Normalmente, procura-se um local onde a incidência de luz seja boa, então essa energia é captada e usada como fonte para maquinários e equipamentos.
Com essa localização estratégica na fazenda, por exemplo, o trabalho de captação pode ser muito bom, permitindo se chegar a uma economia de até 95%.
A energia gerada pelos painéis fotovoltaicos pode ficar armazenada para ser utilizada no dia a dia da plantação ou da criação de animais, podendo ser on-grid ou off-grid.
Leia também: Sistema Fotovoltaico on-grid e off-grid: saiba as diferenças e as vantagens de cada tipo
Onde utilizar a energia solar para agricultura?
Existem várias formas de usar a energia solar para agricultura. Para citar alguns exemplos práticos, separamos as aplicações abaixo:
Irrigação
Considerando que a irrigação deve ser regular e na maioria das vezes utiliza combustíveis para ser realizada por máquinas, a energia solar é uma excelente alternativa.
Os sistemas de filtros de água e bombas, que são operados dessa forma, podem ser acionados por ela. Isso gera economia e até maior rapidez nos processos, garantindo que sempre haja autonomia no campo.
Essa característica está ligada ao fato de que não é preciso reabastecer ou recarregar manualmente os procedimentos.
Sendo assim, a necessidade por fornecedores externos de energia acaba diminuindo ou se extinguindo, pois a fazenda terá o seu próprio “estoque” de energia. Desse modo, não se arrisca ficar desabastecido, quando a energia elétrica falta ou é de difícil acesso.
Além disso, nem sempre o custo ou o esforço de conseguir combustível para determinadas áreas mais distantes é simples. Às vezes é mais caro fazer essa fonte chegar até o local Por isso, ter seu próprio sistema de geração de energia é uma segurança maior para viabilizar o negócio.
Colheita
No aspecto da colheita, a utilização de energia solar para agricultura também pode ser muito benéfica.
Máquinas antes abastecidas também com combustível ou por energia elétrica podem utilizar da energia solar para funcionar. Se essa fonte volta para a rede de distribuição, a economia existe mesmo que as máquinas continuem sendo elétricas.
Quando pensamos no quanto pode haver de perda ou prejuízo no caso de uma paralisação ou, atraso na colheita, é ainda mais essencial pensar em ter um meio alternativo de geração de energia. Se não houver o meio elétrico, o abastecimento solar permitirá que o negócio continue funcionando. Essa pode ser uma vantagem competitiva.
Fora isso, o potencial de colheita pode ser maior, com capacidade de atender a mais máquinas.
Aquecimento de água e criação de gado
Nos locais em que é necessário aquecer água, como especialmente em negócios que tenham ordenha de animais, a energia solar igualmente pode ser aplicada nessa tarefa.
Em vez de utilizar aquecedores elétricos na lavagem de itens, usa-se energia solar.
Assim, tanto para higienizar os equipamentos de ordenha, como até mesmo para banhos e limpeza de objetos referentes à criação do gado, ela pode ser muito útil.
Tarefas dos trabalhadores do campo
Além do uso com os animais e com a lavoura, a energia solar pode servir para apoiar as tarefas dos trabalhadores no campo.
No caso de ser necessário lavar roupas, após algum serviço específico, ou até na rotina de lavagem de louças, especialmente em locais frios, a energia solar pode substituir a elétrica.
Também pode ser muito relevante para abastecer estalagens de trabalhador, permitindo maior conforto e tranquilidade.
Abastecimento de redes de comunicação
Por fim, quando ligados em conjunto com a rede elétrica, os sistemas de energia solar podem alimentar redes de comunicação e tecnologias no negócio rural.
É o caso de carregar rádios, computadores e dispositivos móveis que servem para fazer o monitoramento da produção e o contato remoto.
Isso confere modernização ao campo e maior acesso a sistemas fundamentais para monitorar e manter atualizado o controle sobre a produção.

Qual a importância de optar pela energia solar na agricultura?
Agora você entendeu basicamente como funciona a energia solar para agricultura e as possibilidades de aplicação. Então, fica claro alguns dos principais motivos pelos quais optar por ela é muito importante para se destacar e ter maior rendimento.
Quem opta por tal tipo de abastecimento vê que um dos maiores é a economia a longo prazo. Gerando a própria energia, a fazenda ou o negócio rural, recupera rapidamente o investimento.
Sem contar que atinge maior eficiência na produção, correndo menor risco de ficar sem energia. Uma segurança para continuar investindo e inclusive aumentar a sua demanda, conforme a oportunidade.
Se você quiser saber mais sobre as vantagens da energia solar para a agricultura, acesse o conteúdo “7 vantagens da energia solar para o agronegócio, clicando aqui.
Gostou de saber como funciona a energia solar para agricultura e como você pode aplicá-la? Se quiser obter mais informações sobre o projeto de um sistema fotovoltaico, entre em contato com um integrador da WEG Solar para fazer um orçamento sem compromisso.