Conheça os diferenciais dos inversores WEG para energia solar


Para que um sistema de energia solar funcione adequadamente, é essencial obter bons equipamentos para evitar curto-circuitos ou sobrecarga como os inversores WEG para energia solar que se destacam pela qualidade e eficiência.

Você precisa investir em um produto que atenda todas as suas necessidades e em uma marca de confiança que irá lhe ajudar quando for preciso.

Por isso, descubra o porquê de a WEG Solar ser a escolha certa para você neste artigo.

Conheça os inversores string WEG para energia solar

O inversor solar é algo essencial para seu sistema fotovoltaico. É por meio desse equipamento que a energia captada pelos painéis, que possuem uma corrente contínua (CC), se transforma em corrente alternada (CA), que poderá ser utilizada na sua residência.

A WEG Solar possui linhas completas de produtos, com as quais eles atendem as mais variadas demandas. Todas elas são de modelos string, ou seja, suportam potências mais altas e conectam todas os seus painéis em conjunto ao invés de individualmente. Além disso, elas podem ser utilizadas tanto em sistema on-grid como em off-grid.

As peças usadas na construção dos inversores WEG para energia solar são feitas com materiais resistentes e de qualidade, visando sempre promover a melhor potência, segurança e durabilidade.

Conheça um pouco mais de cada linha abaixo:

Inversor String

Nessa configuração, os módulos solares são conectados em strings, ou seja, linhas de vários módulos em conjunto. Estes são os principais modelos dos inversores WEG para energia solar, de última geração e que oferecem excelente tecnologia, desempenho e performance no dia a dia. Além disso, seus layouts são modernos para combinar com a sua empresa.

Inversor String Monofásico

Os equipamentos monofásicos são produtos indicados para residências que possuem baixa necessidade de geração, com inversores de potência de até 10,5 kW. Dependendo do local do Brasil, em conjunto com os módulos fotovoltaicos, são geradores que podem produzir, em média, até 1.700 kWh/mês.

Na WEG, temos diversas linhas de inversores. No entanto, há duas linhas diferenciadas nas quais cada uma delas possui um foco para residência ou corporação.

Série SIW200G

Esta linha foi desenvolvida para o segmento residencial, sendo versátil, segura e competitiva.

Além disso, possui uma topologia robusta e utiliza convecção natural, o que confere baixa manutenção e alta durabilidade. Sua eficiência é de 97,7% com uma baixa tensão de partida, ou seja, ele “acorda” mais cedo e “dorme” mais tarde

Ademais, atende às principais normas de proteção para sistemas fotovoltaicos. Dessa forma, alia simplicidade e segurança em um só equipamento.

Série SIW300H L1

A linha Premium SIW300H L1 de inversores WEG para energia solar possui uma das maiores eficiências do mercado, apresentando até 98,4% na conversão de energia. Possui interface com as baterias residenciais SBW300 Plug & Play, através de uma conexão híbrida. Também, a possibilidade de instalação ao tempo (IP65) e arrefecimento por convecção natural.

Com sua alta tecnologia de componentes, possui proteção contra surtos CC e CA e conta ainda com a tecnologia AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter). Nessa tecnologia, através de um software de inteligência artificial, o inversor identifica um arco elétrico e interrompe o circuito, evitando assim que seu sistema fotovoltaico pegue fogo ou queime.

Inversor String Trifásico

Por último, a WEG Solar também possui duas linhas de inversores trifásicos. Estes equipamentos são de maior porte e visam atender a demanda de clientes com consumo de energia maior que o padrão residencial.

As linhas de inversores trifásicos da WEG possuem potências entre 12 kW e 200 kW, sendo capazes de atender a qualquer necessidade dentro da microgeração e minigeração de energia, que alcança até 5 MW.

Por conta da sua robusta atuação, eles são comumente utilizados no setor industrial e usinas solares de grande porte.

Linha SIW400G

A linha SIW400G é ideal para aplicação em projetos de geração distribuída de médio e grande porte, especificamente os de microgeração (até 75 kW de potência).

Nelas, você encontra uma eficiência de até 98,8% com todas as proteções CC e CA integradas, dispensando o uso de equipamentos externos como stringbox.

Além disso, há possibilidade de instalação ao tempo (IP65) e monitoramento em tempo real via aplicativo WEG IoT ou SUNWEG app.

Série SIW500H

Os inversores da linha SIW500H são ideais para aplicações comerciais e industriais. Esses equipamentos possuem tecnologia de monitoramento inteligente de strings, arrefecimento por convecção natural e possibilidade de instalação ao tempo (IP65).

Além disso, apresentam seccionadora CC, supressores de surto tipo II para CC e CA e proteções contra falta à terra e corrente de fuga (DR) – tudo para que a sua rede fique bem protegida e segura.

Acesse aqui o catálogo dos Inversores Solares da WEG.

Série SIW500H HV

Esta linha é indicada para aplicações em sistemas com saída de tensão em 800 V. Com eficiência de 99%, esses equipamentos são robustos e possuem 1.500 V de tensão de entrada CC. Ou seja, são indicados para grandes necessidades de geração, oferecendo mais eficiência e custo-benefício nos equipamentos da subestação fotovoltaica, como transformador, cubículos e quadros de baixa tensão.

Além disso, possui comunicação por cabos de potência (PLC) que viabilizam a aplicação em projetos de grande porte promovendo diminuição dos custos com cabeamento ethernet/RS485.

Série SIW600

Os inversores SIW600 foram desenvolvidos para serem versáteis e atenderem tanto instalações comerciais quanto industriais. Sua alta tecnologia é totalmente nacional, por isso, é uma excelente opção para serem usados em projetos que necessitem de equipamentos brasileiros, como financiamentos pelo BNDES.

Este modelo ainda apresenta monitoramento inteligente de strings, além de arrefecimento por convecção natural e grau de proteção de IP65.

Diferenciais dos inversores WEG para energia solar

Enquanto fabricante de equipamentos elétricos consolidada no mercado mundial, a WEG investe constantemente em Pesquisa e Desenvolvimento para que os seus produtos sejam sempre desenvolvidos com a melhor qualidade, segurança e confiabilidade.

Na energia solar não é diferente. Os inversores WEG para uso através da energia solar se destacam pela qualidade da matéria-prima de todos os seus componentes.

Para garantir os padrões de qualidade da marca WEG, é feito o desenvolvimento de fornecimento, seguindo o alto padrão de seleção de componentes da fábrica, além de testes laboratoriais para comprovar a boa eficiência e o funcionamento do equipamento.

Outro grande diferencial da WEG Solar é a assistência técnica nacional, gerida integralmente por uma equipe própria e oferecida durante todo o período de garantia do inversor.

Outro ponto de igual importância é o suporte técnico-comercial que conta com uma forte equipe de engenheiros especializados e com experiência no negócio.

Vale destacar que a WEG tem o portfólio de inversores mais completo do mercado, com inversores String de 2 kW a 200 kW, inversores centrais nacionais de 500 kW a 9.800 kW, e o único inversor string nacional homologado no inmetro, de 20 kW.

Além de tudo isso, existe uma solução completa para o acionamento de motores em sistemas de bombeamento de água com alimentação solar de 0,25 CV a 950 CV – tudo para que você tenha todas as suas necessidades e demandas atendidas.

Saiba mais sobre o grupo WEG

A WEG já está no mercado há mais de 60 anos atendendo o mundo inteiro com seus equipamentos eletroeletrônicos. É uma marca que se destaca pela sua inovação constante de soluções que atendem as grandes tendências voltadas à:

  • eficiência energética;
  • energias renováveis;
  • mobilidade elétrica.

Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo.

Sendo assim, a WEG é considerada uma das maiores produtoras mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. 

Sua busca frequente de expansão do portfólio de produtos e serviços faz com que a marca promova confiabilidade por meio do seu conhecimento especializado e de mercado.

Além disso, suas soluções integradas e customizadas são vistas desde seus equipamentos inovadores até sua assistência pós-venda completa.

Por conta de toda essa bagagem e excelência, a WEG Solar, sem dúvida, é a escolha certa para seu negócio, pois conta com toda a expertise do Grupo WEG, proporcionando segurança, eficiência e confiabilidade para você.

Portanto, se você procura ter um sistema fotovoltaico produtivo e de qualidade, entre em contato conosco. Sem dúvida, você terá as melhores soluções para aplicar a energia solar em sua residência ou empresa. Clique aqui e fale com um de nossos consultores.

Se quiser saber mais informações, acesse o catálogo “Soluções em Energia Solar” da WEG, aqui.

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo