Como garantir a segurança na instalação de painéis solares
O mercado de energia solar está crescendo cada vez mais. Para acompanhar essa evolução, os integradores precisam se especializar em todos os processos, e um deles é a etapa de segurança na instalação de painéis solares.
Dessa maneira, será possível fazer um trabalho de qualidade e seguro, evitando riscos tanto para os clientes como para você.
Confira nos próximos tópicos todas as etapas e dicas de como agir na hora da instalação dos módulos fotovoltaicos.

Como funciona a segurança na instalação de painéis solares
Por conta da alta na conta de luz e a baixa do custo da tecnologia fotovoltaica, os brasileiros estão apostando nessa alternativa para economizar a longo prazo. A Absolar acredita que, apenas para este ano, o setor de energia solar irá gerar cerca de 350 mil postos de trabalho.
Se você é uma das pessoas que quer fazer parte ou que já trabalha nesse ramo, saiba que há alguns processos a serem feitos antes, durante e depois da execução.
Por isso, é extremamente importante entender como funciona a segurança na instalação de painéis solares.
Passo a passo para garantir segurança na instalação de painéis solares
Primeiramente, se a estrutura for instalada em uma grande área de telhado, como em galpões de armazenamento, é preciso realizar um laudo técnico estrutural do local onde ficará os módulos fotovoltaicos.
O profissional responsável pela elaboração do documento irá relatar qualquer falha ou risco que possa haver, por exemplo, no telhado do imóvel. Assim, antes de fazer a instalação do material, é possível fazer os reparos necessários.
Além disso, é essencial que você tenha certificação e treinamentos para Trabalho em altura (NR35) e Seguranca em instalações e serviços em Eletricidade (NR10). Outros cursos e treinamentos sobre instalação de sistemas fotovoltaicos também estão disponíveis no mercado, para aumentar os seus conhecimentos.
É indicado, inclusive, ter uma cópia dos seus documentos com você quando for executar seu trabalho. Dessa forma, você mostrará que é preparado e competente caso algum cliente questione seus conhecimentos.
Agora, quando você for de fato instalar os módulos fotovoltaicos, atente-se ao tempo, às pessoas e ao local e, claro, não se esqueça de usar todos os EPIs necessários.
O ideal é que você faça uma breve avaliação visual da situação naquele momento. Por exemplo, veja se:
- há crianças no local;
- o tempo está fechado ou com muito vento;
- existe alguma obstrução que dificulte a instalação, como por exemplo galhos de árvore, entre outros.
Por último, após finalizar a obra, garanta o recolhimento de todo o seu kit de energia solar do local. Se preferir, faça uma lista e vá conferindo cada objeto. Não se esqueça de também retirar todo o possível lixo gerado.
Além disso, entregue o manual do sistema solar em mãos para o cliente explicando e retirando todas as dúvidas sobre o assunto. Informe também o número de contato para o caso de haver algum imprevisto ou alguma necessidade de manutenção.
Seguindo todos esses passos, você mostrará extremo profissionalismo e preocupação para garantir uma entrega de qualidade e segura.
Como se planejar para executar o trabalho
O planejamento é essencial para garantir uma segurança na instalação de painéis solares. É por meio do plano traçado que você fica sabendo como agir naquele determinado local. Dessa forma, é mais fácil de se preparar para quaisquer eventualidades.
Por isso, em primeiro lugar, o engenheiro ou técnico eletricista responsável pelo projeto deve dimensionar a quantidade de painéis e materiais que serão necessários para aquele imóvel. Além disso, caso seja uma construção nova, veja com o arquiteto ou o engenheiro se haverá instalações de outros módulos, como caixa d’água e antenas naquela superfície.
Tendo o projeto, realize um estudo prévio do local. Veja se o telhado se encontra nas mesmas condições relatadas no laudo técnico ou se sofreu algum dano nesse meio tempo.
Trace uma lógica das suas tarefas. Pense como será içado o material, onde serão montados e fixados os suportes e trilhos, se você precisará acessar a parte interna do telhado, entre outros pontos. Assim, quando chegar o dia da instalação, você já saberá exatamente o que fazer e terá todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho.
Ah, claro, não se esqueça de você! Há cuidados específicos para garantir a sua segurança. Então, planeje como você subirá, se movimentará e descerá do local com segurança, como garantirá sua proteção caso escorregue e como manterá sua via de acesso livre.
Essas são algumas práticas básicas para se pensar e organizar previamente.
Sabendo como funciona e como agir na hora de instalar os painéis solares, fica muito mais fácil garantir a segurança em todas as etapas do processo – e ainda evita riscos e danos à propriedade, ao cliente e a si mesmo.
Nem sempre é fácil fazer tudo isso sozinho. Por isso, o ideal é você fazer parte de uma empresa que garantirá todos os recursos necessários para seu bem-estar dentro e fora do ambiente de trabalho.

Seja um integrador WEG Solar
Por ser um setor em constante crescimento, é importante saber trabalhar com especialidade e também contar com equipe e material de qualidade.
Então, se você pensa em ingressar nessa área ou procura uma empresa para fazer parte, seja um integrador WEG Solar!
A WEG é uma marca que cresce a cada dia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nela, você terá oportunidades para se desenvolver e evoluir junto. Assim, sua carreira será consolidada em uma empresa sólida e muito conhecida no mercado global.
Nossa cultura busca proporcionar um ambiente de trabalho ideal. Trabalhamos com harmonia, ética e respeito para que você se sinta feliz e consiga ter sucesso diariamente.
Por esse motivo, são praticadas ações, programas, treinamentos e políticas internas para que haja um crescimento pessoal e profissional dos colaboradores. Dessa forma, são promovidos cuidado à saúde, segurança e valorização de cada um, prezando sempre pelo bem-estar de todos.
Que tal se tornar um integrador e fazer parte da marca referência em sistemas de energia solar? Para saber mais sobre nossa estrutura, história, benefícios e valores, clique aqui.
Aproveite e acompanhe também o nosso Instagram para mais dicas como essas. Acesse nosso perfil aqui.