Entenda como funciona a manutenção do sistema de energia solar
Tão importante quanto fazer a instalação correta de painéis fotovoltaicos é saber fazer uma boa manutenção do sistema de energia solar para que se possa aproveitar ao máximo as vantagens desse tipo de energia.
Monitorar com determinada periodicidade as condições desse sistema é igualmente importante para assegurar que tudo ocorra corretamente.
Quer entender um pouco melhor como funciona a manutenção do sistema de energia solar? Então, continue a leitura!
O que é manutenção do sistema de energia solar?
A manutenção do sistema de energia solar consiste em um conjunto de ações que podem ser conduzidas para verificar se ele está funcionando corretamente ou para promover algum reparo que seja necessário.
Geralmente, ela é feita buscando corrigir falhas apresentadas ou substituir peças que estejam com irregularidades.
Porém, a manutenção não também é conduzida só para consertos, mas também para eliminar resíduos e sujeiras que impeçam o funcionamento adequado dos painéis.
De quanto em quanto tempo é preciso fazer isso?
Se você acabou de instalar seu sistema de energia solar, fique tranquilo, pois não terá que se preocupar com isso por um tempo.
Geralmente, as manutenções preventivas são feitas ao menos 1 ou 2 vezes ao ano; na maioria dos casos, acaba sendo necessário apenas realizar a limpeza das placas solares.
O importante é que você não deixe seu sistema de energia solar esquecido. É natural que, com o passar dos anos, algumas peças possam precisar ser substituídas, mas, no geral, o sistema de energia solar tem a durabilidade de 25 anos.
Por isso, a dica é que você opte por marcas e fornecedores de confiança nesse ramo, como a WEG Solar, a fim de garantir a melhor qualidade das peças e de seu sistema como um todo.
É importante lembrar de verificar se o sistema de energia elétrica ainda está na garantia caso exista a necessidade de algum reparo.
Consulte o fabricante e solicite sempre assistência autorizada. Somente assim você garante que a qualidade do produto se mantenha.
Como realizar esses procedimentos?
Para fazer a manutenção do sistema de energia solar, você pode contar com profissionais especializados na área.
Contudo, mesmo sem experiência, o próprio proprietário do local pode visualmente identificar alguns problemas ou suspeitas deles, mesmo que nem todos apareçam à vista.
Se notar, por exemplo, avarias visíveis ou peças que se desencaixaram, é necessário entrar em contato imediatamente com uma empresa especializada.
De todos os procedimentos que podem fazer parte da manutenção, alguns se destacam, como por exemplo:
Troca de peças e painéis
Um bom sistema de energia solar é feito para ter qualidade e durar por muito tempo. Porém, pode acontecer alguma situação em que uma peça sofra danos.
Quando isso ocorre, é preciso fazer a substituição desse componente.
Por outro lado, quando se nota a necessidade de expandir a capacidade do sistema de energia solar, é preciso adicionar mais módulos.
Normalmente, essa situação pode ocorrer porque o sistema já não supre toda a necessidade da sua residência ou empresa em função de um aumento de consumo, por exemplo.

Limpeza
A limpeza dos módulos solares também é indicada para minimizar a queda no desempenho do sistema. Nesse caso, é preciso limpar um de cada vez, sendo que a conclusão do trabalho pode levar algum tempo, principalmente se o sistema for grande.
Quando o painel está instalado em um local de pouca chuva, com menor contato com água corrente, essa limpeza pode ser necessária com mais frequência.
Caso não esteja limpo, o painel solar não consegue captar corretamente a incidência dos raios, o que faz com que a performance seja menor.
Verifique sempre essas condições e solicite a limpeza dos painéis. Evite também acúmulo de folhas ou demais elementos como galhos e até mesmo fuligem nesses painéis. Quanto mais preservados forem em relação a isso, menos limpeza será necessária.
O que a falta de limpeza pode ocasionar?
Além de recomendada, a higienização tem uma função decisiva no rendimento do sistema de energia solar. Se estiver em falta, a redução do desempenho pode chegar a 25%.
Com isso, o consumo de energia convencional pode ser maior, o que ocasiona custos mais elevados. Sem contar que dependendo da sujeira, quando fica por tempo mais prolongado, pode manchar o vidro da placa, prejudicando sua eficiência.
Pelo fato de a remoção ser mais difícil depois, ou mesmo impossível, corre-se o risco de perder parte do sistema. O custo pode ser, no final, ainda maior.
Então o melhor caminho é sempre prevenir.

A importância da manutenção preditiva e corretiva
Por fim, vale ressaltar que, além da manutenção com fins de interferir em problemas apresentados, existe a manutenção do sistema de energia solar de maneira preditiva.
Isso significa se antecipar a possíveis intercorrências que possam acontecer e até causar danos maiores, consequentemente trazendo prejuízos que possam ser muito mais caros do que o investimento em manutenção.
Nem sempre uma irregularidade é aparente; por isso, inspecionar o sistema visualmente e de maneira técnica é imprescindível para garantir sua qualidade.
Quando feita de modo preditivo, a manutenção do sistema de energia solar pode ser realizada de 6 em 6 meses. É um tempo razoável para detectar algo que esteja eventualmente começando a falhar. Em seguida, a correção pode ser aplicada a fim de evitar a evolução desse desgaste.
Realmente não posso fazer isso sozinho?
Como dito anteriormente, o aconselhado é que você procure assistência especializada nesse tipo de serviço. Até mesmo porque existem problemas que só podem ser resolvidos com um apoio profissional.
No entanto, seguindo normas de segurança, há pequenas verificações e melhorias que o próprio usuário pode fazer em determinadas ocasiões.
Sempre faça esse tipo de verificação com o sistema desligado. É mais aconselhável também que se reserve um dia de menos calor e sem chuva.
Com isso, você poderá ter maior visibilidade do seu sistema e evitar riscos de acidentes.
Gostou de saber mais sobre a manutenção do sistema de energia solar? Aproveite para saber como funciona um sistema solar fotovoltaico e como calcular o retorno de investimento no recurso.
Ainda não tem energia solar e quer saber como comprar? Clique aqui e entre em contato com os especialistas da WEG Solar.