Blog WEG Digital & Sistemas

Insights de Drives com Inteligência Artificial no WEG Motion Fleet Management

22 out 2025

A inteligência artificial já deixou de ser uma promessa distante na indústria. Hoje, ela é uma aliada direta da produtividade, da manutenção e da tomada de decisão. E dentro do ecossistema WEGnology AI, a WEG dá mais um passo rumo à gestão inteligente e integrada de ativos com o módulo de monitoramento de drives do WEG Motion Fleet Management (MFM), uma solução que transforma dados em diagnósticos automáticos e insights acionáveis para manter os equipamentos em máxima performance. 

O que o módulo de drives do MFM faz 

No módulo de monitoramento de drives, a camada de Inteligência Artificial do WEGnology AI atua na detecção avançada de desvios entre a velocidade de referência enviada ao inversor de frequência e a velocidade real do motor. 

Essa análise contínua identificar, classificar e diagnosticar automaticamente com IA as causas mais prováveis desses desvios, entregando insights prontos para ação, sem necessidade de configurações complexas ou interpretações manuais. 

Como a Inteligência Artificial em drives atua na prática 

A IA do MFM analisa os dados de operação dos drives em tempo real, detectando dois comportamentos principais: 

  1. Referência estável com desvio de velocidade: ocorre quando o drive mantém uma velocidade de referência constante, mas o motor não acompanha o valor esperado.
    Isso pode indicar sobrecarga, atrito excessivo ou limitação de torque, exigindo atenção imediata. 
  1. Erro de velocidade persistente e elevado: surge quando há uma diferença contínua entre a velocidade real e a referência, mesmo em condições de carga estáveis.
    Nesse caso, o sistema identifica possíveis falhas de parametrização, limitação de corrente ou problemas de alimentação. 

A partir dessas leituras, a inteligência embarcada aplica diagnósticos automáticos como: 

  • Torque limitado: quando o torque real excede o configurado, apontando para sobrecarga ou ajustes incorretos. 
  • Subtensão: identifica tensões abaixo do esperado no barramento CC, geralmente ligadas à instabilidade de rede ou falhas na alimentação. 

Insights orientados para ação

Cada insight gerado pelo MFM é entregue de forma contextualizada e orientativa, incluindo ações recomendadas como: 

  • Verificar parâmetros de torque configurados; 
  • Analisar estabilidade da alimentação; 
  • Ajustar configurações de inversor e proteções; 
  • Reavaliar condições mecânicas associadas à carga. 

Essas recomendações reduzem drasticamente o tempo de diagnóstico e aumentam a eficiência operacional, permitindo que as equipes de manutenção atuem no ponto certo, com base em dados reais e interpretação técnica. 

Valor prático para a operação industrial 

Ao incorporar inteligência artificial, o MFM vai além do simples monitoramento. Ele atua como um “assistente de especialista” dentro da planta, ajudando a manter os ativos em plena saúde e prolongando sua vida útil. 

Os benefícios diretos incluem: 

  • Redução de tempo de diagnóstico e intervenção; 
  • Aumento da produtividade e disponibilidade dos ativos; 
  • Priorização automática de eventos críticos; 
  • Apoio técnico contínuo e aprendizado adaptativo com base no comportamento da instalação. 

Um diferencial técnico que vai além do dashboard 

Enquanto muitas soluções de mercado limitam-se a exibir gráficos e alertas genéricos, o WEG Motion Fleet Management interpreta o comportamento do drive e do motor, classificando automaticamente as causas e sugerindo ações corretivas específicas. 

Essa inteligência é alimentada pelo conhecimento técnico acumulado da WEG, garantindo diagnósticos precisos, sem falsos alarmes e com foco na ação prática e eficaz. 

WEGnology AI: o cérebro industrial por trás da transformação 

A base de toda essa inteligência é o WEGnology AI, o ecossistema de Inteligência Artificial da WEG.
Ele integra diversos sensores e plataformas da companhia, como o WEGscan200, solução voltada ao monitoramento de conexões elétricas, CCMs e transformadores. 

No caso do WEGscan200, a IA compara a temperatura e a corrente elétrica de cada ponto monitorado, detectando anomalias térmicas mesmo antes de surgirem falhas visíveis. Essa abordagem híbrida, que combina modelagem estatística adaptativa com lógica baseada em conhecimento técnico, garante diagnósticos automáticos, contextualizados e confiáveis. 

Assim como o módulo de drives, o WEGscan200 e outros dispositivos do ecossistema WEGnology AI compartilham o mesmo princípio: encapsular o raciocínio técnico dos engenheiros da WEG dentro de uma lógica computacional, aplicada em escala industrial.
É o conhecimento humano transformado em inteligência operacional, reduzindo riscos e elevando a confiabilidade das plantas em todo o mundo. 

O ecossistema de gestão de ativos mais completo do mercado 

Com o WEG Motion Fleet Management e as soluções integradas ao WEGnology AI, a WEG oferece o ecossistema de gestão de ativos mais completo do mercado industrial. 

A plataforma permite monitorar e diagnosticar, de forma unificada, equipamentos como: 

  • Bombas e redutores 
  • Transformadores e painéis elétricos 
  • Conexões e circuitos de potência 
  • Drives e inversores de frequência 

Essa visão integrada garante confiabilidade, previsibilidade e eficiência energética em todo o ciclo de operação, do fornecimento de energia até o acionamento mecânico.
Mais do que tecnologia, trata-se de gestão inteligente de ativos, conectando pessoas, dados e máquinas em um único ecossistema. 

O módulo de monitoramento de drives do WEG Motion Fleet Management, impulsionado pela IA do WEGnology AI, é mais do que uma ferramenta de análise, é um instrumento estratégico de confiabilidade industrial. 

Ao unir inteligência artificial, conhecimento técnico e integração de ativos, a WEG reafirma sua posição como líder global em soluções para gestão de ativos industriais, transformando dados em decisões e manutenção em produtividade. 

Teste a IA em drives na sua indústria

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
26 maio 2026

WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais

A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo