WEG
  • WEG Motor Scan
  • Komplette Überwachung
  • Wie funktioniert das?
  • Downloads
  • Kontakt
  • FAQ
  • Aktualisierung
  • VIDEOS
  • Language
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Português
    • Русский

Komplette Überwachung

Entwickelt für Elektromotoren und andere Geräte, muss der WEG Motor Scan nach einer einfachen Installation über ein Smart Device (App verfügbar für Android und iOS) konfiguriert werden. Einmal konfiguriert, sendet der Sensor die Daten per Bluetooth® oder Gateway in die Cloud und ermöglicht die Auswertung der Ergebnisse im WEG Motion Fleet Management und vertiefend mit dem Modul WEG Motor Specialist.

Es erstellt eine vollständige Diagnose des Gerätebetriebs durch Messung von Temperatur, Schwingungsanalyse, Laufzeit, Last, Geschwindigkeit, Schmierintervall und kann mit Warnstufen arbeiten, um die vorausschauende Wartung zu unterstützen.

Künstliche Intelligenz für echte Ergebnisse

WEG Motor Scan® lernt Muster und Betriebsabweichungen, die der überwachte Elektromotor während seines Betriebs aufweist, anhand der Indikatoren Unwucht, Ausrichtfehler, Last und Verbrauch kennen und stellt diese Daten automatisch über das Gateway dem Modul WEG Motor Specialist im WEG Motion Fleet Management zur Verfügung. Und aus diesem Lernen heraus identifiziert der Sensor ohne menschliches Zutun Schwingungsereignisse, die die Betriebsstandards der überwachten Anlage verändern. Künstliche Intelligenz zugunsten von Zuverlässigkeit, Produktivität und Maschinenverfügbarkeit.

Mit WEG Motor Scan können Sie:

  • Alle Sensoren des Werkes verbinden
  • Daten über die WEG IoT Plattform synchronisieren
  • Alle gewünschte Motoren angeben und überwachen
  • Die Daten überprüfen, die in der Cloud gespeichert wurden
  • Die Lage (Standort) des Motors definieren
  • Diagnose holen

 

Funktionen

  • Motorbaugrößen: 63 a 450
  • Schwingungsmessungen in 3-Achsen (bis 3kHz) 
  • Messung der Oberflächentemperatur
  • Messung der Motorbetriebszeit
  • Über Batterie gespeist, Lebensdauer über 3 Jahre (je nach Anwendung);
  • Umgebungstemperatur: -40 bis 80°C
  • Kommunikation über Bluetooth® und/oder Gateway*
  • Abmessungen: 44 x 38 x 25 mm
  • Schutzgrad: IP66
  • Direct Online - DOL und Variable Speed Drive - VFD*
  • Datenspeicherzeit: 3 Monate
  • Bescheinigungen: Sicherheit/EMV/Radio und Explosionsfähige Atmosphäre (Zone 1, T4)* für folgende Märkte: Brasilien, USA, Europa, Australien und Südafrika.

* Nicht verfügbar in der ersten Stufe

Produktdifferenzierungen

  • Erhöht die Geräteeffizienz
  • Optimiert die Wartungsroutine
  • Spart bei dem Ersatz von Ersatzteilen
  • Fügt dem Produkt mehr Wert hinzu (OEMs)
  • Fügt der Arbeit mehr Wert hinzu (Wartungsunternehmen)
  • Verkürzt außerplanmäßige Stillstandszeiten 
 

FAQ

Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.

Wie viele Sensoren können mit einem Gateway verbunden werden?
Es gibt grundsätzlich keine maximale Anzahl an Sensoren, die mit dem Gateway verbunden werden können. Abhängig von der Signalstärke durch die Entfernung zwischen Sensor und Gateway und den Umgebungsbedingungen kann es allerdings zu Einschränkungen kommen. 
Welche Kommunikationsmöglichkeiten besitzt das Gateway?
Das Gateway kann mit der WEG IoT Plattform über Ethernet, WIFI- oder 4G-Modem (über USB-Anschluss) kommunizieren. Das 4G-Modem ist nicht über WEG erhältlich und muss über einen externen Anbieter bezogen werden.
Wie kann das Gateway mit Strom versorgt werden?
Für die Stromversorgung verwendet das Gateway  den Ethernetanschluss (PoE). Wenn das Netzwerk des Benutzers diese Option nicht unterstützt, bzw. wenn eine drahtlose Netzwerkverbindung verwendet wird, stellt WEG einen PoE-Adapter zur Verfügung. Informationen zum korrekten Anschluss entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.  
Wie erfolgt die Konfigration des Gateways?
Klicken Sie in der WEG Motor Scan App die Tasten "New Device" und danach "Select". Wählen Sie in der Liste unter dem Punkt "Gateway" das Modell Cassia X1000. Folgen Sie den weiteren Anweiseungen in der App oder lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.   
Can the WEG Motor Scan be installed in machines other than electric motors?

Yes. The sensor can be installed both in electric motors and in machines such as gearboxes, pumps, fans and compressors coupled to electric motors. In those kinds of machines, the WEG Motor Scan is registered as generic (other applications) and is intended for monitoring vibration and temperature. See the product manual to install the WEG Motor Scan on the machine.

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Know more about WEG's news about Industry 4.0

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

Online monitoring technology contributes to predictive maintenance and greater operational reliability.

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG’s predictive monitoring technology reaches a major facility in Barbados and raises the level of operational control

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG acquires total shares of BirminD

WEG acquires total shares of BirminD

Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

WEG bringt neuen Frequenzumrichter CFW900 auf den Markt

WEG bringt neuen Frequenzumrichter CFW900 auf den Markt

Der CFW900 VSD ist das innovativste Produkt zum Antrieb und zur Steuerung von Motoren in industriellen Maschinen und Prozessen.

Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Cookie-Einstellungen
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen