WEG
  • WEG Motor Scan
  • Komplette Überwachung
  • Wie funktioniert das?
  • Downloads
  • Kontakt
  • FAQ
  • Aktualisierung
  • VIDEOS
  • Language
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Português
    • Русский

FAQ

Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.

Ist es  möglich den WEG Motor Scan mit anderen Überwachuns-Plattformen zu integrieren?
Diese Option ist nach Absprache mit unserem WEG-Verkaufsteam möglich.
Wenn die Daten über Bluetooth übertragen werden, benötige ich in der Nähe des WEG Motor Scan einen WiFi/Bluetooth Router oder muss ich eine Datenerfassungsroute mit dem Einsatz eines Smartphone implementieren?
Der Benutzer kann die Daten mittels der App über ein Smartphone oder Tablet abrufen, am besten mittels einer Datenerfassungsroutine. Eine andere Möglichkeit ist die automatische Datensammlung mit dem WEG Motor Scan Gateway (als Zubehör erhältlich). Das Gateway verbindet sich mit dem Sensor über Bluetooth und sendet die Daten mittels Ethernetkabel, WiFi- oder 4G-Modem (Anschluss über USB, nicht über WEG erhältlich) an die WEG IoT Plattform weiter.
Welche Maßnahmen bezüglich Datenschutz und Netzsicherheit kommen auf der WEG IoT Plattform und beim WEG Motor Scan zur Anwendung?
Der Anbieter unserer Cloud-Anwendung arbeitet gemäß folgender Richtlinien bzw. ist nach folgenden Normen zertifiziert: ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 und SOC 3; PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 und OHSAS 1800; EU Model Clauses (EU Standard-Vertragsklauseln), FERPA; Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5, Anforderungskatalog Cloud Computing), u. a. Eine ausführliche Liste der Zertifikate steht unter folgender Adresse zur Verfügung: https://www.ibm.com/cloud/compliance. 
Wir verwenden Standard-Sicherheitsprotokolle für die Benutzerauthentifizierung (OpenID) und -authorisierung (OAuth 2.0) auf unserer Webseite und unseren mobilen Apps. Der Datenaustausch der WEG Produkte mit unserer IoT Plattform erfolgt mittels MQTT Protokoll 3.1.1 über Transport Layer Security (TLS 1.2+) Verschlüsselung.
Wo finde ich die Nutzungsbedingungen für WEG Motor Scan?
Die Nutzungsbedingungen finden Sie unter diesem Link: https://www.weg.net/eulawegmotorscan
Wie weit dürfen WEG Motor Scan und das Gateway für eine erfolgreiche Synchronisierung maximal von einander entfernt sein?
Der WEG Motor Scan Sensor kann in einer maximalen Entfernung von 30 bis 50 Metern mit dem Gateway synchronisiert werden. Dieser Wert ist eine ungefähre Angabe, da er von den Umgebungsbedingungen anhängig ist, in denen der Motor Scan und das Gateway aufgestellt sind.
  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 7

 

 

 

 

 

 

 

Wünschen Sie weitere Informationen oder möchten Sie wissen, wie Sie den WEG Motor Scan erwerben können? Es ist ganz einfach! Bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir werden uns so bald als möglich bei Ihnen melden.

Möchten Sie einen kaufen?

JA! ICH MÖCHTE!

Wünschen Sie noch weitere Infornationen über das Überwachungsgerät?

Download

Wünschen Sie technischen Support?

Ja!

 

 

 

 

 

 

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Cookie-Einstellungen
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen