Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
O controle universal inteligente permite centralizar comandos de eletroeletrônicos em um só lugar, proporcionando comodidade. Saiba mais!
11 de outubro de 2022
A tecnologia tem possibilitado praticidade para a vida das pessoas, até mesmo em seus lares. Nesse sentido, o conforto e a comodidade de contar com um controle universal inteligente são enormes e demonstram grandes benefícios para quem adere a essa ferramenta.
O recurso permite centralizar comandos em um só local, facilitando o dia a dia e até proporcionando mais economia.
Mas como exatamente ele faz isso? Quais são todas as opções oferecidas? Veja mais sobre o que esse dispositivo consegue fazer e como investir nele ajuda a ter uma casa adaptada às vantagens da modernidade. Boa leitura!

É um acessório que pode ser configurado para controlar vários aparelhos ao mesmo tempo. Ao contrário de um tradicional apenas para TV, ele consegue comandar diversos itens da sua casa, como o ar-condicionado, por exemplo.
Ele irá funcionar em todos os equipamentos eletroeletrônicos que possuam infravermelho. Multidirecional, ele atua por Wi-Fi, dispensando a necessidade de manter vários controles em um ambiente, como na sala.
Para entender melhor todos os seus benefícios, veja as vantagens explicadas a seguir:

Simples para instalar, o controle universal inteligente pode começar a ser usado rapidamente e sem complicações na configuração.
De modo intuitivo, proporciona uma experiência acessível a todos, atendendo a públicos diversos que queiram mais conforto no lar. A pessoa que adquire pode fazer a sua instalação sem necessidade de um profissional especializado.
O próprio smartphone do consumidor, após configurado, funciona como aparelho para os comandos.

Alcançando distâncias que podem chegar a 10 metros, sem barreiras, o item atende a praticamente todos os tipos de ambientes e tamanhos de casa.
Em locais integrados, é possível utilizá-lo até mesmo na cozinha, enquanto se assiste a algo na TV da sala. Traz grande praticidade e conforto para o usuário, que não precisa ficar se deslocando pela casa o tempo todo ou se posicionando muito próximo aos objetos para ligar, diminuir o som, mudar de canal e assim por diante.

Outra vantagem é criar e personalizarrotinas por um aplicativo. É possível definir o ritmo dos aparelhos de som e os comandos nas horas que desejar.
Sendo, portanto, uma maneira efetiva de simplificar e renovar o uso do seu lar.
Com um programa encontrado facilmente na Play Store ou na Apple Store, ou seja, com compatibilidade para distintos dispositivos móveis, a utilização dos aparelhos se torna mais customizada de acordo com as preferências de cada comprador em sua própria residência.

Toda a comodidade já citada se completa com a possibilidade de integrar o controle com a TV inteligente. O usuário consegue também centralizar suas preferências pelo smartphone ou pelo assistente de voz. Isso acontece porque ele pode funcionar com os principais serviços do mercado, como o Google e a Amazon Alexa.
Tudo isso, para ter uma casa que funciona sozinha, sob medida para os desejos e necessidades de seus moradores.
Além disso, não se perde horas e horas para achar controles diferentes. Se considerarmos que essa procura atrapalha os momentos de lazer, esse é mais um ponto para investir em um controle universal.

A WEG Home tem uma solução perfeita em controle universal inteligente, que corresponde a todos esses benefícios acima. Trata-se do Controle Universal WHOME WI-FI, que substitui todas as ferramentas remotas, centralizando as opções de uma forma rápida e simples.
Fácil de ser configurado, traz modernização às casas conectadas (ou smart homes), contribuindo paraum estilo de vida mais confortável e uma rotina mais prática. Assista ao vídeo e saiba mais sobre essa solução:
Gostou da ideia de contar com esse acessório? Visite o site da WEG Home, saiba mais detalhes e como adquiri-lo!