Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A automação residencial para idosos está em ascensão. Afinal, casas inteligentes proporcionam mais conforto e segurança para a terceira idade. Quer saber como? Confira neste artigo.
13 de junho de 2022
O avanço da tecnologia vem sendo percebido em diversos cenários, e uma que ganha destaque hoje é a automatização residencial para idosos. Mais do que uma facilidade para o dia a dia, ela transformou-se em um recurso de acessibilidade.
Casas inteligentes não adicionam apenas conforto em nossas vidas, elas acrescentam segurança e independência.
Saiba mais sobre esse tema e quais são as principais soluções que estão vindo para facilitar a vida das pessoas da terceira idade. Continue a leitura!
A automação residencial foi pensada para trazer segurança, praticidade e conforto ao cotidiano. O controle e o gerenciamento remoto de certas funcionalidades da casa são alguns dos objetivos para promover mais conforto e segurança.
É possível controlar o sistema com aplicativos de celular, teclados de parede, interface web, displays touch screen e dispositivos com comando de voz.
Para os idosos, a automação residencial é vista como uma oportunidade de ajudar a viverem a própria vida de maneira mais independente.
Principalmente para os que possuem alguma limitação física, a automação residencial pode facilitar a execução de tarefas simples, como acender e apagar as luzes. Assim, os idosos podem usufruir de um ambiente muito mais confortável.
Existem vários equipamentos utilizados na automação residencial. A seguir, listamos as soluções mais utilizadas pelas pessoas da terceira idade para facilitar o dia a dia.

As persianas automatizadas surgiram para facilitar a vida doméstica das pessoas. Com apenas um controle, o idoso pode regular a luminosidade do ambiente e até mesmo a temperatura.
Elas possuem um mecanismo eletrônico que, ao ser acionado pode abrir ou fechar. As vantagens de ter a persiana automatizada são: manuseio facilitado, controle da incidência solar, controle de qualquer lugar do mundo.

Em uma casa automatizada, é possível instalar câmeras de monitoramento para vigiar diversos ambientes e ter maior controle sobre o que está acontecendo em tempo real.
Sendo assim, esse equipamento é perfeito para os familiares poderem monitorar a pessoa de terceira idade por meio de um computador ou smartphone a fim de verificar se está tudo bem com ela.
Com esse acesso, é possível identificar quando algo estiver errado mesmo quando a pessoa idosa não puder pedir ajuda.
Clique aqui e conheça as câmeras da WEG Home.

Outro recurso extremamente útil para as residências de idosos são os sensores de movimento. Tendo como função ligar e desligar, os sensores podem manter a iluminação apenas dos cômodos que estão ocupados.
Agora, imagine que o idoso tenha que se deslocar no meio da noite do seu quarto até o banheiro. Com os sensores de movimento, é possível fazer com que as luzes se acendam pela casa conforme o idoso for caminhando, dessa forma, o caminho fica mais seguro pois ajuda a evitar que o idoso esbarre em algum objeto e venha a acidentar-se.
Clique aqui e conheça o Sensor de Movimento da WEG Home.
Além dos sensores de movimento, existem os sensores de abertura de portas e janelas. Esse tipo de sensor serve para ajudar a detectar situações anormais em que o idoso não está em casa, por exemplo.
Quando alguma porta ou janela forem abertas, o sensor pode enviar notificações no smartphone para alertar.
Uma aplicação diferenciada desse tipo de sensor de abertura é utilizá-lo como ajuda para o controle de medicamentos. Para isso, você pode inserir o sensor nas gavetas de remédio, por exemplo, e controlar sempre que a gaveta for aberta e fechada.
Dessa forma é possível saber se o idoso tomou ou não os medicamentos e também auxiliá-lo a lembrar dos horários de cada dose. Tudo isso pode ser feito remotamente.
Clique aqui e conheça o Sensor de Portas e Janelas da WEG Home.

O botão do pânico são pequenos botões que têm o propósito de serem imperceptíveis para os desavisados, mas que garantem a chance de socorro de quem o possui.
Eles são pensados para a segurança pessoal e podem ser instalados em vários locais, como móveis, portas e até mesmo em pulseiras, colares ou algo que fique o tempo todo com o morador.
Em situações de risco ou emergência, ele pode ser acionado, e um alerta é enviado para uma central de emergência. Além disso, quem o usa pode enviar um aviso para seus familiares.
Todas essas ações podem ser feitas de maneira discreta e sem pôr em risco a vida da pessoa.

Outra solução que é de grande utilidade é o plugue inteligente. Com ele, é possível controlar aparelhos eletrônicos com comandos de voz ou por um aplicativo de celular.
Sem falar que a instalação dessa solução é super fácil e rápida. Ele é usado como um adaptador para tomadas comuns e pode ser configurado para ligar e desligar aparelhos por meio da rede de internet Wi-Fi.
As funcionalidades podem ser exploradas por meio de um aplicativo.
As vantagens do plugue incluem segurança, comodidade, economia de energia, conforto e praticidade. Com ele, você pode ligar e desligar a cafeteira, verificar se foi esquecido o ferro de passar roupa ligado, entre outras coisas.
Clique aqui e conheça o Plugue Inteligente da WEG Home.
Como você viu, são vários os benefícios da automação residencial para idosos e ainda existem outros além do que listamos aqui.
De modo geral, podemos considerar como principais benefícios da automação residencial para idosos:

Proporcionando bem-estar e praticidade, a WEG Home conta com diversos recursos para automação residencial:
Saiba mais sobre a linha completa de automação residencial da WEG Home e garanta uma casa mais conectada e mais inteligente. Se quiser saber onde comprar os produtos da WEG Home, clique aqui.