Parede de drywall.

O uso de drywall para hospitais está crescendo devido às suas diversas vantagens, como leveza, flexibilidade e resistência. Ideal para construções, reformas e ampliações de hospitais, clínicas e laboratórios, o drywall oferece benefícios como rapidez na instalação, conforto acústico e fácil manutenção. Além disso, sua capacidade de esconder instalações elétricas e hidráulicas é especialmente vantajosa […]

14 de maio de 2025


O uso de drywall para hospitais está crescendo devido às suas diversas vantagens, como leveza, flexibilidade e resistência.

Ideal para construções, reformas e ampliações de hospitais, clínicas e laboratórios, o drywall oferece benefícios como rapidez na instalação, conforto acústico e fácil manutenção.

Além disso, sua capacidade de esconder instalações elétricas e hidráulicas é especialmente vantajosa em ambientes hospitalares, onde a organização e a higiene são primordiais.

Neste conteúdo, exploraremos como o drywall contribui para a criação de ambientes mais funcionais e eficientes em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde.

Leia também: Steel Frame: estratégias inteligentes para se destacar nesse mercado sustentável

Vantagens do drywall em ambientes hospitalares

O drywall traz uma série de vantagens para hospitais e clínicas. A seguir, destacamos os principais benefícios dessa solução construtiva em ambientes de saúde.

  • Instalação rápida e limpa: o drywall permite construções e reformas mais rápidas, com menos resíduos e sujeira, o que é um grande benefício em ambientes hospitalares, onde a limpeza constante e o mínimo de interrupção são essenciais.
  • Acústica aprimorada: ao incorporar materiais acústicos, o drywall ajuda a melhorar o conforto sonoro nos hospitais. Em áreas como quartos de pacientes ou salas de espera, a redução do ruído é fundamental para o bem-estar dos pacientes e a concentração dos profissionais de saúde.
  • Organização das instalações: o drywall permite esconder de forma organizada as instalações elétricas e hidráulicas, o que resulta em um ambiente mais limpo e seguro. Esse fator é importante para hospitais, onde a segurança e a higiene precisam ser constantemente mantidas.
  • Durabilidade e flexibilidade: quando instalado corretamente, o drywall é resistente e flexível. Isso permite que os espaços possam ser modificados conforme necessário, sem grandes reformas, o que é uma grande vantagem para hospitais que frequentemente precisam se adaptar às mudanças nas demandas de atendimento.

Leia também: O que é neuroarquitetura? Como ambientes impactam o cérebro e as emoções

Como o drywall atende às necessidades específicas de hospitais e clínicas

Construtor instalando uma drywall.

Hospitais e clínicas têm requisitos muito específicos quando se trata de construção e reforma, e a necessidade de criar ambientes seguros, eficientes e agradáveis é uma prioridade.

O drywall se encaixa perfeitamente nesses requisitos, oferecendo soluções práticas e funcionais para os profissionais de arquitetura e design de interiores. Veja vantagens deste material:

  • Durabilidade e resistência: o drywall é um material que resiste bem ao desgaste. Em hospitais, onde o tráfego é intenso e as paredes podem ser expostas a impactos frequentes, o drywall se mantém resistente e eficaz ao longo do tempo.
  • Facilidade de manutenção e assepsia: a limpeza e a manutenção dos ambientes hospitalares são essenciais para evitar infecções. O drywall, por ser uma superfície lisa e contínua, facilita a higienização e evita o acúmulo de sujeira, o que contribui para um ambiente mais limpo e seguro.
  • Flexibilidade no design: uma das principais características do drywall é sua flexibilidade no design. Arquitetos e designers podem criar espaços adaptáveis, seja para novos projetos ou reformas de ambientes hospitalares, ajustando facilmente o layout para atender às necessidades de cada setor.

Como o drywall se adapta às mudanças nas necessidades dos hospitais

Parede de drywall.

A flexibilidade do drywall vai além de sua instalação inicial. Em ambientes hospitalares, as demandas estão sempre mudando, e é essencial que os espaços sejam facilmente adaptáveis.

O drywall se destaca por sua capacidade de modificar rapidamente o layout de uma sala ou unidade, sem a necessidade de grandes reformas.

Isso é uma grande vantagem em hospitais, onde pode ser necessário realizar ajustes em função de novos protocolos ou aumento de capacidade.

Seja para reorganizar setores, expandir áreas ou incorporar novas tecnologias, o drywall permite que o hospital ou clínica se ajuste às necessidades do momento, com rapidez e sem complicações.

Tomadas e Interruptores Composé NobaC®: soluções inovadoras para ambientes de saúde

A linha Composé da WEG Home vai além da estética e funcionalidade, oferecendo uma solução inovadora para ambientes que exigem mais segurança e higiene.

Dentro dessa linha, a Composé NobaC® foi desenvolvida especialmente para espaços que exigem mais segurança e higiene, como hospitais, clínicas e escolas.

Os modelos da Composé NobaC® são fabricados com um polímero especial que contém nanopartículas atóxicas, proporcionando proteção antimicrobiana e antiviral. Essa nanotecnologia combate a proliferação de micróbios, bactérias e vírus, incluindo os do gênero Betacoronavírus (como o SARS-CoV-2).

Com superfície polida, sem parafusos aparentes e fácil de limpar, os interruptores e tomadas da Composé NobaC® garantem mais segurança, praticidade e durabilidade.

Além disso, estudos indicam que soluções antimicrobianas podem contribuir para a redução de custos em ambientes hospitalares, tornando essa linha uma excelente escolha para locais sensíveis e de alto risco de contaminação.

Leia também: Por que você deve investir em Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS)

Tecnologia NobaC®: proteção antimicrobiana e antiviral para ambientes hospitalares

Quarto de hospital.

A tecnologia NobaC® é uma inovação exclusiva da WEG Home, presente nas tomadas e interruptores brancos da linha Composé.

Com nanopartículas antimicrobianas e antivirais, a tecnologia NobaC® ajuda a reduzir riscos de infecções e contaminações cruzadas, preocupações comuns em hospitais e clínicas. Essas propriedades de proteção são essenciais para estes ambientes, pois estão expostos constantemente a bactérias, vírus e outros micróbios.

Ao integrar Composé em projetos de hospitais e clínicas, é possível garantir que superfícies de contato, como interruptores e tomadas, sejam mais seguras, evitando a proliferação de patógenos – um nível de proteção é especialmente importante em áreas como salas de emergência, UTI’s e quartos de pacientes.

Leia também: Vantagens do uso de nobreak para CFTV

Assine a newsletter WEG Home e receba dicas exclusivas

Quer transformar seus projetos com as melhores soluções em construção e design de interiores?

Conheça as soluções da WEG Home e aproveite para assinar a nossa newsletter e receber conteúdos exclusivos sobre inovações em materiais, dicas e tendências para otimizar seus projetos e conquistar resultados incríveis.

Mais populares