Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
O controle de estoque em uma loja de materiais de construção é fundamental para evitar prejuízos. Veja 7 dicas para melhorá-lo.
11 de maio de 2021
Fazer a gestão do estoque de uma loja de materiais de construção traz alguns desafios. Um deles é evitar algo bastante comum: o chamado furo no estoque de peças, acabamentos e principalmente revestimentos.
Por isso, manter o estoque organizado e ter o devido controle sobre ele é fundamental.
Neste post, vamos dar alguns conselhos para você lojista ter um bom controle de estoque em sua loja de materiais de construção sem passar por experiências negativas como vender um produto em falta – o que gera frustração no cliente e pode comprometer seriamente o sucesso da loja.
Confira 7 dicas que podem lhe ajudar a gerenciar melhor seu estoque!

É importante ter tecnologia e cuidado na gestão, evitando fazer tudo manualmente. Registros manuais podem sofrer danos, perdas, roubo e têm maior índice de erros. Cadernos também podem molhar, rasgar e se deteriorar.
Se você costuma usar anotações sobre seu estoque somente em folhas soltas, considere mudar esse hábito. É possível utilizar uma planilha bem elaborada ou, se houver condições, ter um software que ajude a fazer todo o controle de estoque informatizado.
Não confie só na memória. Ao trabalhar com planilhas ou softwares especializados, fica mais fácil fazer consultas, verificar quantidade, modelos de peças e fazer conferências.
Dessa forma, é mais seguro entender como as finanças batem, facilitando o controle do que entra e sai, bem como analisar se há quantidade extra e suficiente na hora de um pedido.

Há diferença entre o que é estoque permanente, referente às mercadorias do dia a dia com saída constante e que é atualizado em tempo real, e o estoque periódico, referente às mercadorias com volume menor de saída e que é conferido de tempos em tempos para evitar que acabe.
Nesse caso, não são necessariamente as diferenças entre os produtos que você vende em sua loja de materiais de construção que vão definir o que é um ou outro, mas sim a frequência com que você faz esses levantamentos.
Por isso, tenha em mente dois momentos: a baixa que você dá no momento da venda, tendo anotadas as quantidades que ainda restam no estoque físico, e depois a conferência do estoque em si para ver se os dados estão de acordo.
A conferência do estoque da sua loja de materiais de construção dever ser feita regularmente.

Com um controle via computador, por planilha ou software, você registra os pedidos, organiza as datas para separá-los e programa melhor as entregas.
Isso ajuda também a saber as quantidades que saem, o que mais tem demanda e o que é necessário repor.
Também é importante dar atenção à equipe responsável pelas entregas. Ela deve ser bem instruída, orientada e treinada para seguir todas as orientações dos pedidos.

Não espere a mercadoria estar acabando para pedir sua reposição.
Procure sempre olhar seu estoque e planejá-lo tendo em vista a previsão de demanda, segundo os produtos que mais costumam sair. Visite seu estoque regularmente e confira cada item.
Você pode fazer isso semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Também é válido ter relatórios que facilitem a visualização e o controle. Isso otimiza o atendimento e as reservas, tornando mais ágil, eficaz e confiável dar informações ao público.

Em seguida, entra também a otimização da gestão de compras. Ela influencia diretamente o controle de estoque de lojas de materiais de construção.
Se você sabe que determinado produto está com procura mais alta, pesquise previamente a disponibilidade dele junto aos fornecedores, pois a concorrência também pode demandar bastante.
De modo semelhante, procure fazer sondagem de preço e comparar condições, esteja em busca da melhor oportunidade. Fazendo tudo com antecedência e tendo boa noção das quantidades necessárias, você pode negociar descontos.

Quase estando por fim, mas nem por isso sendo não menos importante, às vezes, as pessoas se preocupam muito em não deixar faltar material na loja de construção, mas determinados produtos em excesso também podem ser um problema.
Se não houver vazão, alguns itens podem vencer, como argamassas ou tintas, e isso pode ser um prejuízo para a loja. Já pensou vender uma mercadoria e, na hora de separar o pedido, notar que ela está vencida ou danificada?
Por isso, procure sempre trabalhar com previsibilidade de demanda, o que você consegue por meio do acompanhamento assíduo da entrada e saída de materiais.

Por último, sempre procure ouvir seus clientes e compreender as tendências de seu setor. Certos materiais como pisos e azulejos podem sair de moda, ficar obsoletos, trocar de linha e assim por diante.
Uma grande quantidade adquirida ocupa também espaço e pode impedir que se renove os produtos e armazene os que realmente têm mais saída e continuam em alta.
Além disso, estoque que não tem mais procura pode quebrar e dificultar a logística do que é necessário.
Portanto, o ideal é ter um controle sob medida. Uma boa dica para isso pode ser conversar com o público. Procure ver quais produtos os clientes sentem falta e como trazer para a loja os que eles mais querem.

Este conteúdo auxiliou a entender o que você pode melhorar no estoque de sua loja de materiais de construção? Que tal conferir também como expor tomadas e interruptores em sua loja para melhor atender o cliente e vender baixando nosso material?