Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A beleza de uma casa não está somente nas cores das paredes, no estilo arquitetônico ou nos móveis. Ela também está nos detalhes.
27 de agosto de 2019
A beleza de uma casa não está somente nas cores das paredes, no estilo arquitetônico ou nos móveis. Ela também está nos detalhes. Os acabamentos escolhidos são somados às combinações de tons e texturas para dar mais charme e elegância para um projeto arquitetônico. E o que a linha de tomadas e interruptores Refinatto têm a ver com isso? Tudo!
Ela foi criada para enriquecer os ambientes e satisfazer quem quer excelência até nos mínimos detalhes. É o seu caso? Então prepare-se para conhecer todos os benefícios dessa linha que transforma ambientes com sofisticação.
A linha Refinatto se divide em três estilos diferentes. Todos eles combinam o uso de materiais nobres com a funcionalidade e o requinte necessários para trazer mais elegância aos seus espaços. Conheça todos eles a seguir.
A Refinatto Style é a união de harmonia visual e estilo. As tomadas e interruptores possuem acabamento acetinado e cinco cores diferentes para você escolher:
– Preta;
– Branca;
– Argila;
– Areia;
– Pistache.

Refinatto Premium
Quem exige nada menos do que a perfeição em sua obra vai encontrar na linha Refinatto Premium os acabamentos ideais para os pontos de eletricidade. Todas as peças são feitas com muito rigor e alta qualidade, unindo tecnologia e elegância, o que torna as tomadas parte integrante da decoração. As tomadas Refinatto Premium possuem superfície de alto brilho e estão disponíveis nas versões:
– Preta;
– Branca;
– Argila;
– Grafite;
– Areia;
– Pistache;
– Rubi.

Refinatto Concept
Assim como um artista tem orgulho de assinar suas criações, a WEG se orgulha de apresentar ao mercado a linha Concept. Ela foi criada para expressar e realçar ainda mais a criatividade na sua obra, convidando você a criar um estilo único, charmoso e cheio de elegância. As peças estão disponíveis nas cores:
– Prata;
– Titânio;
– Ouro;
– Champanhe;
– Vinho;
– Acqua;
– Avelã;
– Tabaco.

Além das ofertas Style, Premium e Concept, a Refinatto possui ainda a opção de placa com fundo branco ou preto, totalizando 40 tipos diferentes de combinações à sua escolha.
A linha de tomadas Refinatto não é feita apenas para garantir sofisticação aos ambientes. Ela apresenta o que há de mais moderno em funcionalidade e segurança para as tomadas e interruptores, afinal, imagem não é tudo.
Por isso, todos os produtos da linha Refinatto:
– São produzidos em policarbonato antiamarelamento;
– Possuem parafusos ocultos, diminuindo a chance de perda;
– Apresentam conexão frontal com fácil remoção e montagem;
– Oferecem cinco anos de garantia nos mecanismos.
Elas também possuem um sistema de estrutura modular que garante diversas possibilidades na configuração das peças. Os conjuntos são formados por módulos feitos para encaixar com perfeição nos suportes e placas, facilitando uma futura expansão ou alteração dos ambientes sem precisar trocar todo o conjunto.
Disponíveis nas cores preto e branco, os módulos são diversificados e projetados para diferentes funcionalidades. Veja alguns exemplos de módulos da linha:
1- Interruptores bipolares simples, paralelos e interruptores simples;
2 – Interruptores com LED;
3 – Antena e passagem de fio;
4 – Cigarra;
5 – Módulo cego;
6 – Sensor de presença;
7 – Dimmer;
8 – Pulsador de campainha
9 – Tomadas de 10 e 20 ampères (também disponível em vermelho);
10 – Conectores RJ11 e RJ45 das categorias 5E e 6.
Além de estilo e funcionalidade, as tomadas da linha Refinatto estão alinhadas ao contexto de alta tecnologia contemporâneo. Pensando no conforto e comodidade, a WEG disponibiliza duas importantes peças:
Os módulos USB da Refinatto são bivolt e garantem o carregamento de bateria para equipamentos eletrônicos diretamente no módulo. É possível carregar qualquer tipo de dispositivo móvel, como tablets e smartphones, sem se preocupar com a marca. O tempo de carga é reduzido em função da corrente de saída de 1,5 A, que garante segurança e rapidez de forma simultânea. O módulo USB interrompe a alimentação após o carregamento completo, evitando que a bateria seja forçada sem necessidade, prejudicando sua vida útil.

Esses tipos de Interruptores são dotados de uma luz de LED nas teclas, acionadas com apenas um toque. Além do acabamento tech, o LED auxilia na localização e movimentação em áreas escuras ou com baixa incidência de luz, garantindo mais segurança aos moradores.
Com a linha de tomadas & interruptores Refinatto, você deixa seus ambientes mais refinados! Aproveite e conheça cada detalhe no catálogo da linha.

Leia também:
+ Linha Composé: Tomadas e interruptores com o seu estilo
+ Descubra quais linhas de tomadas e interruptores mais combina com o seu estilo de decoração