Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
As tomadas e interruptores são componentes essenciais no nosso dia a dia, garantindo o funcionamento de diversos aparelhos e dispositivos em nossas casas e ambientes profissionais. No entanto, com o tempo, é comum notar que esses produtos começam a ficar amarelados, o que pode comprometer a estética e até a durabilidade do item. Neste conteúdo, […]
27 de maio de 2025
As tomadas e interruptores são componentes essenciais no nosso dia a dia, garantindo o funcionamento de diversos aparelhos e dispositivos em nossas casas e ambientes profissionais.
No entanto, com o tempo, é comum notar que esses produtos começam a ficar amarelados, o que pode comprometer a estética e até a durabilidade do item.
Neste conteúdo, vamos abordar porque as tomadas e interruptores ficam amarelados com o tempo, os fatores que influenciam esse processo e como a WEG oferece soluções inovadoras para retardar esse fenômeno, preservando a qualidade e a aparência dos produtos.
Para entender o motivo pelo qual as tomadas e interruptores ficam amarelados, é preciso conhecer o processo químico que está por trás disso. O amarelamento é, na maioria das vezes, causado pela exposição dos materiais plásticos aos raios UV.
A seguir, vamos explicar como isso acontece e o impacto dessa exposição.
O amarelamento das tomadas e interruptores ocorre devido a uma reação química de oxidação que acontece com os polímeros plásticos ao serem expostos aos raios UV.
Esses raios UV, presentes na luz solar, têm energia suficiente para quebrar as ligações químicas do plástico. A quebra dessas ligações origina novos compostos, como carbonos e peróxidos, que alteram a estrutura do material e, consequentemente, sua cor, fazendo com que as superfícies plásticas se tornem amareladas.
Esse fenômeno é natural e afeta qualquer tipo de material plástico que esteja em contato constante com a luz, mas é especialmente visível em plásticos de cor clara, como o branco, que absorvem mais radiação UV.
O motivo pelo qual tomadas e interruptores brancos ficam amarelados com o tempo está relacionado à degradação do plástico pela radiação UV, que altera os pigmentos e aditivos. Apesar de refletirem mais luz visível, plásticos brancos ainda podem sofrer esse efeito por exposição contínua à luz solar ou lâmpadas fluorescentes.
Esse fenômeno acelera o processo de oxidação nas superfícies plásticas, fazendo com que o amarelamento se manifeste mais rapidamente.
Por outro lado, plásticos de cores mais escuras – por terem pigmentação mais intensa –, retardam a ação dos raios solares, reduzindo a velocidade com que ocorre o amarelamento.
Leia também: Como proteger seu pet de choques elétricos
Embora os raios UV sejam os principais responsáveis pelo amarelamento das tomadas e interruptores, outros fatores podem contribuir para acelerar esse processo. Conhecer esses fatores é importante para entender por que o problema ocorre mais rapidamente em determinados ambientes e situações.
A temperatura e a umidade são dois fatores ambientais que aceleram significativamente o amarelamento dos plásticos.
Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação de degradação dos polímeros, intensificando o processo de amarelamento.
A umidade também contribui para esse efeito, pois promove a degradação do material plástico, facilitando a quebra das suas ligações químicas e acelerando a oxidação.
Em ambientes quentes e úmidos, como banheiros ou áreas externas, o risco de amarelamento das superfícies plásticas é ainda maior. Portanto, essas condições ambientais podem reduzir significativamente a durabilidade estética das tomadas e interruptores.

O contato das tomadas e interruptores com produtos químicos também pode acelerar o processo de amarelamento.
Substâncias como cloro, sabão, óleos e outros agentes abrasivos podem reagir com os polímeros plásticos e quebrar as moléculas que oferecem proteção contra os raios UV.
Isso faz com que a proteção contra a radiação solar seja reduzida e, como consequência, o processo de amarelamento seja mais acelerado.
Além disso, poeira e sujeira acumulada na superfície dos interruptores também podem danificar a camada protetora do material, contribuindo para a degradação mais rápida.
Agora que sabemos o que causa o amarelamento das tomadas e interruptores, é importante entender como a WEG enfrenta esse desafio.
Com um portfólio repleto de soluções inovadoras e tecnológicas para lares, condomínios e estabelecimentos comerciais, a WEG Home oferece produtos de alta qualidade que resistem ao desgaste causado pelos raios UV e outras condições ambientais.
Vamos explorar as principais estratégias utilizadas pela WEG para evitar que suas tomadas e interruptores fiquem amarelados com o tempo:

Para combater o amarelamento das suas tomadas e interruptores, a WEG utiliza plásticos com proteção anti-UV diretamente incorporada à composição dos produtos.
Essa tecnologia avançada age como uma camada protetora, criando uma barreira contra os raios ultravioleta. Dessa forma, a proteção anti-UV ajuda a retardar a oxidação dos polímeros e evita que o material plástico se degrade, mantendo a cor e a integridade dos produtos por um período significativamente mais longo.
Com isso, as superfícies dos itens da linha de interruptores e tomadas WEG Home são menos suscetíveis ao amarelamento, mesmo em ambientes com alta exposição solar.
Leia também: Transforme seu lar com interruptores touch

A WEG realiza uma série de testes rigorosos em seus produtos para garantir a eficácia da proteção contra o amarelamento. Esses testes são realizados em condições controladas de laboratório, simulando a exposição prolongada aos raios UV, calor e umidade.
Durante esses ensaios, são comparadas amostras de materiais com e sem proteção anti-UV, permitindo avaliar como cada tipo de material reage a essas condições extremas.
A WEG Home utiliza essas informações para aprimorar continuamente seus produtos, garantindo que suas soluções sejam as mais duráveis e eficazes do mercado.
Embora a proteção anti-UV seja altamente eficaz, é importante lembrar que, com o tempo, a camada protetora vai se desgastando devido à exposição contínua aos fatores ambientais, como calor, umidade e raios solares.
A WEG entende que esse processo é natural e trabalha constantemente para melhorar os seus produtos, utilizando materiais cada vez mais resistentes e duráveis.
Dessa forma, mesmo após o desgaste da proteção anti-UV, a durabilidade e a aparência das tomadas e interruptores WEG Home permanecem superiores, oferecendo soluções mais sustentáveis para seus clientes.
O amarelamento das tomadas e interruptores com o tempo é um processo natural, causado pela ação dos raios UV, calor, umidade e outros fatores ambientais.
Contudo, as soluções WEG Home se destacam por sua robustez e qualidade, que minimizam esse problema, utilizando plásticos com proteção anti-UV e realizando testes rigorosos para garantir que seus produtos resistam ao desgaste.
Ao optar pelas tomadas e interruptores WEG Home, os consumidores podem contar com produtos que mantêm a estética e a funcionalidade por mais tempo, mesmo em ambientes expostos a condições climáticas adversas.
Com as soluções WEG Home, você garante uma instalação elétrica que não só é eficiente, mas também preserva a beleza e a durabilidade de seus produtos ao longo do tempo.
Quer ficar por dentro de mais dicas e atualizações sobre o universo WEG Home? Assine a nossa newsletter e não perca nenhuma novidade!