Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Embora uma decoração nesse tom seja linda, ela pode acabar virando um pesadelo se alguns pontos não foram observados.
28 de maio de 2019
Uma das cores mais polêmicas é, sem dúvidas, o cinza. Embora uma decoração nesse tom seja linda, ela pode acabar virando um pesadelo se alguns pontos não foram observados. Vamos lá:
Existem vários tons de cinza, com várias “cores de fundo”, ou matizes. Além dos tons “quente” e “frio”, existem cinzas esverdeados, amarelados, rosados, azulados e neutros. Em uma decoração onde há cinza em diferentes materiais, como o tecido do sofá, o papel de parede, a tinta e a cortina, é preciso tomar cuidado com a cor de fundo de cada uma dessas cores.

Misturar tons dessa cor com diferentes matizes pode acabar com a sua decoração cinza! Algumas pessoas têm um olho bom para identificar cores, mas a grande maioria não percebe diferenças sutis como a cor de fundo do cinza, sem que haja outros tons ao lado para comparar, como no exemplo acima. Isso acontece porque o tipo de iluminação (natural, artificial, quente, fria ou neutra) que incide no material altera suas cores. Uma boa dica é sempre que for escolher a cor para um item da sua decoração, carregue uma amostra das cores dos outros materiais que irão compor todo o mobiliário. Assim, você não erra no tom.
Se não tiver como levar amostra, entre em contato com a loja onde você deseja comprar e pergunte se eles têm amostras dos tecidos das marcas que você adquiriu. Se nada disso der certo, invista em um leque de cores de marcas de tinta – que custam cerca de R$100 – e encontre os tons que mais se aproximam dos seus materiais antes de ir às compras.
Quando você contrata um arquiteto, ele carrega o seu leque de cores e ainda te ajuda com outras noções de estética. Por isso, se você está inseguro, vale a pena investir em uma ajuda profissional. Nesses casos, não é preciso contratar um projeto completo. Existem diversas modalidades de serviços oferecidas por arquitetos, começando pela consultoria até aquele projeto completo que você entrega na mão de quem vai executar a obra.
Além da cor de fundo do cinza, um fator que costumamos ignorar na hora de escolher materiais e cores para o nosso ambiente são as luzes: quando incidem sobre as superfícies dos materiais, elas alteram a forma como percebemos suas cores.
Isso acontece porque uma parte do espectro luminoso (aquele arco-íris que compõe a onda de luz) da fonte luminosa (seja a o sol, uma lâmpada, o fogo, a lua…) é absorvido pelo objeto e outra parte é refletida. Esse reflexo é captado pelos nossos olhos, juntamente com a “cor real” do objeto, afetando a nossa percepção dessa cor. Se a luz que incide é azulada (fria), como a luz da luz ou das antigas lâmpadas fluorescentes, enxergamos as cores mais azuladas. Se a luz que incide é amarelada ou alaranjada (quente), como a luz do pôr do sol ou das lâmpadas incandescentes e de filamento, enxergamos o objeto mais amarelado.

Isso acontece até com a nossa pele. Se você já se sentiu mais bonito na cabine de uma loja, saiba que o arquiteto que planejou a iluminação tinha isso em mente. Portanto, não adianta investir em uma decoração toda em tons de cinza frio, para dar aquele “ar escandinavo” dos alpes suíços, e usar lâmpadas quentes.
As lâmpadas de LED, que usamos hoje, podem ter diferentes temperaturas de cor, que variam de 8.000 k (fria, azulada) a 2.000 k (quente, amarelada) e no meio do caminho estão as lâmpadas neutras, que mais se aproximam da luz do sol. Essas são as ideais para se usar na decoração cinza.

Além disso, as lâmpadas têm diferentes IRC (índice de reprodução de cores). Quanto mais alto o IRC, melhor.
Portanto, ao criar uma decoração cinza, preste muito atenção nos matizes, nas cores de fundo e na iluminação, para não criar um efeito indesejado.
A arquiteta Áliqui Sodré é CEO da Catabila Arquitetura Ltda. no Rio de Janeiro/RJ, e tem vasta experiência na área de projeto arquitetônico, executivo e gerenciamento de obras. Conheça o site do seu escritório, e acompanhe suas atualizações no Facebook e Instagram.