Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A decoração metalizada é uma ótima tendência para quem gosta de um estilo mais sofisticado e cheio de glamour.
17 de abril de 2020
A decoração metalizada é uma ótima tendência para quem gosta de um estilo mais sofisticado e cheio de glamour. Para criar uma composição harmônica, tomadas e interruptores metalizados são detalhes importantes para dar o toque final ao décor.
Além disso, essas peças são uma boa forma de inserir elementos metalizados nos ambientes sem cair no exagero. Afinal, um cuidado importante nesse tipo de decoração é não extrapolar nas tonalidades, equilibrando com pequenos objetos na composição.
Para acertar nesse estilo, confira projetos com tomadas e interruptores metalizados e inspire-se nas dicas a seguir!
Na decoração metalizada, você pode apostar no prata, no dourado, no cobre e em demais tons que trazem brilho ao ambiente. Veja inspirações para diferentes cômodos da casa!

O uso dos tons prateados na sala de jantar é uma ótima pedida. Além de dar um aspecto mais clean e minimalista, o prata traz um efeito futurista para o ambiente. Para isso, você pode apostar em elementos de aço cromado e móveis espelhados. Eles podem aparecer, por exemplo, em mesas, luminárias, cadeiras e armários.
O tom prateado também combina muito com o estilo industrial. Nesse caso, você pode investir em materiais oxidados ou com aspecto desgastado. Para compor o ambiente, a dica é usar cores neutras, como o cinza. Em tomadas e interruptores, você pode apostar tanto no prata metalizado quanto em tonalidades acinzentadas, como o grafite ou argila.

Aproveitando o uso do prata, você pode apostar em uma cozinha com toque industrial. Luminárias pendentes, pastilhas prateadas e uma bancada toda preta darão imponência ao ambiente.
Uma boa dica ainda é utilizar os eletrodomésticos em tons prateados e acessórios em aço inox. Tudo isso deixará o cômodo mais chique e sofisticado. E, para dar um acabamento marcante, aposte em tomadas e interruptores metalizados em prata ou titânio, que trarão brilho à cozinha.

O tom dourado, por sua vez, traz um efeito mais imponente, remetendo à prosperidade e ao poder. Por isso, ele combina com a sala de estar, dando um efeito ensolarado ao ambiente.
As opções de composição são bastante variadas. Você pode misturar o dourado com a tonalidade terrosa em uma madeira mais escura, ou até mesmo com cores fortes, como o roxo ou o rosa escuro.
A cor metalizada pode aparecer na base da mesa de centro, em luminárias, no papel de parede e em itens decorativos. Inclusive, sofás e poltronas podem ser revestidos com um estofado dourado para deixar o local ainda mais chique. Em tomadas e interruptores metalizados, há a opção da cor ouro para dar o acabamento ideal ao espaço.

Uma das tendências em alta na decoração é o uso de cobre e rosé gold.
Proporcionando um efeito mais romântico e nobre ao ambiente, essas tonalidades caem muito bem nos quartos. O cobre, por ser um tom forte, pode ser combinado com cores neutras, como o branco. Unindo ao rosé gold, o cômodo fica delicado e suave.
As peças de cobre polido também combinam com elementos naturais, como plantas e tons de madeira. Para garantir toda essa sofisticação e beleza nos detalhes, você pode usar tomadas e interruptores metalizados em tom rosé ou tons amadeirados.
Para trazer sofisticação e elegância aos ambientes, a linha de tomadas e interruptores Refinatto, da WEG, utiliza materiais nobres e design com muito requinte. É pensando nos pequenos detalhes e no refinamento da decoração que a Refinatto disponibiliza diversas opções de tomadas e interruptores metalizados.
A ideia é contribuir para uma composição completa no décor, com os cuidados que uma decoração refinada exige. A linha dispõe de modelos acetinados, com brilho e conceitos exclusivos de cores e acabamentos.
Na decoração metalizada, você pode usar tomadas e interruptores em tonalidades como:

Precisa dar um toque final no seu décor metalizado, com muita elegância e personalidade? Então não se esqueça de que os detalhes fazem a diferença.
Veja onde encontrar tomadas e interruptores WEG na sua região! Aproveite para acompanhar nosso Pinterest e descubra mais dicas e inspirações para a sua decoração.