Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Sem gastar muito, é possível criar um impacto visual interessante e sofisticado, transformando o ambiente.
3 de dezembro de 2019
Quem disse que investir em decoração para deixar a casa cheia de personalidade e estilo exige muito dinheiro? Sem gastar muito, é possível criar um impacto visual interessante e sofisticado, transformando o ambiente.
Se você quer renovar sua casa, confira estas 8 dicas de decoração. Simples, fáceis de aplicar e que não custam caro. Siga a leitura!
Uma forma barata e bonita de decoração é usar plantas e flores. Só o verde das plantas e as cores das flores já são suficientes para dar mais vida e graça ao ambiente, além de renovar o ar da casa.
Você pode usar, por exemplo, suculentas, que não dão trabalho para cuidar, vasos de plástico pendurados na parede ou colocados no centro de mesas e vasos de concreto que são fáceis de combinar. Tudo isso é simples e barato.
Quer inovar ainda mais? Então, aposte em um jardim vertical ou uma hortinha com ervas e temperos – além de lindos na decoração, trazem a natureza para dentro de casa.

Outra forma de decorar a casa sem gastar muito é apostar nas almofadas. Você nem precisa comprar novas peças, basta dar uma outra cara para elas. Para isso, troque as capas e invista em estampas e cores. Lembre-se de harmonizá-las com os tons do cômodo, e isso dará um toque totalmente novo para o ambiente.

Essas peças causam um forte impacto na decoração da casa. Dos coloridos e descontraídos aos mais sofisticados, os tapetes trazem, além de beleza, mais aconchego e conforto para o lar.

Quer decorar sua casa sem gastar muito – ou melhor, sem gastar nada? Então, use a criatividade e reutilize objetos que você já tem. Essa prática é bastante comum na decoração e você mesmo pode inventar suas peças.
Para se inspirar, você pode usar uma escada como estante ou como suporte para roupas. Um baú antigo pode se transformar em uma mesinha de centro. Rolhas de cortiça podem virar um belo quadro. Garrafas de vidro ou com rótulos diferentes podem virar uma luminária ou um vaso para arranjos de flores. O bom é que, além de não gastar nada, você terá uma decoração única.

Paredes estilizadas dão um toque bem diferente, transformando toda a cara do ambiente. Para decorá-las sem gastar muito, você pode usar o bom e velho papel de parede.
Com cores ou estampas diferentes, esses itens são fáceis de aplicar e você mesmo pode fazer isso. Mas lembre-se de não poluir o ambiente com muitas informações visuais.

Apenas uma parede em destaque, por exemplo, e em harmonia com o restante dos objetos pode ser o suficiente para transformar o visual de um cômodo.
Quadros são ótimos não apenas como elemento decorativo. Essas peças também servem para trazer personalidade e autenticidade para a casa. Quadros com temáticas relacionadas aos seus gostos e interesses garantem um estilo único.
Caso já tenha esses itens em sua casa, você pode pintar ou trocar as molduras, dando um ar novo e diferente para eles. Assim, você renova a decoração sem gastar muito.

Espelhos são mais um item decorativo que você pode usar. Além de dar um ar sofisticado para o espaço, eles são funcionais e estratégicos. Isso porque unem a beleza à sensação de amplitude, deixando tudo mais atrativo e agradável.

Embora muitas vezes esquecidos pelos moradores, os interruptores e as tomadas têm importante papel na decoração. Muito além daquelas tradicionais peças brancas, hoje existem tomadas com diferentes designs e estilos. E o melhor: você não precisa gastar muito com essas peças.

Para compor a decoração da sua casa, as diferentes linhas de tomadas ajudam a transformar o ambiente, criando inúmeras possibilidades de estilo. Existem tomadas e interruptores coloridos para combinar com outras peças decorativas, aqueles com acabamentos diferentes, mais sofisticados ou que reproduzem a madeira, por exemplo e, ainda, os modelos que saem do óbvio, trazendo inovação e autenticidade. Por terem valores acessíveis, os espelhos de tomadas podem ser trocados sempre que o morador quiser, transformando esse item em um verdadeiro curinga da decoração.
E então, gostou dessas ideias de decoração? São simples e não precisam de grandes investimentos – mas são capazes de revolucionar o visual da sua casa. Para apostar nas tomadas e interruptores, saiba aqui onde encontrar peças diferenciadas e inovadoras. E aproveite também para acompanhar mais dicas de decoração em nosso Instagram!
Leia também:
+ Tomadas e interruptores coloridos: dá para combinar?