Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Quando se define que a casa precisa passar por melhorias, a primeira coisa que vem à mente é: como fazer isso sem passar pela dor de cabeça de uma reforma? Por isso, se você está pensando em dar uma “cara nova” para seus ambientes, mas não quer embarcar em grandes reformas, a boa notícia é […]
5 de fevereiro de 2026
Quando se define que a casa precisa passar por melhorias, a primeira coisa que vem à mente é: como fazer isso sem passar pela dor de cabeça de uma reforma?
Por isso, se você está pensando em dar uma “cara nova” para seus ambientes, mas não quer embarcar em grandes reformas, a boa notícia é que pequenas mudanças podem gerar um impacto enorme, como aderir à automação residencial.
A WEG Home entende que a automação residencial não é mais um luxo, mas um ativo essencial para quem busca praticidade e conforto no dia a dia.
Por isso, preparamos neste post 7 dicas para renovar a casa sem quebra-quebra focando em soluções de automação residencial de entrada, que vão transformar seu lar de forma simples e inteligente.
A iluminação é um dos elementos mais transformadores de qualquer ambiente. Esqueça o interruptor simples de “liga/desliga” e abrace a personalização com o poder dos dimmers inteligentes.
Eles permitem que você controle a intensidade da luz, criando o clima ideal para cada momento. Por exemplo: luz forte para trabalhar ou estudar, e luz suave para relaxar ou assistir a um filme.
Além de controlar a intensidade, algumas opções também permitem mudar a cor e a tonalidade (quente ou fria) diretamente pelo seu smartphone ou comando de voz. Essa pequena mudança já cria iluminações personalizadas para cada espaço, aumentando o conforto visual e o aconchego, ajudando a renovar a casa.

Se você tem aparelhos que usa sempre e gostaria de ter mais controle sobre eles, mesmo à distância, o plugue inteligente é a solução mais fácil e eficiente.
Com eles, você pode:
Além de praticidade, os plugues inteligentes contribuem para mais segurança e ajudam na economia da conta de luz — tudo isso sem quebra-quebra.
Os interruptores inteligentes substituem os interruptores tradicionais e se tornam o ponto de comando da sua casa automatizada, controlando lâmpadas e criando o alicerce para as suas “cenas” de automação.
São fáceis de instalar e dão um upgrade instantâneo na estética da sua parede, perfeitos para renovar a casa e deixá-la ainda mais acolhedora com uma mudança simples.
Com os interruptores, dimmers e lâmpadas inteligentes instalados, o passo seguinte é criar as famosas cenas – comandos pré-programados que ativam várias ações de uma só vez, trazendo conveniência e conforto para seus momentos.
As “cenas”, quando criadas de acordo com a rotina do lar, tem um forte poder de renovar a casa e trazer para a família a sensação de estarem vivendo em uma nova realidade.

Renovar a casa não envolve apenas tecnologia, mas também sensações. Texturas e materiais fazem toda a diferença na percepção de conforto e acolhimento.
Algumas mudanças simples incluem:
A WEG Home possui 5 diferentes linhas com inúmeras opções de modelos, cores e acabamentos, incluindo até mesmo uma linha de Sobrepor em Móveis & Pedras, que traz elegância e total harmonia para a composição do seu ambiente.
Uma casa renovada é também uma casa organizada. Esqueça os muitos controles para cada aparelho, que ficam espalhados pela casa e você nunca encontra quando precisa.
Aposte em um Controle Universal que centraliza todos os comandos dos seus equipamentos em um único e simples lugar: a tela do seu celular!
Além de visão e tato, a renovação também passa pelo olfato. Sabia que é possível automatizar difusores elétricos para ligarem quando você deseja (como antes de você chegar em casa ou ao acordar)?
Basta conectá-los a um plugue inteligente e aproveitar! O aroma sutil faz uma grande diferença na percepção de um ambiente limpo e cuidado.

Viu só? Renovar a casa é sobre integrar conforto, estilo e inteligência. Com os dispositivos de entrada da WEG Home você dá o primeiro e mais importante passo para ter uma casa que realmente trabalha por você. E o melhor: sem sujeira, sem obras e sem estresse.
Investir em dispositivos de smart home é agregar valor não apenas à sua residência, mas também à sua rotina, de uma maneira duradoura!
Conheça todas as soluções para automação residencial WEG Home e conte com a inteligência e a praticidade presentes em todos os seus momentos no próximo ano – e nos seguintes, também!
Qual dessas dicas você vai aplicar primeiro para começar o seu ano de casa nova?