Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
As tomadas e interruptores sofisticados tem o poder de transformar um lugar. Confira como deixar seu ambiente mais elegante e requintado.
18 de janeiro de 2022
Foi-se o tempo em que tomadas e interruptores serviam somente para acender e apagar as luzes. Hoje eles são responsáveis em atribuir uma estética diferenciada aos ambientes além de possuírem outras finalidades.
As tomadas e interruptores sofisticados têm o poder de transformar um lugar, deixando-o muito mais elegante e requintado.
Prossiga com a leitura e veja de que forma elas transformam o ambiente, melhorando a estética e deixando-o mais bonito e harmonioso. Confira!
Os ambientes sofisticados exigem muita atenção em cada um de seus detalhes. Em geral, as tomadas e os interruptores são itens mais discretos em um espaço. Contudo, eles podem ser excelentes aliados na hora de compor a decoração da sua residência.
As tomadas e interruptores sofisticados criam uma apresentação diferenciada e podem ser combinados com os elementos contidos no ambiente, como móveis, pisos e paredes. Dessa forma, os detalhes podem garantir aspectos totalmente diferentes aos cômodos.
Esses itens atendem a todos os gostos e as diferentes necessidades. Há opções mais tradicionais, com design e funcionalidade simples. Assim como há as opções mais tecnológicas, com luz de LED, acendimento automático e carregador embutido.
Contudo, é imprescindível que você opte por comprar os materiais que sejam de qualidade para a construção de seus espaços repletos de sofisticação. Por isso, sempre utilize materiais que unam estilo e acabamentos de qualidade. Além disso, também precisam ser resistentes e duráveis.

A linha Refinatto da WEG é um excelente exemplo de tomadas e interruptores sofisticados.
Marcada por sua beleza e sofisticação, a Refinatto é uma das linhas mais conceituadas que a WEG possui. Desse modo, seu sucesso é justificado pela qualidade dos materiais, do design diferenciado e de suas funcionalidades.
A linha de tomadas Refinatto tem alta tecnologia e apresenta módulos USB, para carregar dispositivos, no interruptor. Além disso, também possui LED Touch para um acendimento das luzes de forma simples e segura. A linha conta com mais de 40 combinações de cores para você escolher a sua favorita.
As tomadas e interruptores Refinatto são fabricados em policarbonato anti-amarelamento e ligas metálicas. Também há três tipos diferentes para você escolher: placas com acabamento acetinado, alto brilho e metalizado fosco ou brilhante.
O seu design é considerado atemporal e seu estilo singular é capaz de tornar qualquer ambiente muito mais elegante e charmoso. Cada uma das opções de tomadas Refinatto têm um conceito para combinar com um estilo diferente, sendo cada peça desenhada para expressar singularidade.
A linha possui uma grande gama de cores que estão alinhadas com as tendências, como as cores em alta determinadas pela Pantone.
A linha ainda conta com opções de fundo preto ou branco e com diversas placas para combinar com as cores. Como resultado, garante uma grande versatilidade para compor diferentes espaços e estilos com muito bom gosto.
As tomadas e os interruptores são modulares e possuem parafusos ocultos. Portanto, para a sua instalação é necessário que os módulos sejam inseridos pela parte da frente do suporte. Essa conexão frontal garante facilidade durante a sua montagem e também durante a sua remoção.
Além disso, são mais de 50 funções de módulos e 40 opções de placas para você escolher. Ou seja, é possível criar uma grande variedade de combinações, conforme o gosto e a necessidade de cada pessoa.
As tomadas e os interruptores também contam com conectividade. Desse modo, possuem módulos USB bivolt que possibilitam realizar o carregamento de aparelhos eletrônicos diretamente no módulo.
Além do tempo de carga que é menor, o módulo interrompe automaticamente a alimentação quando a bateria está totalmente carregada.
Ficou curioso para saber como tomadas e interruptores sofisticados podem transformar totalmente qualquer ambiente? Então confira a seguir as inspirações com os itens da linha Refinatto instalados nos ambientes.






Gostou de conhecer mais sobre tomadas e interruptores sofisticados? Então aproveite para baixar o catálogo da linha Refinatto. Se quiser saber onde comprar as tomadas e interruptores da WEG, basta clicar aqui.