Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Nos últimos anos, a busca por soluções sustentáveis na construção civil tem ganhado força, refletindo uma crescente conscientização sobre o impacto ambiental das construções. Dentre as novas alternativas, o Steel Frame tem se destacado como um método promissor, especialmente aqui no Brasil, onde os preços dessa tecnologia vêm se tornando cada vez mais competitivos, aproximando-se […]
27 de março de 2025
Nos últimos anos, a busca por soluções sustentáveis na construção civil tem ganhado força, refletindo uma crescente conscientização sobre o impacto ambiental das construções.
Dentre as novas alternativas, o Steel Frame tem se destacado como um método promissor, especialmente aqui no Brasil, onde os preços dessa tecnologia vêm se tornando cada vez mais competitivos, aproximando-se dos valores da alvenaria tradicional.
Para construtoras e arquitetos, investir nessa tecnologia não só representa uma oportunidade de se destacar no mercado, como também de oferecer um produto final mais inovador e sustentável.
Continue lendo para aprender o que é Steel Frame, quais as vantagens e desvantagens desse sistema de construção e muito mais.

O Steel Frame é um sistema de construção que utiliza aço como estrutura principal, em vez dos tradicionais blocos de concreto e tijolos.
Nesse método, as vigas e pilares de aço são revestidos com placas de drywall ou outros materiais leves, criando uma estrutura firme, mas mais leve e rápida de ser erguida.
Esse modelo é altamente eficiente porque reduz o uso de concreto, o que implica em menor impacto ambiental. Além disso, o Steel Frame é uma alternativa flexível, permitindo o design de espaços modernos e personalizados, que atendem às necessidades de quem busca praticidade e sustentabilidade.
Esse sistema também proporciona maior precisão na obra, já que as peças de aço são produzidas sob medida, o que evita desperdícios e erros comuns na construção tradicional.
Tudo isso se traduz em uma obra mais limpa, ágil e com menor necessidade de manutenção ao longo do tempo.
Leia também: Alerta de tendência: casas modulares
O Steel Frame oferece uma série de vantagens que tornam esse sistema de construção cada vez mais popular, especialmente no Brasil. Algumas das principais vantagens incluem:

Ao contrário da alvenaria tradicional, o Steel Frame gera muito menos resíduos durante a construção. Isso ocorre porque as peças de aço são produzidas sob medida e entregues prontas para montagem, o que diminui significativamente o desperdício de materiais.
Esse método também contribui para a sustentabilidade, pois o aço é reciclável e pode ser reutilizado em novas construções.

A construção com Steel Frame é muito mais rápida se comparada ao processo tradicional de alvenaria. Como as peças são pré-fabricadas, a montagem é mais eficiente e menos dependente das condições climáticas, resultando em prazos mais curtos e maior controle da obra.
Apesar de ser mais leve que a alvenaria, o Steel Frame oferece uma resistência superior ao concreto em relação a vibrações, terremotos e intempéries. Isso proporciona uma estrutura sólida, segura e durável, ideal para diversas regiões, incluindo áreas com alto índice de chuvas e ventos fortes.

O Steel Frame oferece mais flexibilidade no design, permitindo criações arquitetônicas mais modernas e complexas, como grandes vãos livres e layouts personalizados. Além disso, é mais fácil fazer adaptações e reformas com esse sistema, sem comprometer a integridade da estrutura.
Leia também: O que é Neuroarquitetura? Como ambientes impactam o cérebro e as emoções
Embora o Steel Frame apresente diversas vantagens, é importante considerar também alguns aspectos negativos para tomar decisões mais bem-informadas ao adotar esse sistema de construção.

Embora o custo inicial do Steel Frame possa ser mais elevado devido ao preço do aço e à mão de obra especializada, é importante destacar que, com o tempo, o custo global do projeto pode ser mais baixo.
O Steel Frame proporciona economia de material (menos desperdício) e agilidade na obra, reduzindo custos com mão de obra ao longo do processo. Ou seja, o custo inicial mais alto é um fator que pode ser compensado ao longo do tempo com economia em outros aspectos, como tempo de obra e manutenção reduzida.

O uso de Steel Frame exige profissionais com conhecimento técnico sobre o sistema, o que pode representar um desafio em algumas regiões onde a mão de obra especializada é escassa. Isso pode gerar dificuldades para quem busca realizar projetos mais rápidos ou com orçamentos limitados.

Embora o Steel Frame possua características de resistência e durabilidade, o isolamento térmico e acústico pode ser inferior ao de uma construção tradicional de alvenaria, a menos que o projeto seja cuidadosamente planejado e complementado com materiais adicionais, como lã de vidro ou espuma acústica.
Esse ponto exige atenção para garantir conforto e eficiência energética nas construções. No entanto, o sistema pode ser adaptado para melhorar o desempenho térmico e acústico conforme o projeto.

O risco de corrosão no Steel Frame é um ponto importante a ser abordado, mas é importante mencionar que o aço utilizado no Steel Frame normalmente é galvanizado para prevenir esse tipo de problema.
A durabilidade do material, quando bem tratado, é alta, e a corrosão não é um problema significativo, exceto em regiões muito úmidas ou com condições extremas de corrosão. Portanto, é mais uma questão de garantir o uso de materiais adequados do que uma “vulnerabilidade” intrínseca do sistema.

O Steel Frame e a alvenaria clássica são duas opções amplamente utilizadas na construção civil. Ambas possuem vantagens e desvantagens, sendo importantes para diferentes tipos de projetos. Vamos analisar as principais diferenças entre essas duas abordagens:
O Steel Frame se destaca pela agilidade na execução. O sistema é modular, com estruturas pré-fabricadas que são montadas rapidamente no local da obra.
Esse fator resulta em um tempo de construção significativamente menor se comparado à alvenaria, que exige mais etapas e tempo de secagem do cimento. Em projetos que demandam prazos curtos, o Steel Frame é uma excelente escolha.
Tradicionalmente, o custo de construção com alvenaria tende a ser mais baixo, principalmente devido à disponibilidade e preço acessível dos materiais e da mão de obra.
Contudo, com a popularização do Steel Frame e a redução do custo dos materiais, a diferença de preço tem diminuído, tornando o Steel Frame uma opção competitiva, especialmente considerando a economia gerada ao longo do tempo com a redução de resíduos e de necessidade de manutenção.
Em termos de durabilidade, tanto o Steel Frame quanto a alvenaria são sistemas robustos. No entanto, o Steel Frame apresenta maior resistência a alguns fatores climáticos, como umidade e infestação de pragas, já que o aço não é suscetível a esses problemas.
Por outro lado, a alvenaria clássica pode exigir manutenções periódicas em regiões com grande umidade ou infestação de insetos.
No aspecto sustentável, o Steel Frame leva vantagem, pois gera menos resíduos durante a obra e é considerado uma solução mais ecológica, já que utiliza aço, um material reciclável.
Além disso, as construções em Steel Frame têm um desempenho energético superior, devido à possibilidade de integrar soluções como isolamento eficiente e automação residencial, o que não é tão comum em obras tradicionais de alvenaria.

O Steel Frame oferece diversas oportunidades para construtoras que buscam inovação e sustentabilidade:
Leia também: 7 Tendências de interiores para 2025

Integrar as soluções de smart home da WEG Home a construções Steel Frame, agrega valor ao projeto ao oferecer praticidade, eficiência e modernidade.
A automação de sistemas como iluminação, climatização e segurança não só proporciona mais conforto e conveniência, mas também melhora a eficiência energética, ajudando na sustentabilidade do imóvel.