Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
O porcelanato líquido é uma ótima opção para inovar os pisos. O material é resistente, fácil de limpar e deixa qualquer ambiente sofisticado e elegante.
8 de outubro de 2021
O porcelanato líquido é uma ótima opção para quem deseja renovar e inovar com os pisos da sua residência. O material costuma ser aplicado em hospitais e farmácias devido à ausência de rejuntes e emendas. Sendo assim, é fácil de limpar e evita a proliferação de fungos e bactérias.
Além disso, o porcelanato líquido é muito resistente a impactos e deixa qualquer ambiente sofisticado e elegante.
O material está se tornando tendência em projetos arquitetônicos, pois é capaz de tornar ambientes ainda mais bonitos e mudar totalmente o clima e a decoração de um cômodo ou, se preferir, simplesmente complementar a decoração.
Neste post, você entenderá o que é o porcelanato líquido, quais são as suas vantagens, como é feita a sua aplicação e quais são os diferentes efeitos visuais que ele permite fazer em diferentes ambientes.

O porcelanato líquido é composto por três elementos:
O porcelanato é bem diferente dos pisos comuns, e o seu maior diferencial está no fato de não apresentar emenda alguma na sua superfície, apresentando uniformidade na área aplicada.
Além disso, o material é muito resistente a impactos e riscos e pode ser aplicado em cômodos úmidos como cozinha, banheiro e área de serviço, pois é um revestimento de fácil limpeza e dificilmente pode ser manchado.
Seu aspecto brilhante deixa o ambiente muito mais bonito e sofisticado, além de dar a sensação visual de amplitude.
O porcelanato líquidopossui ainda diversas possibilidades de cores, desde tons neutros até cores vibrantes, sendo facilmente combinado com os móveis e a decoração da sua residência.
Também pode ser utilizado em locais que necessitem de assepsia adequada, como hospitais.

A aplicação não é uma tarefa simples e precisa ser feita por profissionais altamente capacitados. Por isso, sempre procure contratar empresas de confiança para realizar a aplicação.
Para fazer a aplicação correta do porcelanato líquido, é preciso primeiro realizar a preparação ideal do piso. Sendo assim, é necessário fazer uma limpeza muito criteriosa que seja capaz de eliminar toda a sujeira e todos os resquícios de poeira. Além disso, a impermeabilização prévia do local de aplicação do produto também deve ser feita.
O piso em que o produto será aplicado não pode conter grandes irregularidades, e é necessário que seja feita a eliminação prévia dessas imperfeições.
O porcelanato é aplicado sobre o piso e espalhado com um rodo. Dessa forma, a resina niveladora contida no produto é capaz de esconder as imperfeições do ambiente e nivelar de modo completo o piso.
É necessário aguardar pelo menos 48 horas para que seja feita a secagem do revestimento. Após esse período, já é possível pisar no porcelanato sem deixar marcas. Mas a secagem completa do produto pode levar até 30 dias.

Além de ser um revestimento brilhante, resistente, fácil de limpar e estar disponível em diferentes cores, o porcelanato líquido também pode ser utilizado para criar efeitos visuais. É possível criar desenhos ou efeitos marmorizados com esse material.
O porcelanato líquido permite criar diferentes efeitos visuais na superfície.
As finas camadas de resina líquida da sua composição podem ser transparentes ou pigmentadas. Dessa forma, é possível adicionar às misturas cores diferentes que simulam texturas de outros materiais.
É possível também sair do comum e se divertir simulando diferentes imagens no revestimento. Você já deve ter visto na internet fotos de porcelanato líquido com estampas de fundo de piscina, vulcão, areia da praia, entre outros.
Essa liberdade de aplicação pode ser muito bem explorada em diversos ambientes, proporcionado aspecto mais sofisticado ou até mais divertido – isso dependerá do gosto e da criatividade de cada um.
Tintas que se assemelham ao porcelanato líquido
Uma outra forma de revestir o chão sem usar necessariamente o porcelanato líquido, é utilizar tintas profissionais que se assemelham a esse material.
A WEG Tintas possui uma linha profissional de tintas autonivelantes para pisos que garante estética, durabilidade e resistência muito próximas ao porcelanato líquido. São soluções de alta performance que podem ser utilizadas nas casas, áreas com grande tráfego de pedestres, grandes empreendimentos residenciais (prédios e condomínios) e comerciais (shoppings, oficinas, showroom de concessionárias, varejos, etc.), além das industriais.
A linha Profissional de tintas para pisos da WEG Tintas é composta por seladores, primers reparadores e acabamentos, que juntos proporcionam ao piso características de alta espessura, impermeabilidade, alta resistência física, química e à abrasão, facilidade na manutenção, alta durabilidade, além do acabamento estético ter excepcional visualização.

O Selador W-POXI HSS 301é um verniz de alta performance que garante a máxima aderência ao sistema aplicado, diminuindo a absorção excessiva ou irregular dos acabamentos. Pode ser aplicado sobre superfícies de concreto, cimento, amianto, alvenaria, azulejos e madeira, em pisos, paredes, colunas estruturais, entre outros.
O Primer Reparador W-POXI PRP 301 ajuda a regularizar pequenas imperfeições como fissuras, trincas, cavidades, furos e locais agredidos por ações mecânicas.
Já o Acabamento W-POXI HBA 301 possui uma película protetora de alta cobertura que embeleza o ambiente oferecendo alto brilho e facilitando a limpeza.
A linha ainda abrange o verniz epóxi autonivelante e alta camada W-POXI HSV 301 que aumenta ainda mais a resistência do acabamento e pode ser utilizado na aplicação de adesivos sobre o piso.
Abaixo, você pode conferir a aplicação da tinta autonivelante em um empreendimento comercial. Se desejar, você pode acessar o catálogo completo da linha aqui.
Você encontra todos esses produtos no revendedor WEG mais próximo!

Gostou do nosso artigo? Aproveite para baixar agora o nosso material rico “Regras nada básicas para otimização de ambientes”.
Quer saber mais sobre decoração de ambientes e se inspirar com ideias incríveis? Siga agora o Pinterest da WEG.