Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Segundo um relatório produzido pela Abracopel, em média dois brasileiros morrem por dia devido a choques elétricos.
12 de fevereiro de 2018
Todo mundo sabe que com eletricidade não se brinca. Segundo um relatório produzido pela Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), em média dois brasileiros morrem por dia devido a choques elétricos.
Somente nos últimos 15 meses foram registradas 782 mortes relacionadas à eletricidade, sendo que desse total, 236 mortes ocorreram dentro de casa. Por isso separamos algumas dicas de segurança que vão te ajudar a manter a sua casa segura. Confira:

A ideia do “faça você mesmo” definitivamente não é a melhor opção em se tratando de eletricidade. Se você não tem experiência, o ideal é contratar um profissional, pois ele é quem vai assegurar que a sua ligação elétrica é adequada e em perfeitas condições. Lembre-se: o barato pode sair caro.

Ao plugar equipamentos elétricos nas tomadas verifique se eles estão desligados. Verificar se a tensão do equipamento é compatível com a tensão da tomada também é importante para evitar curtos circuitos.
No caso dos chuveiros, sempre desligue o chuveiro antes de trocar a temperatura e desligue o disjuntor caso precise trocar o aparelho. Com as lâmpadas o processo é o mesmo: desligue o disjuntor sempre que for substituir uma lâmpada por outra.
Água e eletricidade não combinam! A água é um grande condutor de eletricidade por isso, nunca toque em plugues ou tomadas com mãos e pés molhados e assegure-se sempre de não molhar as tomadas. Evite ainda manusear equipamentos elétricos descalço.

Geralmente quando há um problema, a instalação elétrica dá sinais de que algo está errado. Então é bom ficar atento e observar sinais como aquecimento em plugues e tomadas, escurecimento do buraco da tomada, cheiro de fio queimado ou queda frequente no disjuntor. Esses sintomas mostram que existem problemas de sobrecarga ou até mesmo de curto circuito que podem levar a consequências mais sérias como um incêndio.

O ditado de que “prevenir é melhor que remediar” vale sempre quando o assunto é eletricidade. Sendo assim, pequenas atitudes podem fazer de uma instalação elétrica um lugar mais seguro e evitar tanto acidentes corriqueiros quanto mais graves, que podem levar à morte.
Por isso, use protetores nas tomadas quando tiver crianças em casa, evitando assim que elas coloquem qualquer material dentro das tomadas. Faça inspeções periódicas nas tomadas e emendas do chuveiro e solicite uma revisão completa feita por um profissional a cada cinco anos.
A informação é um grande aliado na prevenção contra acidentes. Conhecer e respeitar os riscos que envolvem a eletricidade permite diminuir estatísticas fatais e ajuda a manter sua casa e principalmente sua família em segurança. Por isso, veja também 17 dicas de conservação da sua instalação elétrica.