Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A manutenção de rotina da instalação elétrica da casa pode reduzir drasticamente o risco de incêndios e evitar disfunções, que podem levar a reparos dispendiosos no futuro.
11 de dezembro de 2017
A manutenção de rotina da instalação elétrica da casa pode reduzir drasticamente o risco de incêndios e evitar disfunções, que podem levar a reparos dispendiosos no futuro.
Recentemente, o portal de notícias R7 divulgou que 29% das casas brasileiras não têm projeto elétrico e mais da metade dos imóveis com mais de 20 anos de construção nunca passaram por uma readequação na rede elétrica.
Instalações antigas ou mal planejadas são a segunda maior causa de incêndios em São Paulo, e em todo o Brasil ocorreram 1399 acidentes com eletricidade só em 2016.
Por isso, vamos destacar neste artigo a importância de cuidar da manutenção elétrica para manter a sua propriedade segura e dicas do que você precisa prestar atenção no dia a dia para evitar acidentes.
A vida útil dos componentes varia de acordo com a marca do produto, das condições de uso e de conservação. Então, a melhor maneira de saber o estado das suas instalações é chamar um profissional especializado para realizar inspeção e manutenção preventiva em todos os pontos.

Alguns indícios merecem atenção e devem ser informados para o profissional, como aquecimento dos interruptores e tomadas, aumento na temperatura dos fios dos aparelhos, lâmpadas ou qualquer outro equipamento que deixam repentinamente de funcionar e depois voltam, disjuntores que desarmam eventualmente, fusíveis que queimam, ou uma conta de energia que apresente elevação significativa sem motivo aparente.
1) Fios descascados, amassados ou com corrosão na capa isolante devem ser imediatamente substituídos;
2) Fique atento à temperatura dos fios dos aparelhos. Se eles ficarem muito aquecidos durante o uso, chame um técnico eletricista;
3) Não realize ligações de tomadas, disjuntores ou faça qualquer adaptação na instalação sozinho;
4) Nunca ligue um fio diretamente na tomada ou desligue aparelhos puxando-os pelo fio;
5) Nunca use ‘benjamins’, ou tês, para ligar mais de um aparelho na mesma tomada. Ligue apenas um aparelho por tomada;
6) As tomadas e disjuntores devem ficar distantes de pias, torneiras ou de outros locais onde há água;
7) Quando ocorre o desarmamento de disjuntores com frequência, ou queima frequente de fusíveis, é sinal que a instalação elétrica da sua casa está sobrecarregada. Neste caso, chame um técnico eletricista para verificar a fiação;

8) Nunca coloque arames ou moedas no lugar de fusíveis;
9) Se for viajar, desligue todos os aparelhos eletrônicos das tomadas;
10) Quando for trocar uma lâmpada, desligue disjuntores e a chave geral. Além disso, não toque na parte metálica da lâmpada;
11) Evite deixar cortinas ou tapetes sobre os fios elétricos para evitar um incêndio em caso de curto circuito;
12) Tire os aparelhos da tomada toda vez que perceber oscilação na energia elétrica de seu imóvel;
13) Choques ao tocar no registro do chuveiro elétrico ou na porta da geladeira são indícios que a rede elétrica da está com problemas;
14) Caso sinta cheiro de queimado, fumaça ou cabo derretido chame imediatamente um técnico eletricista;
15) Evite gambiarras, improvisos e sobrecargas;
16) Substitua as fiações descascadas;
17) O ideal é revisar toda a fiação da sua casa a cada cinco anos como precaução.
Também é importante verificar se o dimensionamento dos cabos e fios é suficiente. O ideal é que a bitola — largura do fio — respeite as normas da ABNT, mais precisamente a NBR-5410. Fique atento a esses sinais e siga as dicas acima, que você com certeza não terá problemas com a instalação elétrica da sua casa e ainda vai estender sua vida útil.